This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3357:DMTimer 的使用

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598089/starterware-am3357-usage-of-dmtimer

器件型号:AM3357
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Starterware

尊敬的 TI 专家:

请就我的客户问题提供您的建议。

[问题]
使用以下函数和寄存器值时未发生 DMTimer 中断。

[被调用函数]
IntINTCInit();
IntMasterIRQEnable();
IntRegister();
IntPrioritySet();
DMTimerCounterSet();
DMTimerModeConfigure();
DMTimerIntEnable();
DMTimerEnable();
DMTimerCompareSet();

[寄存器值]
中断控制寄存器:
10h INTC_SysConfig 0x00000002
50h INTC_IDLE 0x00000001
68h INTC_THRESHOLD 0x000000ff
C8h INTC_MI_CLEAR2 0x00000010
CCH INTC_MI_SET2 0x0000003f
D0h INTC_ISR_SET2 0x0000003f
210h INTC_ILR_68 0x00000000

定时器寄存器:
2通道 IRQENABLE_SET 0x00000001
38h TCLR 0x00000042
3通道 TCRR 0x00000000
4通道 TMAR 0x00000064

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka-San、
    此问题是否仍然存在? 很抱歉耽误你的回答。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    感谢您的评论。
    是的。 我没有听到客户解决此问题。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不太确定我的评论的重要性、但它可能会有所帮助。。。我注意到您没有调用 IntSystemEnable 函数。

    希望这对您有所帮助