This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:USB0或 USB1、可实现高数据吞吐量

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/574997/am3358-usb0-or-usb1-for-high-data-throughput

器件型号:AM3358

我正在使用 AM3358BZCZA100进行设计、我计划在主机模式下使用 USB1连接到4端口集线器。  连接到该集线器的设备之一将是嵌入式高吞吐量蜂窝调制解调器。  USB0可通过迷你 B 用于 OTG USB 。现在、我提出问题的原因是我听说 Sitara 的 USB 端口可能存在问题?  USB0和 USB1之间甚至可能存在差异?  我已经查看了技术参考手册、没有发现任何差异。  一个 WiFi 模块供应商根据以前的客户问题警告了使用 USB 连接到其设备。  此外、我听说 Beagle Bone Black 的 USB 端口上默认禁用了 DMA?  此设计仍在设计中、但如果这些问题有任何好处、请告诉我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    AM335x 上的两个 USB 控制器没有区别。
    USB WiFi 是一种复杂的 USB 应用。 如果 WiFi 模块供应商根据以前的经验警告您、您最好听一下、使用其他解决方案仔细评估 USB 选项。
    我不知道您在 Beagle Bone Black 上提到了哪个软件包、但用于 AM335x 的 TI 处理器 Linux SDK 为 MUSB 启用了 DMA。
    您的 USB 吞吐量要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调制解调器供应商以前报告的客户问题很可能与 EMI/RF 有关。 高速 USB 仅为400mV 信令 、数据速率可以是蜂窝数据速率的谐波。 如果拓扑/PCB 设计未被很好地屏蔽、这可能会导致问题。