请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 我正在使用 AM3358BZCZA100进行设计、我计划在主机模式下使用 USB1连接到4端口集线器。 连接到该集线器的设备之一将是嵌入式高吞吐量蜂窝调制解调器。 USB0可通过迷你 B 用于 OTG USB 。现在、我提出问题的原因是我听说 Sitara 的 USB 端口可能存在问题? USB0和 USB1之间甚至可能存在差异? 我已经查看了技术参考手册、没有发现任何差异。 一个 WiFi 模块供应商根据以前的客户问题警告了使用 USB 连接到其设备。 此外、我听说 Beagle Bone Black 的 USB 端口上默认禁用了 DMA? 此设计仍在设计中、但如果这些问题有任何好处、请告诉我、谢谢!