This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:C66上 SPI 引导加载程序的工业化

Guru**** 2036780 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572953/ccs-tms320c6657-industrialization-of-spi-bootloader-on-c66

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们开发了一个从外部 SPI 器件引导的软件。 这运行正常、但现在、我们希望使我们的产品工业化、我们需要找到一种非常简单的方法来在 SPI 器件中加载引导加载程序。

我们的最佳解决方案是不使用 Code Composer Studio 执行此任务、因为在生产服务中、这些人的 PC 上没有此工具。

对于 Delfino 器件、我们使用包含 uniflash 命令的批处理文件、该命令可将程序加载到器件的内部闪存中。

但我们不知道如何将程序加载到具有此批处理文件的外部器件中。

请,我们怎么能做到这一点? 我希望这项工作以前已经完成,我们可以遵循一个简单的过程。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Audrey、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t、我们没有 C6657器件支持的 Uniflash 等效工具可用于支持生产闪存。 您可以使用以下几个选项进行探索:
    1.在电路板上焊接闪存器件之前,使用闪存编程器将映像预闪存到闪存上。
    2。 创建一个映像、您可以通过 UART 或以太网引导加载以刷写器件上的 SPI 闪存。 初始引导将通过 UART/Ethenet 引导并将映像刷写到 SPI 闪存中、然后您可以切换到 SPI 引导以进行后续引导。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul