请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我们开发了一个从外部 SPI 器件引导的软件。 这运行正常、但现在、我们希望使我们的产品工业化、我们需要找到一种非常简单的方法来在 SPI 器件中加载引导加载程序。
我们的最佳解决方案是不使用 Code Composer Studio 执行此任务、因为在生产服务中、这些人的 PC 上没有此工具。
对于 Delfino 器件、我们使用包含 uniflash 命令的批处理文件、该命令可将程序加载到器件的内部闪存中。
但我们不知道如何将程序加载到具有此批处理文件的外部器件中。
请,我们怎么能做到这一点? 我希望这项工作以前已经完成,我们可以遵循一个简单的过程。
提前感谢。