请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 大家好、TI 专家、
我们的客户向我们发送了有关 AM572x IBIS 文件(AM572.IBS)的问题。
他们使用用于 SDIO 的 IBIS 模型进行了 SI 分析/仿真、如下所示。
- Model 178 I/O、3V、50 Ω_3
- Model 182 I/O、1.8V、50 Ω_1P8
他们希望知道 AM572x 中的正确寄存器、以便使用该"50欧姆"进行配置。
请告诉我们使用此"50ohm"配置的正确寄存器的相关信息。
此致、