This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:用于 SDIO 的 IBIS 模型

Guru**** 2554860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571875/am5728-ibis-model-for-sdio

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了有关 AM572x IBIS 文件(AM572.IBS)的问题。

他们使用用于 SDIO 的 IBIS 模型进行了 SI 分析/仿真、如下所示。

 - Model 178 I/O、3V、50 Ω_3

 - Model 182 I/O、1.8V、50 Ω_1P8

 

他们希望知道 AM572x 中的正确寄存器、以便使用该"50欧姆"进行配置。

 

请告诉我们使用此"50ohm"配置的正确寄存器的相关信息。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有这样的寄存器。 这是引脚阻抗。 PCB 布线阻抗也应为50欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。
    此信息非常有用!

    此致、