This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IBIS 文件 USB3.0问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571492/am5728-ibis-file-usb3-0-questions

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送 了一些来自 E2E 主题的其他问题、如下所示;

http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/570322/2091241#2091241

 

该 E2E 主题说、

 -对于 USB3.0、不能配置去加重和摆幅。

 

但他们在 AM572x IBIS 文件(AM572.IBS)中发现了以下几种模型定义;

 MODE_190三态、1.1V、USB3_TX_FS_NO_DEEMPHASIS

 MODE_191三态、1.1V、USB3_TX_FS_3p5_DEEMPHASIS

 MODE_192三态、1.1V、USB3_TX_HS_NO_DEEMPHASIS

 

问题:

  是否可以选择上述的 IBIS 模型?

    (是否不允许选择上述的 IBIS 模型?)

  默认为哪种型号? (MODE_190?  模型_191? 模型192?)

 

如果您能告诉我们有关 USB3.0的 AM572x IBIS 文件(AM572.IBS)的建议用法、我们将不胜感激。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 e2e.ti.com/.../543282
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的提示重播。

    从下面显示的这个 E2E 主题中、
    e2e.ti.com/.../543282

    我们的理解如下:
    关于我们的问题1:这个 E2E 主题说:
    '该模型提供了摆幅和去加重选择选项、这些选项仅是通过 PHY 进行调试的选项。'
    所以,答案是:
    允许选择 IBIS 模型进行调试。
    这种理解是否正确?

    第二项质询:我们找不到答案。
    请告诉我们"默认为哪种型号?" (MODE_190? 模型_191? 模型192?)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="matusan">允许选择 IBIS 模型进行调试。  这种理解是否正确?[/引述]

    我不明白您在这里的意思。 IBIS 模型用于 SI 分析中的仿真。

    [报价用户="matusan">请告诉我们"默认为哪种型号?" (MODE_190? 模型_191? model_192?)[/quot]

    另一个线程显示:对于 USB3、请使用 model_190、191或192。 该模型之间的差异是半摆幅(HS)或全摆幅(FS)、并且没有去加重功能或3.5dB 去加重功能。 您选择哪一个将取决于您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的提示重播。

    请帮助我们理解、
    您的意思是什么
    -默认型号不存在。
    -您选择哪一个将取决于您需要什么。

    这种理解是否正确?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将要求工厂团队进行澄清。 他们将在这里发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的善意。

    我们正在等待他们的发布。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    现在、我们的客户正在等待答案。

    如果您能告诉我们这方面的进展情况、我将不胜感激。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 USB、在控制器级别不提供去加重和摆幅控制。 IBIS 模型提供了摆幅和去加重选择选项、但这些选项仅是通过 PHY 实现的调试选项。 您应该选择 NO_DEEMPHASIS 模型进行仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的善意。

    非常感谢您的帮助。

    此信息非常有用!


    此致、