This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 专家、
我们的客户向我们发送 了一些来自 E2E 主题的其他问题、如下所示;
http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/570322/2091241#2091241
该 E2E 主题说、
-对于 USB3.0、不能配置去加重和摆幅。
但他们在 AM572x IBIS 文件(AM572.IBS)中发现了以下几种模型定义;
MODE_190三态、1.1V、USB3_TX_FS_NO_DEEMPHASIS
MODE_191三态、1.1V、USB3_TX_FS_3p5_DEEMPHASIS
MODE_192三态、1.1V、USB3_TX_HS_NO_DEEMPHASIS
问题:
是否可以选择上述的 IBIS 模型?
(是否不允许选择上述的 IBIS 模型?)
默认为哪种型号? (MODE_190? 模型_191? 模型192?)
如果您能告诉我们有关 USB3.0的 AM572x IBIS 文件(AM572.IBS)的建议用法、我们将不胜感激。
此致、
[引用 user="matusan">允许选择 IBIS 模型进行调试。 这种理解是否正确?[/引述]
我不明白您在这里的意思。 IBIS 模型用于 SI 分析中的仿真。
[报价用户="matusan">请告诉我们"默认为哪种型号?" (MODE_190? 模型_191? model_192?)[/quot]
另一个线程显示:对于 USB3、请使用 model_190、191或192。 该模型之间的差异是半摆幅(HS)或全摆幅(FS)、并且没有去加重功能或3.5dB 去加重功能。 您选择哪一个将取决于您的需求。
您好!
感谢您的善意。
非常感谢您的帮助。
此信息非常有用!
此致、