This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6747:ccs5.5恢复为灰色

Guru**** 2538010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572555/ccs-tms320c6747-the-ccs5-5-resume-is-grayed

器件型号:TMS320C6747

工具/软件:Code Composer Studio

现在、我想将程序下载到8位 Nand 闪存中、但当我运行程序时、"继续"按钮呈灰色显示

 我按下 了 SUSPEND 按钮、 然后按下 RESUME、反汇编显示 nop

我  在工作前很好地使用了该程序、但现在它 不起作用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    验证您使用的目标配置是否正确。
    您是否已连接到 DSP 内核?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、我认为我已经连接了 DSP 内核、我已经测试了连接、并且它成功了、除此之外、我还可以在 RAM 中运行程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我焊接了电阻器来设置启动模式、nandflash 模式现在已设置、我读取了引脚、它具有 nand flash 模式。 但通过 GEL 文件访问 spi0 EEPROM,我认为这是它不起作用的原因。但我不知道为什么,我将上拉电阻设置为1k,下拉电阻设置为10k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。