请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 TI 教授:
C6657 EVM 提供了有关 EVM 的功耗表、 SDRAM 使用1650 mW。但当我使用由 Micron 提供的 DDR3 SDRAM 功耗进行估算时、它仅具有480 mW。DDR3 SDRAM 功耗的方法是否存在差异?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 教授:
C6657 EVM 提供了有关 EVM 的功耗表、 SDRAM 使用1650 mW。但当我使用由 Micron 提供的 DDR3 SDRAM 功耗进行估算时、它仅具有480 mW。DDR3 SDRAM 功耗的方法是否存在差异?