请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 尊敬的:
您能否让我更详细地了解处理器 Wiki 中以下陈述的含义? "直接连接"的含义是什么?
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Schematic_Checklist#USB
[] USBx_VBUS 应直接连接到 USB 连接器上的 VBUS 引脚
到目前为止、我对上述 wiki 陈述的理解是:
VBUS_VBUS1和 AM3358:USB1_VBUS 之间无电阻器。 我的理解是、"直接连接"意味着到目前为止没有电阻器。
但是、
http://processors.wiki.ti.com/images/a/a2/TMDSSK3358_3H0009_REV1_2B_SCH.pdf
AM335x 入门套件板在 VUSB_VBUS1和 AM3358:USB1_VBUS 之间具有 R126、1.2千欧姆。 此外、该电阻器的 BOM 不是 DNI。 当 VBUS_VBUS1和 AM3358:USB1_VBUS 之间有电阻作为"限流电阻器"时、我认为这很好、如 schamatic.pdf
此致、
高