This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:是否可以在 DDR 上监控固件运行?

Guru**** 2031750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572515/linux-can-monitor-firmware-run-at-ddr

主题中讨论的其他器件:TCI6638K2K

工具/软件:Linux

 空洞常见问题解答:

我使用的是 tci6638K2K。 当 Linux 启动时、监控器固件必须加载到0xc5f0000 (MSM 地址)。 但 MSM 用于 DSP。 那么、我想知道:可以监控 DDR 运行情况吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 TCI66x 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan