请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
您好!
我从下面的线程中读取 到 、SDRAM 空间的最大值为2GB、可用于所有 L3启动器、包括 MPU。 如果系统填充超过2GB 的物理内存、则 MPU 只能通过 ARM V7大型物理地址扩展(LPAE)访问该额外的可寻址空间。 这是否意味着不鼓励将内存空间从2GB 升级到4GB?
谢谢!
1月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我从下面的线程中读取 到 、SDRAM 空间的最大值为2GB、可用于所有 L3启动器、包括 MPU。 如果系统填充超过2GB 的物理内存、则 MPU 只能通过 ARM V7大型物理地址扩展(LPAE)访问该额外的可寻址空间。 这是否意味着不鼓励将内存空间从2GB 升级到4GB?
谢谢!
1月