This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Starterware
大家好
我对 DDR 频率变化有一些疑问、如下所示
Jibin、您好!
您可以根据要求修改 DDR 的 DPLL 配置。 要修改的结构为 dpllDdrCfgOppNOM_20、它位于 starterware_01_07_00_19\bootloader\SBL_lib\src\SBL_lib_tda2xx_prcm_DPLL.c 文件中
您可以使用 GEL 获取 DDR 的频率。 API 是 GetClockConfig。
此致、
Rishabh
Jibin、您好!
您可以将532MHz 设置为 TDA2xx 上支持的最大频率、默认情况下也是如此。
是的、您可以使用相同的公式计算 Fdpll。
在计算 DDR 频率时、还必须考虑 M2和1/2分频器。
此致、
Rishabh
你好、Rishabh
感谢您的回复。 现在、我能够配置 DDR 频率。
此致
Jithin daggy
Jibin、您好!
感谢您的更新。
此致、
Rishabh