This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TDA2EVM5777:如何更改 TDA2xx 上的 DDR 频率?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572313/starterware-tda2evm5777-how-to-change-the-ddr-frequency-on-tda2xx

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Starterware

大家好

我对 DDR 频率变化有一些疑问、如下所示

 1)如何更改 DDR 频率?
     2) 2)我们如何检查频率变化?
我不使用 Vision SDK 我使用的是在基于 TDA2x 的 SOC 上运行的自定义代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jibin、您好!

    您可以根据要求修改 DDR 的 DPLL 配置。 要修改的结构为 dpllDdrCfgOppNOM_20、它位于 starterware_01_07_00_19\bootloader\SBL_lib\src\SBL_lib_tda2xx_prcm_DPLL.c 文件中

    您可以使用 GEL 获取 DDR 的频率。 API 是 GetClockConfig。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Rishabh

    感谢您的回复。 您能不能说一下可以为 DDR 设置的最大频率是多少? 在我的应用程序中,我可以看到 DDR 频率配置为532MHz,这是设置的默认频率吗?

    我能否使用以下公式计算 DDR 的 DPLL 频率?
    Fdpll =频率×2×M /(N + 1)

    此致
    Jithin daggy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jibin、您好!

    您可以将532MHz 设置为 TDA2xx 上支持的最大频率、默认情况下也是如此。

    是的、您可以使用相同的公式计算 Fdpll

    在计算 DDR 频率时、还必须考虑 M2和1/2分频器。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考此图像以了解更多详细信息。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishabh

    感谢您的回复。 现在、我能够配置 DDR 频率。

    此致

    Jithin daggy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jibin、您好!

    感谢您的更新。

    此致、

    Rishabh