请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
团队
我已使用典型选项创建了 SYSBIOS 任务!
我已经为任务添加了 SPI 的源代码、并且在创建的任务中调用 SPI 的函数。
当我尝试在 SYSBIOS 任务的函数内添加断点时、我会收到以下警告、并且我的代码执行工作正常!
请告诉我可以改变什么。
我只希望传输发生、我仅禁用了寄存器中的 LOOP 位
SpiaRegs.SPICCR.All=0x000F;//16位字符、环回模式
从中删除
SpiaRegs.SPICCR.All=0x001F;//16位字符、回送模式
让我知道只有 Tx 需要做些什么更改
以及如何解决该误差的误差
谢谢你
Deepak R