This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28335:无法执行创建的任务

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572352/rtos-tms320f28335-not-able-to-execute-task-created

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

团队

我已使用典型选项创建了 SYSBIOS 任务!

我已经为任务添加了 SPI 的源代码、并且在创建的任务中调用 SPI 的函数。

当我尝试在 SYSBIOS 任务的函数内添加断点时、我会收到以下警告、并且我的代码执行工作正常!

请告诉我可以改变什么。

我只希望传输发生、我仅禁用了寄存器中的 LOOP 位

SpiaRegs.SPICCR.All=0x000F//16位字符、环回模式

从中删除

SpiaRegs.SPICCR.All=0x001F//16位字符、回送模式

让我知道只有 Tx 需要做些什么更改

以及如何解决该误差的误差


 

 

谢谢你

Deepak R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    团队让我知道要执行哪些更改才能删除回路!

    我已经看到数据正在写入 SPITXBU、但没有写入 SPIDAT、这就是这个问题!
    提出建议

    谢谢你
    Deepak R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    您设置了多少个硬件断点? C28只有少量硬件断点(3、4或6……我必须查找此特定器件)。 有几个用于 CCS 控制台 CIO 输出和"运行到 main"功能。 在 Breakpoint 视图中查看并进行相应调整。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Todd

    感谢您的回复

    我在仅启用 TX 而不启用环回时遇到问题。

    让我知道哪些更改可以解决这个问题!

    谢谢你

    Deepak R