This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:入门套件上的 USB0零欧姆电阻器

Guru**** 2549230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572254/am4378-usb0-zero-ohm-resistor-on-starter-kit

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件:TMDXSK437X

您好!

让我确认 AM437x 入门套件 EVM 的第19页 USB 0的0欧姆用途?

我的理解是这样的,我对吗?

尽管 USB0_Port 能够实现 USB OTG 并连接 USB_MicroAB、但当前的 AM437x 入门套件 USB0_Port 固定为"AM437x:主机"、因为 ID 引脚通过0ohm R706与 GND 相连。
2.如果我想使用 USB0_Port 作为 USB OTG、那么我需要移除0欧姆、同样的 ID 引脚将被打开。  然后使用插入的 microA 或 MicroB 电缆控制哪个 AM437x:主机或 AM437x:器件。


此致、

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道您要查看哪个原理图。 在 PDF 原理图中、R706标记为 DNI (请勿插入)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    很抱歉、我缺少相关信息、我看到了 AM437X 入门套件 EVM 原理图:

    http://www.ti.com/jp/lit/pdf/sprr202

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 BOM 文件 :www.ti.com/.../sprr204.pdf
    R706是 DNI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换句话说、 对于以下电阻器 R706、AM437x 入门套件 EVM 原理图将更新为 DNI、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该电阻器未安装在入门套件板上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题不是入门套件板是否有电阻器。

    我的问题是、入门套件的原理图将来是否会更新。

    我认为您提供原理图作为 TI 参考设计。  因此、BOM 的 DNI 并不是 TI 参考设计的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有新的电路板修订版本、则会更新该原理图。 至于您的意见:

    "我认为您提供原理图作为参考、作为 TI 参考设计。  因此、BOM 的 DNI 并不是 TI 参考设计的答案。"

    这不正确。 该原理图仅是参考设计的一部分。 BOM 和布局文件也是设计不可或缺的一部分。 所有这些内容均可在产品页面上公开获取:www.ti.com/.../TMDXSK437X 文档

    您可能还需要阅读本文档、该文档包含在原理图源 ZIP 文件中:

    e2e.ti.com/.../IMP-NOTICE-FOR-REF-DESIGNS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Biser Gatchev-XID"]

    如果有新的电路板修订版本、则会更新该原理图。

    [/报价]

    感谢你的答复。  我明白了。

    还感谢您对 TI 参考设计的解释。

    此致、