主题中讨论的其他器件:TMDXSK437X
您好!
让我确认 AM437x 入门套件 EVM 的第19页 USB 0的0欧姆用途?
我的理解是这样的,我对吗?
尽管 USB0_Port 能够实现 USB OTG 并连接 USB_MicroAB、但当前的 AM437x 入门套件 USB0_Port 固定为"AM437x:主机"、因为 ID 引脚通过0ohm R706与 GND 相连。
2.如果我想使用 USB0_Port 作为 USB OTG、那么我需要移除0欧姆、同样的 ID 引脚将被打开。 然后使用插入的 microA 或 MicroB 电缆控制哪个 AM437x:主机或 AM437x:器件。
此致、
高