请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 您好!
我有一个问题。
下表显示了引脚处理和寄存器设置的关系。
| 引脚编号 | 信号名称 | 类型 | 该引脚的处理和寄存器设置 |
| 第13条 | PCIe_rxn0 | 一 | N.C. CTRL_CORE_PHY_POWER_PCIESSx 寄存器 [21:14]PCIESSx_PWRCTL_CMD 位:0x0 |
| 第11条 | PCIe_rxn1 | 一 | |
| AH13. | PCIe_rxp0 | 一 | |
| AH11. | PCIe_rxp1 | 一 | |
| AH9. | SATA1_rxn0 | 一 | N.C. CTRL_CORE_PHY_POWER_SATA 寄存器 [21:14]SATA_PWRCTL_CLK_CMD 位:0x0 |
| 第9条 | SATA1_rxp0 | 一 | |
| AF12. | USB_rxn0 | 一 | N.C. CTRL_CORE_PHY_POWER_USB 寄存器 [21:14]USB_PWRCTL_CLK_CMD 位:位15:0x1、位14:0x1 |
| AE12. | USB_rxp0 | 一 |
我的客户留下 上述引脚(AG13、AG11、AH13、AH11、AH9、 AG9、AF12、AE12)作为 NC 引脚。 客户将上述引脚寄存器的位字段设置为工作表。
该寄存器设置是否对 N.C.引脚没有影响?
请告诉我。
感谢您的快速回复。
此致、
Michi