This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:N.C.引脚和控制寄存器

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571885/am5728-n-c-pins-and-control-registers

器件型号:AM5728

您好!

我有一个问题。

下表显示了引脚处理和寄存器设置的关系。

引脚编号 信号名称 类型 该引脚的处理和寄存器设置
第13条 PCIe_rxn0 N.C.
CTRL_CORE_PHY_POWER_PCIESSx 寄存器
[21:14]PCIESSx_PWRCTL_CMD 位:0x0
第11条 PCIe_rxn1
AH13. PCIe_rxp0
AH11. PCIe_rxp1
AH9. SATA1_rxn0 N.C.
CTRL_CORE_PHY_POWER_SATA 寄存器
[21:14]SATA_PWRCTL_CLK_CMD 位:0x0
 
第9条 SATA1_rxp0
AF12. USB_rxn0 N.C.
CTRL_CORE_PHY_POWER_USB 寄存器
[21:14]USB_PWRCTL_CLK_CMD 位:位15:0x1、位14:0x1
AE12. USB_rxp0

我的客户留下 上述引脚(AG13、AG11、AH13、AH11、AH9、 AG9、AF12、AE12)作为 NC 引脚。 客户将上述引脚寄存器的位字段设置为工作表。

该寄存器设置是否对 N.C.引脚没有影响?

请告诉我。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 :processors.wiki.ti.com/.../AM57xx_Schematic_Checklist 这些是未使用引脚的唯一注意事项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的快速回复。

    >请参阅:processors.wiki.ti.com/.../AM57xx_Schematic_Checklist 这些是未使用引脚的唯一注意事项。

    您的答案有什么含义? 我知道在原理图检查列表中找不到有关 PCIe、SATA 和 USB 寄存器设置的说明。 那么、这些寄存器设置对 AM5728没有影响?

    请再说一遍。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、N.C.引脚不应受这些寄存器设置的影响。