请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1350工具/软件:Linux
大家好、
我安装了 imx6-quad 和 Debian Jessie。 以下是有关(uname -a)的完整信息:
"Linux linaro-alip 4.1.15-g5599520 #1 SMP 抢占 Sun 1月8日13:03:20 IST 2017 armv7l GNU/Linux"
我正在尝试为 CC1350 Launchpad 运行 tunslip 应用、但我的操作系统中没有内核模块"tun"。 当我运行命令"modprobe Tun"时、我给出了一个错误:
"modprobe:fatal:module Tun not found."(modprobe:致命:未找到模块 T
此时、我不知道如何将 Tun 模块安装到我的 Debian 中。 我甚至不知道从哪里开始。 是否可以将 Tun 模块添加到运行操作系统中、或者我是否应该从头开始编译整个内核? 如果我可以添加内核模块、如何添加到运行的操作系统中?
任何帮助对我来说都太宝贵了。
此致、
说。