This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:imx6 Debian 内核模块

Guru**** 2542780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572078/linux-imx6-debian-kernel-module

主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Linux

大家好、

我安装了 imx6-quad 和 Debian Jessie。 以下是有关(uname -a)的完整信息:

"Linux linaro-alip 4.1.15-g5599520 #1 SMP 抢占 Sun 1月8日13:03:20 IST 2017 armv7l GNU/Linux"

我正在尝试为 CC1350 Launchpad 运行 tunslip 应用、但我的操作系统中没有内核模块"tun"。 当我运行命令"modprobe Tun"时、我给出了一个错误:

"modprobe:fatal:module Tun not found."(modprobe:致命:未找到模块 T

 

此时、我不知道如何将 Tun 模块安装到我的 Debian 中。 我甚至不知道从哪里开始。 是否可以将 Tun 模块添加到运行操作系统中、或者我是否应该从头开始编译整个内核? 如果我可以添加内核模块、如何添加到运行的操作系统中?

任何帮助对我来说都太宝贵了。

此致、

说。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我不熟悉 IMX6内核(有关详细信息、请在供应商论坛中咨询)。

    [引用]是否可以将 Tun 模块添加到运行操作系统中、或者我是否应该从头开始编译整个内核?

    您很可能必须在 defconfig 命令中启用驱动程序(如果内核中集成了源代码)、然后重新编译。 如果您没有驱动程序、则必须将其添加到内核源代码中、修改 Kconfig 和 defconfig 并重新构建。 您可能还需要在 DTS 文件中执行一些移植。 有关 IMX 论坛中的详细信息、请再次提问。

    请注意、我们仅支持在 TI 器件上运行的 Linux 内核。

    此致、
    Yordan