This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:TLS 构建设置

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571664/rtos-ti-rtos-mcu-tls-build-settings

器件型号:TI-RTOS-MCU

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的是 CCS V6.2、TI-RTOS v2.16、安装了 wolfSSL V3.10.0 (构建完成)

我正在尝试运行从 Resource Explorer 导入的"tcpechoTls"示例工程、我在工程属性的 include 路径中链接了"wolfSSL dir path"、

 ARM 编译器文件搜索路径中的"target library dir"。

并根据 "readme.text"  

在 TI 命令行构建中、如上图所示、我没有得到什么 、 和 以及为什么需要执行此步骤。 因此我跳过了这一步。

现在,编译已完成,但运行后,我收到错误打印:

tcpHandler:加载 ca_cert_der_2048时出错、请检查 wolfsl/certs_test.h 文件。(系统在 main 中打印)

因为 SSL_Success 失败。

您能帮我解决问题吗?

此致、

Raghu DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在 v3.9.6w 版本中试用过它? 它是我们测试过的最后一个。

    此外、您是否了解此站点? processors.wiki.ti.com/.../Using_wolfSSL_with_TI-RTOS

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、ToddMullanix、
    感谢您的回复、我点击了同一链接。
    我不会尝试使用其他版本的 v3.9.6w。

    我只是在运行导入的工程时没有进行任何更改、而是由以下情况发生的故障:
    "wolfSSL_CTX_LOAD_VERIFICT_BUFFER (ctx、ca_cert_der_2048、sizeof (ca_cert_der_2048)/sizeof (char)、ssl_filletype _ASN1);"
    此函数返回"-150"、没有-150的定义。
    只有此函数产生问题、其他函数都返回成功代码。

    此致、
    Raghu DS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、ToddMullanix、
    我尝试使用"wolfSSL v3.9.6w"时遇到的问题与"v3.9.6w"中的问题相同。 无更新。

    此致、
    Raghu DS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、ToddMulanix、
    问题得到解决、这是因为时间不是以秒为单位的、而应该是 epoch 时间、可在"www.epochconverter.com/"上找到。

    此致、
    Raghu DS