This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:DDR2 EMIF 时钟

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571622/linux-processor-sdk-am335x-ddr2-emif-clock

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

大家好、~!

我混淆了 EMIF 时钟和 DDR 时钟。

我的源时钟是 OSC0_IN 时钟的24MHz。

该规范指出、OCP_CLOCK (接口时钟)的最大频率为200MHz。

并且 m_clk (EMIF 功能时钟)的最大频率为100Mhz。

但是、我对 DDR_CLOCK 和 EMIF 时钟感到困惑。

EMIF 时钟的含义是什么?

它是否与 DDR 时钟和 EMIF 时钟不同?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DDR 时钟是处理器提供给 DDR 存储器的外部时钟。 EMIF 功能时钟是 EMIF 外设的内部时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。
    我还有一个关于“m_clk 和 cmd0_DFI_clk”的问题。

    表7-95. EMIF 时钟信号           

    时钟信号

    最大频率

    基准源

    注释

    OCP_clk

    (接口时钟)

    200 MHz

    CORE_CLKOUTM4

    PD_PER_L3_gclk

    来自 PRCM

    m_clk

    (EMIF 功能时钟)

    100 MHz

    DDR PLL CLKOUT/2

    PD_PER_EMIF_gclk

    来自 PRCM

    cmd0_DFI_clk

    cmd1_dfi_clk

    cmd2_dfi_clk

    Data0_DFI_clk

    Data1_DFI_clk

    (宏时钟)

    200 MHz

    DDR PLL CLKOUT

    clkout_po

    进行编程

    图8-13. DDR PLL 结构

    (http://i.imgur.com/LUU4N0q.png)

    DDR 时钟是否源自 DDR PLL CLKOUT?

    如果 DDR 时钟的频率为266Mhz、CLKOUT 预计为266Mhz。
    因此、我认为 cmd0_DFI_clk 也应该为266Mhz、EMIF M_CLK 应该为133MHz。
    但该规格告诉我、最大 EMIF M_CLK 为100Mhz。 如果 DDR CLK 为266Mhz、我认为 EMIF m_clock 为133MHz。


    我想知道 EMIF m_clk 和 cmd0_DFI_clk 的真正值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在阅读的 TRM 已过时。 请下载当前 TRM (http://www.ti.com/lit/ug/spruh73o/spruh73o.pdf)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。

    ‘DK4T1G084QF-BCE7 DDR (我想使用的)的速度达到了“DR2-800 5-5-5”

    DDR PDF 链接

    但是,我已经检查了 AM335x 在“SPRS717”中使用“DDR2-532,DDR3-800”。

    在 AM335x 下、我可以使用具有 DDR2-800速度的 K4T1G084QF-BCE7 DDR 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DDR2的最大 DDR 时钟频率为266MHz。 DDR2内存的最低速度等级要求为 DDR2-533。 您的 DDR2-800更符合此要求,因此您可以使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、您不能超过266MHz 限制。 您的内存可能是 DDR2-800,但它将以 DDR2-533速度工作。