This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200-LAUNCHXL:AWS IoT SDK:卡在 BIOS_start()函数中

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571320/rtos-cc3200-launchxl-aws-iot-sdk-stuck-in-bios_start-function

器件型号:CC3200-LAUNCHXL

工具/软件:TI-RTOS

我特别停留在5个不同的文件中...(5个文件如下所示,其中有我被卡住的特定行)

(1) EXIT.c

void abort (void)(空)

   loader_exit();
   适用于(;);         /*永久旋转*/

(2)系统.c

system_exitFxn (stat);

(3) subscribe_publish_sample_pem4.c

xdc_runtime_System_exit (stat);

(4) Hwi.c

Hwi_exHandlerFunc (exstack、LR);

(5) BIOS.c

void BIOS_exit (int stat)

    BIOS_module->exitFunc (stat);

我得到以下“在串行中输出”窗口(附屏幕截图)...

此致。

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有一个例外。 有关更多详细信息,请参见 Tools->ROV->Hwi->Exceptions。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    那么,我如何纠正这种情况呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaloliya、
    您可以观看此视频(或至少观看例外部分)吗? 它具有不同异常处理选项的指针。 如果您在观看时仍然遇到问题、只需再次发帖即可。 供参考...异常的一个常见原因是堆栈溢出。 这是本视频的第一部分。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦! 如果我将链接放在 training.ti.com/debugging-common-application-issues-ti-rtos 中、会有所帮助