This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:与 TDA3xx EVM 配合使用的串行器和解串器板

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571299/tda3-serializer-and-deserializer-board-to-use-with-tda3xx-evm

器件型号:TDA3

尊敬的所有人:

我有一个关于我们应该与 TDA3xx EVM 一起使用的串行器解串器板的问题。

我已经介绍了用户指南、其中说明 UB960应用板应与 TDA3xx EVM 配合使用以连接4个摄像头、  

但我有 SAT0088和 SAT0089对串行器和解串器套件 和 OV10635传感器。 那么、我可以将它们与 TDA3xx EVM 配合使用来运行3D SVS 或多凸轮捕获和显示用例吗? 。

任何投入都值得高度赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kapil、

    您的问题已转发给 CAL 专家。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kapil:

    使用您拥有的解串器卡、VisionSDK 支持2D SRV 用例(LVDS)、并支持多凸轮捕获和显示应用。
    仅 UB960 EVM 支持3D SRV。

    此致、
    Sujith