请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3
尊敬的所有人:
我有一个关于我们应该与 TDA3xx EVM 一起使用的串行器解串器板的问题。
我已经介绍了用户指南、其中说明 UB960应用板应与 TDA3xx EVM 配合使用以连接4个摄像头、
但我有 SAT0088和 SAT0089对串行器和解串器套件 和 OV10635传感器。 那么、我可以将它们与 TDA3xx EVM 配合使用来运行3D SVS 或多凸轮捕获和显示用例吗? 。
任何投入都值得高度赞赏。