This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:EtherNet/IP 支持

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571631/linux-processor-sdk-am335x-ethernet-ip-support

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Linux

您好!

这与 AM335x 上的 EtherNet/IP 支持有关。  

我可以看到、SYSBIOS 上提供了一个适用于 AM335x 的工业 SDK、该 SDK 支持 EthernetIP 并提供示例。  

需要说明的是、AM335x Linux SDK 是否支持 EtherNet/IP?  

在 Linux SDK 上查找 EtherNet/IP、请告知我们 AM437x 上是否也提供该协议。  

谢谢、此致、

Shreebpriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于 Sitara 处理器的 Linux SDK 仅支持标准以太网。