请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Linux
您好!
这与 AM335x 上的 EtherNet/IP 支持有关。
我可以看到、SYSBIOS 上提供了一个适用于 AM335x 的工业 SDK、该 SDK 支持 EthernetIP 并提供示例。
需要说明的是、AM335x Linux SDK 是否支持 EtherNet/IP?
在 Linux SDK 上查找 EtherNet/IP、请告知我们 AM437x 上是否也提供该协议。
谢谢、此致、
Shreebpriya