请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
团队
我正在尝试制作一个包含代码的 SYSBIOS 项目
添加两个源文件时出现以下错误
Example_2833xSpi_FFDLB_int.c
Example_2833xSci_FFDLB_int.c
我得到以下错误
"/DSP2833x_TRL.obj""./DSP28335_PieVect.obj""./DSP2833x_SYSCTRL.Headers""./DSP2833x_usDelay.obj""./example_2833xAdtrl"./DL2833x_lib_example"/configPkg/linker.cmd
错误#10056:重新定义符号"_error":首先在"./example_2833xSci_FFDLB_int.obj"中定义;在"./example_2833xSpi_FFDLB_int.obj"中重新定义
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"SYS_BIOS_ADC_UART_SPI.Out"
谢谢你
Deepak R