This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28335:无法合并和编译来自控制套件的 SCI 和 SPI 代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571537/rtos-tms320f28335-not-able-to-merge-and-compile-sci-and-spi-code-from-control-suite

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

团队

我正在尝试制作一个包含代码的 SYSBIOS 项目

添加两个源文件时出现以下错误

Example_2833xSpi_FFDLB_int.c

Example_2833xSci_FFDLB_int.c

我得到以下错误

"/DSP2833x_TRL.obj""./DSP28335_PieVect.obj""./DSP2833x_SYSCTRL.Headers""./DSP2833x_usDelay.obj""./example_2833xAdtrl"./DL2833x_lib_example"/configPkg/linker.cmd

错误#10056:重新定义符号"_error":首先在"./example_2833xSci_FFDLB_int.obj"中定义;在"./example_2833xSpi_FFDLB_int.obj"中重新定义

错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"SYS_BIOS_ADC_UART_SPI.Out"


 

谢谢你

Deepak R

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    团队获得了解决方案。
    这是在两个文件中声明相同的错误函数

    谢谢你
    Deepak R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴看到这个问题得到解决。