工具/软件:Linux
我使用 BeagleBone Green + 4DCAP43T、并将 slib +qt4.8.3 libs 复制到电路板
tsl\b\ts_test 运行良好 ,但触摸 屏幕时 qt hello 程序(hello -qws)没有响应
有人能帮我解决这个问题吗?
谢谢~~
我的环境变量遵循
导出设置 QTDIR=/sitara/qt-4.8.3-arm
导出设置 QPEDIR=/sitara/qt-4.8.3-arm
导出集 LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
#export QWS_MOUST_PROTO=MouseMan:/dev/input/mice
导出 QWS_mouse_proTO=LinuxInput:/dev/input/event0
导出集 QWS_SIZE="480x272"
导出集 QWS_keyboard="LinuxInput:/dev/input/event1
导出集 QWS_DISPLA="LinuxFB:/dev/fb0
导出设置 QT_QWS_FONTDIR=$QTDIR/lib/fonts
导出集 QT_PLUGIN_PATH=$QTDIR/plugins/
导出路径=$QTDIR/BIN:$PATH
导出设置 TSLIB_TSEVENTTYPE=输入
导出设置 TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
导出设置 TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0
导出设置 TSLIB_CONFILE=/sitara/out_tslib/etc/ts.conf
导出设置 TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
导出设置 TSLIB_PLUGINDIR=/sitara/out_tslib/lib/ts