This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:tslib1.4和 QT4.8.3的触摸屏问题(触摸屏时,hello 程序不响应)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571316/linux-touchscreen-issue-with-tslib1-4-and-qt4-8-3-the-hello-program-is-not-response-when-touch-the-screen

工具/软件:Linux

我使用 BeagleBone Green + 4DCAP43T、并将 slib +qt4.8.3 libs 复制到电路板

 tsl\b\ts_test 运行良好 ,但触摸 屏幕时 qt hello 程序(hello -qws)没有响应  

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢~~

我的环境变量遵循

导出设置 QTDIR=/sitara/qt-4.8.3-arm
导出设置 QPEDIR=/sitara/qt-4.8.3-arm
导出集 LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
#export QWS_MOUST_PROTO=MouseMan:/dev/input/mice
导出 QWS_mouse_proTO=LinuxInput:/dev/input/event0
导出集 QWS_SIZE="480x272"
导出集 QWS_keyboard="LinuxInput:/dev/input/event1
导出集 QWS_DISPLA="LinuxFB:/dev/fb0
导出设置 QT_QWS_FONTDIR=$QTDIR/lib/fonts
导出集 QT_PLUGIN_PATH=$QTDIR/plugins/
导出路径=$QTDIR/BIN:$PATH


导出设置 TSLIB_TSEVENTTYPE=输入
导出设置 TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
导出设置 TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0
导出设置 TSLIB_CONFILE=/sitara/out_tslib/etc/ts.conf
导出设置 TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
导出设置 TSLIB_PLUGINDIR=/sitara/out_tslib/lib/ts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    请尝试此调谐。
    导出 QWS_MOUS_PROTO=Tslib:/dev/input/event0

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Kemal R. Shakir  

    这将产生如下的"分割故障"错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看 帖子?