请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你(们)好
我想连接两个 EVM 板以测试 PCIe...
我使用此链接并按照说明进行操作。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_PCIe_EP_User's_Guide
使用时
回显"51000000.PCIe_EP"> EPC
我遇到这些错误:
[189.280149] dra7-PCIe 51000000.PCIe_EP:无免费入站窗口
[189.286050] PCI_EPF_TEST PCI_EPF_TEST.0:无法设置 BAR4
[189.291739] dra7-PCIe 51000000.PCIe_EP:无免费入站窗口
[189.297792] PCI_EPF_TEST PCI_EPF_TEST.0:无法设置 Bar5
此外,当我在 RC EVM 板中使用 lspci 命令时:
root@am57xx-EVM:~# lspci
00:00.0 PCI 桥接器:德州仪器(TI)器件8888 (修订版01)
root@am57xx-EVM:~#
请帮助我解决此问题。