This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe RC EP am5728-EVM

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571354/pcie-rc-ep-am5728-evm

你(们)好

我想连接两个 EVM 板以测试 PCIe...

我使用此链接并按照说明进行操作。  http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_PCIe_EP_User's_Guide

使用时  

回显"51000000.PCIe_EP"> EPC 

我遇到这些错误:

[189.280149] dra7-PCIe 51000000.PCIe_EP:无免费入站窗口

[189.286050] PCI_EPF_TEST PCI_EPF_TEST.0:无法设置 BAR4

[189.291739] dra7-PCIe 51000000.PCIe_EP:无免费入站窗口

[189.297792] PCI_EPF_TEST PCI_EPF_TEST.0:无法设置 Bar5

此外,当我在 RC EVM 板中使用 lspci 命令时:

root@am57xx-EVM:~# lspci
00:00.0 PCI 桥接器:德州仪器(TI)器件8888 (修订版01)
root@am57xx-EVM:~#

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saman:

    这是 DM816x/AM389x 论坛。 我看到您已经将 AM57x 相关问题发布到正确的论坛 Sitara 论坛:

    e2e.ti.com/.../571352

    您在这里发布此问题的原因是什么?

    此致、
    帕维尔