This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA750:J6:引导卡在 SPL 中

Guru**** 2542060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598416/linux-dra750-j6-boot-up-stuck-in-spl

器件型号:DRA750

工具/软件:Linux

大家好、

我们有自定义子板+自定义 DRA752 CPU 模块板,带有 uboot 2014.07,采用 glsdk 7.03.00.3格式,但我们的某些 CPU 模块通过 MP 行进行筛选,效果很差。

由于这些 CPU 模块无法成功启动、我们添加了一些调试消息和完整日志、如下所示:

U-Boot SPL 2014.07 (2017年5月26日- 10:37:03)
在

prcm_init 之前、在 DO_IO_SETTINGS 之前、DRA752-GP ES2.0
|-before enable_basic_clocks
启用时钟域- 4a009700
启用时钟域- 4a008300
启用时钟域- 4a008d00

启用时钟域- 4a0093c0
启用时钟域- 4a008700
启用时钟模块- 4a008728
启用时钟模块- 4a008b30
启用时钟
模块4a008b30启用时钟模块4a0038启用时钟模块 - 4a008d20
使能时钟模块- 4a07838
使能时钟模块- 4a009760
使能时钟模块- 4a009768
使能时
钟模块- 4a009778
使能时钟模块- 4a009780
使能时钟模块- 4a009810
使能时钟模块- 4a009818
使能时钟模块- 4a008778
使能时钟模块启用时钟模块 - 4a008780
使能时钟模块- 4a007840
使能时钟模块- 4a009328
使能时钟模块- 4a009738

使能时钟模块- 4a007830
使能时钟模块- 4a009850


使能时钟模块- 4a0097a0使能时钟模块- 4a0093d0使能
时钟模块- 4a0038使能时钟模块- 4a0038域 - 4a009700
启用时钟域- 4a009300
启用时钟域- 4a008b00
启用时钟域- 4a008d00
启用时钟域- 4a0093c0
启用时钟域- 4a008700
timer_init 之前
|-before scale_vcore
|-before vcorese->core optimize_VCORE_VOLTAGE
:efuse 0x4a0025f4 bits=16 Vnom=1030、使用 efuse 值1045
|-before core
DO:scale_VCORE:VOLT - 1045 offset_code - 0x3D
|-重新校准之前_iodelay
|-before __re重 校准_iodelay
|-calibrate_iodelay 之前
隔离_IO 之前
|-隔离= 1.
|- WAIT_ON_Value1
|- WAIT_ON_VALUE11CBBBBBKWAIT_ON_VALUE12
|- WAIT_ON_VALUE13
|- WAIT_ON_VALUE2
IODELAY:IO 延迟重校准成功完成
|-before vcorese->MPU optimize_VCORE_VOLTAGE
:efuse 0x4a003b20 bits=16 Vnom=1090、使用 efuse 值1070
|-before MPU
DO:SCALE_VCORE:VOLT - 1070 OFFSET_CODE - 0x3f
|- ABB 设置之前
|- mm 前
|- mm 前
|-before GPU
optimize_VCORE_VOLTAGE:efuse 0x4a003b10 bits=16 Vnom=1250、使用 efuse 值1075
|-before GPU
DO 比例_ VCORE:VOLT - 1075 OFFSET_CODE - 0x40
|-eve
optimize_VCORE_VOLTAGE:efuse 0x4a0025e0 bits=16 Vnom=1060、使用 efuse 值990
|-在前执行
DE_SCALE_VCORE:VOLT - 990 OFFSET_CODE - 0x37
|-before iva
optimize_VCORE_VOLTAGE:efuse 0x4a0025cc bits=16 Vnom=1060、使用 efuse 值1005
|-在 IVA
DO_SCALE_VCORE:VOLT - 1005 OFFSET_CODE - 0x39
|-在 setup_dplls
setup_dplls

内核 DPLL 锁定、但不适用于理想情况 M = 277、N = 4值、当前值为 M = 1330、N= 23
之前 Core[4a005120] DPLL WAIT_OR_TO_LOCK
内核 DPLL

根据 DPLL 配置、已锁定 但不适用于理想的 M = 20、N = 0值、电流值为 M = 1280、N = jRIKW$Y+MX8140] DPLL WAIT_TO_LOCK
(根据 DPLL 锁定

) MPU DPLL 锁定、 但不适用于理想的 M = 625、N = 11值、当前值为 M = 1470、N= 23
(MPU[4a005160] DPLL WAIT_TO_LOCK
前)在

U[4a008180] DPLL WAIT_TO_LOCK

前锁定、在 DDR[4a005210] DPLL WAIT_TO_LOCK
|之前锁定 MPU DPLL [4a008180] DPLL INIT_RE_SDRAM_REGRAM_RELEVE_0




(> SDRAM_INIT)之前<>SDRAM_INIT SDRAM_RET_RET_REGANT_RET_REGANT_REGANT_REGANT_
>DO_SDRAM_INIT() 4d000000
<<DO_SDRAM_INIT() 4d000000
SIZE_prog = 7f000000
,maxsize=40000000,cn=10000000
i=28
GET_RAM_SIZE ()成功<<img RAM_INIT()
spl_MMC_LOAD_image
reading 7-EVM.Dspl_BOOT_DEVM-RATE.DPRAM=28 GE_RAM=RAM_RAM_RAM()成功读
操作系统错误


您能给我们一些调试的方向吗? (这应该是硬件问题,但我们想知道哪个部分是 NG)

我期待你的答复,谢谢。

此致、

鲍伊·任

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    更新状态! 我跟踪了源代码、发现它在以下函数中是桩模数

    u-boot/fs/fat/fat.c
    long file_fat_read_at (const char *文件名、unsigned long pos、void *缓冲区、
    无符号超长整型 maxsize)

    printf ("[%s];<%d>"、__file__、__line__);
    printf ("正在读取%s\n"、文件名);
    返回 do _fat_read_at (filename、pos、buffer、maxsize、LS_no、 0);


    您知道这个 CPU 模块发生了什么吗?

    此致、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bowei、

    我已将您的问题转交给 u-boot 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于这是与 FAT 相关的问题、因此它可能与 SDCard/eMMC 关联。 如果引导介质是 SDCars,则每个电路板是否使用不同的 SDCard? 如果是、您可以尝试使用与工作中的 SDCard 相同的 SDCard。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的电路板从 eMMC 引导、所有 eMMC 都是相同的。

    此致、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何首次刷写 eMMC? 我想闪存可能是问题、而不是硬件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们首次使用 SD 卡将映像刻录到 eMMC 中。

    我们不认为这个问题在 eMMC 上闪烁、因为 eMMC 位于自定义子板上、如果我们更改另一个 CPU 模块、它可以成功启动。

    此致、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同一个故障 CPU 模块是否首次从 SDCard 闪存至 eMMC? 如果是,它是否允许从 SDCard 再次刷写到 eMMC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有两个 CPU 模块存在此问题。 更改此定制子板上的其他 CPU 模块、它们都成功启动。
    因此、我认为硬件(eMMC 部件)和软件没有问题。

    顺便说一下、我可以再次将映像从 SDCard 刷写到 eMMC。

    此致、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以从有故障的 CPU 从 SDCard 再次闪存到 eMMC、那么它不应该是有故障的 eMMC 部件硬件问题、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能存在 ROM 代码损坏 w.r.t eMMC 和正常 w.r.t SDCard 的远程可能性。 我不确定这是否可能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很抱歉。 也许我表达得不好。
    我没有从有故障的 CPU 从 SDCard 闪存到 eMMC、因为 CPU 模块受限。

    我进一步调试、发现 u-boot.bin 加载成功、但无法跳转至 u-boot.bin
    我在下面的源代码中添加了调试消息、并比较工作中和不工作中的 CPU 模块、代码流是相同的。
    arch/arm/cpU/armv7/omap-common/boot-common.c
    void __noreturn jump to _image_no_args (struct spl_image_info * spl_image)

    typedef void __noreturn (* image_entry_noargs_t)(u32 *);
    printf ("[%s];<%s>:{%d}\n"、__func__、__file__、__line__);
    image_entry_noargs_t image_entry =
    (image_entry_noargs_t) spl_image->entry_point;
    printf ("[%s];<%s>:{%d}\n"、__func__、__file__、__line__);
    调试("图像入口点:0x%X\n"、spl_image->entry_point);
    /*从 ROM 代码传递保存的 boot_params */
    printf ("[%s];<%s>:{%d}\n"、__func__、__file__、__line__);
    image_entry (((u32 *) gd->arch.omap_boot_params);
    printf ("[%s];<%s>:{%d}\n"、__func__、__file__、__line__);


    您知道为什么不能跳转到 u-boot.bin?

    此致、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bowei、

    1.为进一步解决您最初遇到的 FAT 错误,采取了哪些措施?
    2.在上面的代码片段中,进行调试(“图像入口点:0x%X\n",spl_image->entry_point);具有相同的值。
    2.您能否共享日志?

    我只能想到损坏的图像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在我添加了调试消息后的日志如下所示:
    ===================================================================================================
    U-Boot SPL 2014.07 (2017年6月5日- 18:06:29)
    DRA752-GP ES2.0
    然后执行 DIO_SETTINGS
    prcm_init 之前
    |-before enable_basic_clocks
    启用时钟域- 4a009700
    启用时钟域- 4a009300
    启用时钟域- 4a008b00
    启用时钟域- 4a008d00
    启用时钟域- 4a0093c0
    启用时钟域- 4a008700
    启用时钟模块- 4a008728
    启用时钟模块- 4a008b30
    启用时钟模块- 4a008b38
    启用时钟模块- 4a008d20
    启用时钟模块- 4ae07838
    启用时钟模块- 4a009760
    启用时钟模块- 4a009768
    启用时钟模块- 4a009770
    启用时钟模块- 4a009778
    启用时钟模块- 4a009780
    启用时钟模块- 4a009810
    启用时钟模块- 4a009818
    启用时钟模块- 4a008778
    启用时钟模块- 4a008780
    启用时钟模块- 4ae07840
    启用时钟模块- 4a009328
    启用时钟模块- 4a009330
    启用时钟模块- 4a009738
    启用时钟模块- 4ae07830
    启用时钟模块- 4a009850
    启用时钟模块- 4a0097a0
    启用时钟模块- 4a0093d0
    启用时钟模块- 4a009838
    启用时钟域- 4a009700
    启用时钟域- 4a009300
    启用时钟域- 4a008b00
    启用时钟域- 4a008d00
    启用时钟域- 4a0093c0
    启用时钟域- 4a008700
    timer_init 之前
    |-before scale_vcore
    |-before vcores->核心
    optimize_VCORE_VOLTAGE:efuse 0x4a0025f4 bits=16 Vnom=1030、使用 efuse 值1045
    |-before 内核
    D_SCALL_VCORE:VOLT - 1045 OFFSET_CODE - 0x3D
    |-重新校准之前_iodelay
    |-before __re重 校准_iodelay
    |-calibrate_iodelay 之前
    隔离_IO 之前
    |-隔离= 1.
    |- WAIT_ON_Value1
    |- WAIT_ON_VALUE11CBBBBBKWAIT_ON_VALUE12
    |- WAIT_ON_VALUE13
    |- WAIT_ON_value2
    IODELAY:IO 延迟重校准成功完成
    |-before vcores->MPU
    optimize_VCORE_VOLTAGE:efuse 0x4a003b20 bits=16 Vnom=1090、使用 efuse 值1070
    |- MPU 之前
    DO 比例_ VCORE:VOLT - 1070 OFFSET_CODE - 0x3f
    |- ABB 设置之前
    |- mm 前
    |- mm 前
    GPU 之前
    optimize_VCORE_VOLTAGE:efuse 0x4a003b10 bits=16 Vnom=1250、使用 efuse 值1075
    GPU 之前
    DO 比例_ VCORE:VOLT - 1075 OFFSET_CODE - 0x40
    |-在前夕
    optimize_VCORE_VOLTAGE:efuse 0x4a0025e0 bits=16 Vnom=1060、使用 efuse 值990
    |-在前夕
    DO 比例_ VCORE:VOLT - 990 OFFSET_CODE - 0x37
    |-在 IVA 之前
    optimize_VCORE_VOLTAGE:efuse 0x4a0025cc bits=16 Vnom=1060、使用 efuse 值1005
    |-在 IVA 之前
    D_SCALE_VCORE:VOLT - 1005 OFFSET_CODE - 0x39
    setup_dplls 之前
    setup_dplls

    内核 DPLL 锁定、但不适用于理想的 M = 277、N = 4值、电流值为 M = 1330、N = 23
    在内核[4a005120] DPLL WAIT_TO_LOCK 之前
    已配置内核 DPLL

    根据 DPLL 锁定、但不适用于理想的 M = 20、N = 0值、电流值为 M = 1280、N= jRIKW$Y+MX8140] DPLL WAIT_TO_LOCK
    每个 DPLL 锁定

    MPU DPLL 已锁定、但不适用于理想的 M = 625、N = 11值、电流值为 M = 1470、N = 23
    在 MPU[4a005160] DPLL WAIT_TO_LOCK 之前
    MPU DPLL 锁定

    在 USB[4a008180] DPLL WAIT_TO_LOCK 之前

    在 DDR[4a005210] DPLL WAIT_TO_LOCK 之前

    在 GMAC[4a0052a8] DPLL WAIT_TO_LOCK 之前
    -setup_Warmreset_time 之前
    在 board_earn_init_f 之前
    SDRAM_INIT 之前
    >SDRAM_INIT()
    IN_SDRAM = 0
    >>DO_SDRAM_init() 4c000000
    <do_sdram_init() 4c000000
    >>DO_SDRAM_init() 4d000000
    <do_sdram_init() 4d000000
    size_prog = 7f000000
    base=8000000、maxsize=40000000、cnt=10000000
    I=28
    get_ram_size ()成功<sdram_init()
    [Board_init_f]; :{28}
    [Board_init_r]; :{291}
    SPL_MMC_LOAD_IMAGE
    [SPL_MMC_LOAD_IMAGE]; :{346}
    [SPL_MMC_LOAD_IMAGE]; :{348}
    [fs/fat/fat.c];<1267 >;{file_fat_read}
    [fs/fat/fat.c];<1260 >;{file_fat_read_at}
    读取 dra7-EVM.dTB
    [fs/fat/fat.c];<1172>;{do_fat_read_at};ret=-1
    SPL_LOAD_IMAGE_FAD_OS:读取映像 dra7-EVM.dTB 时出错、错误--1
    [SPL_MMC_LOAD_IMAGE]; :{365}
    [fs/fat/fat.c];<1267 >;{file_fat_read}
    [fs/fat/fat.c];<1260 >;{file_fat_read_at}
    正在读取 u-boot.img
    [fs/fat/fat.c];<1172>;{do_fat_read_at};ret=64
    [fs/fat/fat.c];<1267 >;{file_fat_read}
    [fs/fat/fat.c];<1260 >;{file_fat_read_at}
    正在读取 u-boot.img
    [fs/fat/fat.c];<1172>;{do_fat_read_at};ret=373024
    [SPL_MMC_LOAD_IMAGE]; :{369}
    [Board_init_r]; :{293}
    [Board_init_r]; :{419}
    [JUTO_IMAGE_NO_args]; :{168}
    [JUTO_IMAGE_NO_args]; :{171}
    图像入口点:0x80800000
    [JUTO_IMAGE_NO_args]; :{175}
    ===================================================================================================
    工作板和非工作板是相同的(包括图像入口点的值)。

    此致、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    eMMC 看起来不错、因为它可以读取 uboot.img、入口点为0x80800000
    uboot.img 在成功和失败情况下是否相同? 您是否可以转储相同的数据并进行检查?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很确定 u-boot.img 是相同的。
    因为我只使用相同的定制子板并更改 CPU 模块。 固件是相同的。

    此致、
    鲍伊·任
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 DRA7xx SOC 之外,自定义 CPU 模块板还构成什么? 是否可以在成功和失败的情况下将 uboot.img 从 eMMC 加载到 SDRAM 之后转储成功和失败,并比较转储中是否有任何损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自定义 CPU 模块、包括 TI CPU、PMIC 和2G DDR。 如何在 SPL 中引导流程残桩时转储 uboot.img?

    此致、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SPL_image.load_addr 具有地址、spl_image.size 具有大小。 您可以打印从 spl_image.load_addr 开始直到 spl_image.size -页眉大小的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下日志是您想要的吗? 我比较了工作板和非工作板的结果、它们是相同的。
    如果我有问题、请告诉我。
    ===========================================================================================================
    U-Boot SPL 2014.07 (2017年6月7日- 14:34:06)
    DRA752-GP ES2.0
    然后执行 DIO_SETTINGS
    prcm_init 之前
    |-before enable_basic_clocks
    启用时钟域- 4a009700
    启用时钟域- 4a009300
    启用时钟域- 4a008b00
    启用时钟域- 4a008d00
    启用时钟域- 4a0093c0
    启用时钟域- 4a008700
    启用时钟模块- 4a008728
    启用时钟模块- 4a008b30
    启用时钟模块- 4a008b38
    启用时钟模块- 4a008d20
    启用时钟模块- 4ae07838
    启用时钟模块- 4a009760
    启用时钟模块- 4a009768
    启用时钟模块- 4a009770
    启用时钟模块- 4a009778
    启用时钟模块- 4a009780
    启用时钟模块- 4a009810
    启用时钟模块- 4a009818
    启用时钟模块- 4a008778
    启用时钟模块- 4a008780
    启用时钟模块- 4ae07840
    启用时钟模块- 4a009328
    启用时钟模块- 4a009330
    启用时钟模块- 4a009738
    启用时钟模块- 4ae07830
    启用时钟模块- 4a009850
    启用时钟模块- 4a0097a0
    启用时钟模块- 4a0093d0
    启用时钟模块- 4a009838
    启用时钟域- 4a009700
    启用时钟域- 4a009300
    启用时钟域- 4a008b00
    启用时钟域- 4a008d00
    启用时钟域- 4a0093c0
    启用时钟域- 4a008700
    timer_init 之前
    |-before scale_vcore
    |-before vcores->核心
    optimize_VCORE_VOLTAGE:efuse 0x4a0025f4 bits=16 Vnom=1030、使用 efuse 值1045
    |-before 内核
    D_SCALL_VCORE:VOLT - 1045 OFFSET_CODE - 0x3D
    |-重新校准之前_iodelay
    |-before __re重 校准_iodelay
    |-calibrate_iodelay 之前
    隔离_IO 之前
    |-隔离= 1.
    |- WAIT_ON_Value1
    …BBBBBŸKwait - WAIT_ON_VALUE11C Δ Σ_ON_VALUE12
    |- WAIT_ON_VALUE13
    |- WAIT_ON_value2
    IODELAY:IO 延迟重校准成功完成
    |-before vcores->MPU
    optimize_VCORE_VOLTAGE:efuse 0x4a003b20 bits=16 Vnom=1090、使用 efuse 值1070
    |- MPU 之前
    DO 比例_ VCORE:VOLT - 1070 OFFSET_CODE - 0x3f
    |- ABB 设置之前
    |- mm 前
    |- mm 前
    GPU 之前
    optimize_VCORE_VOLTAGE:efuse 0x4a003b10 bits=16 Vnom=1250、使用 efuse 值1075
    GPU 之前
    DO 比例_ VCORE:VOLT - 1075 OFFSET_CODE - 0x40
    |-在前夕
    optimize_VCORE_VOLTAGE:efuse 0x4a0025e0 bits=16 Vnom=1060、使用 efuse 值990
    |-在前夕
    DO 比例_ VCORE:VOLT - 990 OFFSET_CODE - 0x37
    |-在 IVA 之前
    optimize_VCORE_VOLTAGE:efuse 0x4a0025cc bits=16 Vnom=1060、使用 efuse 值1005
    |-在 IVA 之前
    D_SCALE_VCORE:VOLT - 1005 OFFSET_CODE - 0x39
    setup_dplls 之前
    setup_dplls

    内核 DPLL 锁定、但不适用于理想的 M = 277、N = 4值、电流值为 M = 1330、N = 23
    在内核[4a005120] DPLL WAIT_TO_LOCK 之前
    已配置内核 DPLL

    MX˜˜8140 DPLL 锁定、但不适用于理想的 M = 20、N = 0值、电流值为 M = 1280、N =ØÍjRI«–ÖKW $RegisteredYRegistered+] DPLL WAIT_TO_LOCK
    每个 DPLL 锁定

    MPU DPLL 已锁定、但不适用于理想的 M = 625、N = 11值、电流值为 M = 1470、N = 23
    在 MPU[4a005160] DPLL WAIT_TO_LOCK 之前
    MPU DPLL 锁定

    在 USB[4a008180] DPLL WAIT_TO_LOCK 之前

    在 DDR[4a005210] DPLL WAIT_TO_LOCK 之前

    在 GMAC[4a0052a8] DPLL WAIT_TO_LOCK 之前
    -setup_Warmreset_time 之前
    在 board_earn_init_f 之前
    SDRAM_INIT 之前
    >SDRAM_INIT()
    IN_SDRAM = 0
    >>DO_SDRAM_init() 4c000000
    <do_sdram_init() 4c000000
    >>DO_SDRAM_init() 4d000000
    <do_sdram_init() 4d000000
    size_prog = 7f000000
    base=8000000、maxsize=40000000、cnt=10000000
    I=28
    get_ram_size ()成功<sdram_init()
    [Board_init_f]; :{28}
    >>spl:board_init_r()
    引导设备- 7.
    [Board_init_r]; :{287}
    SPL_MMC_LOAD_IMAGE
    MMC_INIT:0、时间47
    [SPL_MMC_LOAD_IMAGE]; :{346}
    [SPL_MMC_LOAD_IMAGE]; :{348}
    引导模式- FAT
    [fs/fat/fat.c];<1267 >;{file_fat_read}
    [fs/fat/fat.c];<1260 >;{file_fat_read_at}
    读取 dra7-EVM.dTB
    VFAT 支持已启用
    FAT32、fat_sect:32、fatlength:1009
    rootdir 从 cluster:2开始,扇区:2050,偏移量:100400
    数据开始于:2048
    扇区大小:512,群集大小:1.
    fat read sect=2050、clust_size=1、DIRENTSPERBLOCK=16
    RootMismatch:|MLO||
    Rootvfatname:|J6_uenv.txt|
    RootMismatch:|J6_uenv.txt|J6_uenv.txt|
    RootMismatch:|J6_uenv.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv.txt|
    RootMismatch:|j6e_uenv.txt|j6e_uenv.txt|
    RootMismatch:|j6e_uenv.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1280-720-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~1.txt|j6e_uenv_1280-720-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~1.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1920-1080-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~2.txt|j6e_uenv_1920-1080-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~2.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1920-1080-60.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~3.txt|j6e_uenv_1920-1080-60.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~3.txt||
    FAT32:条目:0x0002 = 2、偏移量:0x0002 = 2
    FAT32:RET:0000009c、偏移量:0002
    GC - clustnum: 156,startsect:2204
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1920-1200-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~4.txt|j6e_uenv_1920-1200-30.txt|
    结束循环:j=0 clust_size=1.
    FAT32:条目:0x0002 = 2、偏移量:0x0002 = 2
    FAT32:RET:0000009c、偏移量:0002
    FAT 读取 sect=2204、clust_size=1、DIRENTSPERBLOCK=16
    RootMismatch:|j6e_ue~4.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1920-1200-60.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~5.txt|j6e_uenv_1920-1200-60.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~5.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_800-480-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~6.txt|j6e_uenv_800-480-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~6.txt||
    Rootvfatname:|u-boot.img|
    RootMismatch:|u-boot.img|u-boot.img|
    RootMismatch:|u-boot.img||
    Rootvfatname:|uenv-eMMC.txt|
    RootMismatch:|uenv-e~1.txt|uenv-eMMC.txt|
    RootMismatch:|uenv-e~1.txt||
    Rootvfatname:|uenv.txt|
    RootMismatch:|uenv.txt|uenv.txt|
    RootMismatch:|uenv.txt||
    Rootvfatname:|MLO.bk|
    RootMismatch:|MLO.bk|MLO.bk|
    RootMismatch:|MLO.bk||
    结束循环:j=0 clust_size=1.
    FAT32:条目:0x009c = 156、偏移量:0x009c = 156
    FAT32:RET:00000425、偏移量:009C
    FAT 读取 sect=3109、clust_size=1、DIRENTSPERBLOCK=16
    Rootvfatname:|MLO.安迪|
    RootMismatch:|MLO~1.and|MLO.Andy|
    RootMismatch:|MLO~1.and||
    Rootvfatname:|MLO.bowe|
    RootMismatch:|MLO~1.bow|MLO.bowe|
    RootMismatch:|MLO~1.bow||
    RootDentname = NULL - 4
    [fs/fat/fat.c];<1172>;{do_fat_read_at};ret=-1
    SPL_LOAD_IMAGE_FAD_OS:读取映像 dra7-EVM.dTB 时出错、错误--1
    [SPL_MMC_LOAD_IMAGE]; :{365}
    [fs/fat/fat.c];<1267 >;{file_fat_read}
    [fs/fat/fat.c];<1260 >;{file_fat_read_at}
    正在读取 u-boot.img
    VFAT 支持已启用
    FAT32、fat_sect:32、fatlength:1009
    rootdir 从 cluster:2开始,扇区:2050,偏移量:100400
    数据开始于:2048
    扇区大小:512,群集大小:1.
    fat read sect=2050、clust_size=1、DIRENTSPERBLOCK=16
    RootMismatch:|MLO||
    Rootvfatname:|J6_uenv.txt|
    RootMismatch:|J6_uenv.txt|J6_uenv.txt|
    RootMismatch:|J6_uenv.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv.txt|
    RootMismatch:|j6e_uenv.txt|j6e_uenv.txt|
    RootMismatch:|j6e_uenv.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1280-720-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~1.txt|j6e_uenv_1280-720-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~1.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1920-1080-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~2.txt|j6e_uenv_1920-1080-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~2.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1920-1080-60.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~3.txt|j6e_uenv_1920-1080-60.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~3.txt||
    FAT32:条目:0x0002 = 2、偏移量:0x0002 = 2
    FAT32:RET:0000009c、偏移量:0002
    GC - clustnum: 156,startsect:2204
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1920-1200-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~4.txt|j6e_uenv_1920-1200-30.txt|
    结束循环:j=0 clust_size=1.
    FAT32:条目:0x0002 = 2、偏移量:0x0002 = 2
    FAT32:RET:0000009c、偏移量:0002
    FAT 读取 sect=2204、clust_size=1、DIRENTSPERBLOCK=16
    RootMismatch:|j6e_ue~4.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1920-1200-60.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~5.txt|j6e_uenv_1920-1200-60.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~5.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_800-480-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~6.txt|j6e_uenv_800-480-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~6.txt||
    Rootvfatname:|u-boot.img|
    RootName:U-boot.img、start:0xA0、大小:0x5b120
    文件大小:373024字节
    64字节
    GC - clustnum: 160, startsect: 2208
    大小:373024、得到:64
    [fs/fat/fat.c];<1172>;{do_fat_read_at};ret=64
    SPL:有效载荷图像:u-Bo 负载 addr:0x807fffc0大小:373024
    [fs/fat/fat.c];<1267 >;{file_fat_read}
    [fs/fat/fat.c];<1260 >;{file_fat_read_at}
    正在读取 u-boot.img
    VFAT 支持已启用
    FAT32、fat_sect:32、fatlength:1009
    rootdir 从 cluster:2开始,扇区:2050,偏移量:100400
    数据开始于:2048
    扇区大小:512,群集大小:1.
    fat read sect=2050、clust_size=1、DIRENTSPERBLOCK=16
    RootMismatch:|MLO||
    Rootvfatname:|J6_uenv.txt|
    RootMismatch:|J6_uenv.txt|J6_uenv.txt|
    RootMismatch:|J6_uenv.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv.txt|
    RootMismatch:|j6e_uenv.txt|j6e_uenv.txt|
    RootMismatch:|j6e_uenv.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1280-720-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~1.txt|j6e_uenv_1280-720-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~1.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1920-1080-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~2.txt|j6e_uenv_1920-1080-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~2.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1920-1080-60.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~3.txt|j6e_uenv_1920-1080-60.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~3.txt||
    FAT32:条目:0x0002 = 2、偏移量:0x0002 = 2
    FAT32:RET:0000009c、偏移量:0002
    GC - clustnum: 156,startsect:2204
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1920-1200-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~4.txt|j6e_uenv_1920-1200-30.txt|
    结束循环:j=0 clust_size=1.
    FAT32:条目:0x0002 = 2、偏移量:0x0002 = 2
    FAT32:RET:0000009c、偏移量:0002
    FAT 读取 sect=2204、clust_size=1、DIRENTSPERBLOCK=16
    RootMismatch:|j6e_ue~4.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_1920-1200-60.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~5.txt|j6e_uenv_1920-1200-60.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~5.txt||
    Rootvfatname:|j6e_uenv_800-480-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~6.txt|j6e_uenv_800-480-30.txt|
    RootMismatch:|j6e_ue~6.txt||
    Rootvfatname:|u-boot.img|
    RootName:U-boot.img、start:0xA0、大小:0x5b120
    文件大小:373024字节
    373024字节
    FAT32:条目:0x00a0 = 160、偏移量:0x00a0 = 160
    FAT32:RET:000000a1、偏移量:00A0
    FAT32:条目:0x00a1 = 161、偏移量:0x00a1 = 161
    FAT32:RET:000000a2、偏移量:00a1
    FAT32:条目:0x00a2 = 162、偏移量:0x00a2 = 162
    FAT32:RET:000000a3、偏移量:00a2
    FAT32:条目:0x00a3 = 163、偏移量:0x00a3 = 163
    FAT32:RET:000000a4、偏移量:00a3
    FAT32:条目:0x00a4 = 164、偏移量:0x00a4 = 164
    FAT32:RET:000000a5、偏移量:00a4
    FAT32:条目:0x00a5 = 165、偏移量:0x00a5 = 165
    FAT32:RET:000000a6、偏移量:00a5
    FAT32:条目:0x00a6 = 166、偏移量:0x00a6 = 166
    FAT32:RET:000000a7、偏移量:00a6
    FAT32:条目:0x00a7 = 167、偏移量:0x00a7 = 167
    FAT32:RET:000000a8、偏移量:00a7
    FAT32:条目:0x00a8 = 168、偏移量:0x00a8 = 168
    FAT32:RET:000000a9、偏移量:00a8
    FAT32:条目:0x00a9 = 169、偏移量:0x00a9 = 169
    FAT32:RET:000000aa、偏移量:00a9
    FAT32:条目:0x00aa = 170、偏移量:0x00aa = 170
    FAT32:RET:000000ab,偏移量:00aa
    FAT32:条目:0x00ab = 171、偏移量:0x00ab = 171
    FAT32:RET:000000ac、偏移量:00ab
    FAT32:条目:0x00ac = 172、偏移量:0x00ac = 172
    FAT32:RET:000000ad、偏移量:00ac
    FAT32:条目:0x00ad = 173、偏移量:0x00ad = 173
    FAT32:RET:000000ae,偏移量:00ad
    FAT32:条目:0x00ae = 174、偏移量:0x00ae = 174
    FAT32:RET:000000af、偏移量:00ae
    FAT32:条目:0x00af = 175、偏移量:0x00af = 175
    FAT32:RET:000000b0、偏移量:00af
    FAT32:条目:0x00b0 = 176、偏移量:0x00b0 = 176
    FAT32:RET:000000b1、偏移量:00b0
    FAT32:条目:0x00b1 = 177、偏移量:0x00b1 = 177
    FAT32:RET:000000b2、偏移量:00b1
    FAT32:条目:0x00b2 = 178、偏移量:0x00b2 = 178
    FAT32:RET:000000b3、偏移量:00b2
    FAT32:条目:0x00b3 = 179、偏移量:0x00b3 = 179
    FAT32:RET:000000b4、偏移量:00b3
    FAT32:条目:0x00b4 = 180、偏移量:0x00b4 = 180
    FAT32:RET:000000b5、偏移量:00b4
    FAT32:条目:0x00b5 = 181、偏移量:0x00b5 = 181
    FAT32:RET:000000b6、偏移量:00b5
    FAT32:条目:0x00b6 = 182、偏移量:0x00b6 = 182
    FAT32:RET:000000b7、偏移量:00b6
    FAT32:条目:0x00b7 = 183、偏移量:0x00b7 = 183
    FAT32:RET:000000b8、偏移量:00b7
    FAT32:条目:0x00b8 = 184、偏移量:0x00b8 = 184
    FAT32:RET:000000b9、偏移量:00b8
    FAT32:条目:0x00b9 = 185、偏移量:0x00b9 = 185
    FAT32:RET:000000ba、偏移量:00B9
    FAT32:条目:0x00ba = 186、偏移量:0x00ba = 186
    FAT32:RET:000000bb、偏移量:00ba
    FAT32:条目:0x00bb = 187、偏移量:0x00bb = 187
    FAT32:RET:000000bc、偏移量:00bb
    FAT32:条目:0x00bc = 188、偏移量:0x00bc = 188
    FAT32:RET:000000bd、偏移量:00bc
    FAT32:条目:0x00bd = 189、偏移量:0x00bd = 189
    FAT32:RET:000000be、偏移量:00bd
    FAT32:条目:0x00be = 190、偏移量:0x00be = 190
    FAT32:RET:000000bf、偏移量:00be
    FAT32:条目:0x00bf = 191、偏移量:0x00bf = 191
    FAT32:RET:000000c0、偏移量:00bf
    FAT32:条目:0x00c0 = 192、偏移量:0x00c0 = 192
    FAT32:RET:000000c1、偏移量:00c0
    FAT32:条目:0x00c1 = 193、偏移量:0x00c1 = 193
    FAT32:RET:000000c2、偏移量:00c1
    FAT32:条目:0x00c2 = 194、偏移量:0x00c2 = 194
    FAT32:RET:000000c3、偏移量:00c2
    FAT32:条目:0x00c3 = 195、偏移量:0x00c3 = 195
    FAT32:RET:000000c4、偏移量:00c3
    FAT32:条目:0x00c4 = 196、偏移量:0x00c4 = 196
    FAT32:RET:000000c5、偏移量:00c4
    FAT32:条目:0x00c5 = 197、偏移量:0x00c5 = 197
    FAT32:RET:000000c6、偏移量:00c5
    FAT32:条目:0x00c6 = 198、偏移量:0x00c6 = 198
    FAT32:RET:000000c7、偏移量:00c6
    FAT32:条目:0x00c7 = 199、偏移量:0x00c7 = 199
    FAT32:RET:000000c8、偏移量:00c7
    FAT32:条目:0x00c8 = 200、偏移量:0x00c8 = 200
    FAT32:RET:000000c9、偏移量:00c8
    FAT32:条目:0x00c9 = 201、偏移量:0x00c9 = 201
    FAT32:RET:000000ca、偏移量:00c9
    FAT32:条目:0x00ca = 202、偏移量:0x00ca = 202
    FAT32:RET:000000cb、偏移量:00ca
    FAT32:条目:0x00cb = 203、偏移量:0x00cb = 203
    FAT32:RET:000000cc、偏移量:00cb
    FAT32:条目:0x00cc = 204、偏移量:0x00cc = 204
    FAT32:RET:000000cd、偏移量:00cc
    FAT32:条目:0x00cd = 205、偏移量:0x00cd = 205
    FAT32:RET:000000ce、偏移量:00cd
    FAT32:条目:0x00ce = 206、偏移量:0x00ce = 206
    FAT32:RET:000000cf、偏移量:00ce
    FAT32:条目:0x00CF = 207、偏移量:0x00CF = 207
    FAT32:RET:000000d0、偏移量:00cf
    FAT32:条目:0x00d0 = 208、偏移量:0x00d0 = 208
    FAT32:RET:000000d1、偏移量:00d0
    FAT32:条目:0x00d1 = 209、偏移量:0x00d1 = 209
    FAT32:RET:000000d2、偏移量:00d1
    FAT32:条目:0x00d2 = 210、偏移量:0x00d2 = 210
    FAT32:RET:000000d3、偏移量:00d2
    FAT32:条目:0x00d3 = 211、偏移量:0x00d3 = 211
    FAT32:RET:000000d4、偏移量:00d3
    FAT32:条目:0x00d4 = 212、偏移量:0x00d4 = 212
    FAT32:RET:000000d5、偏移量:00d4
    FAT32:条目:0x00d5 = 213、偏移量:0x00d5 = 213
    FAT32:RET:000000d6、偏移量:00d5
    FAT32:条目:0x00d6 = 214、偏移量:0x00d6 = 214
    FAT32:RET:000000d7、偏移量:00d6
    FAT32:条目:0x00d7 = 215、偏移量:0x00d7 = 215
    FAT32:RET:000000d8、偏移量:00d7
    FAT32:条目:0x00d8 = 216、偏移量:0x00d8 = 216
    FAT32:RET:000000d9、偏移量:00d8
    FAT32:条目:0x00d9 = 217、偏移量:0x00d9 = 217
    FAT32:RET:000000da、偏移量:00d9
    FAT32:条目:0x00da = 218、偏移量:0x00da = 218
    FAT32:RET:000000db,偏移量:00da
    FAT32:条目:0x00db = 219、偏移量:0x00db = 219
    FAT32:RET:000000dc、偏移量:00db
    FAT32:条目:0x00dc = 220、偏移量:0x00dc = 220
    FAT32:RET:000000dd、偏移量:00dc
    FAT32:条目:0x00dd = 221、偏移量:0x00dd = 221
    FAT32:RET:000000de、偏移量:00dd
    FAT32:条目:0x00de = 222、偏移量:0x00de = 222
    FAT32:RET:000000df、偏移量:00de
    FAT32:条目:0x00df = 223、偏移量:0x00df = 223
    FAT32:RET:000000e0、偏移量:00df
    FAT32:条目:0x00e0 = 224、偏移量:0x00e0 = 224
    FAT32:RET:000000e1、偏移量:00e0
    FAT32:条目:0x00e1 = 225、偏移量:0x00e1 = 225
    FAT32:RET:000000e2、偏移量:00e1
    FAT32:条目:0x00e2 = 226、偏移量:0x00e2 = 226
    FAT32:RET:000000e3、偏移量:00e2
    FAT32:条目:0x00e3 = 227、偏移量:0x00e3 = 227
    FAT32:RET:000000e4、偏移量:00e3
    FAT32:条目:0x00e4 = 228、偏移量:0x00e4 = 228
    FAT32:RET:000000e5、偏移量:00e4
    FAT32:条目:0x00e5 = 229、偏移量:0x00e5 = 229
    FAT32:RET:000000e6、偏移量:00e5
    FAT32:条目:0x00e6 = 230、偏移量:0x00e6 = 230
    FAT32:RET:000000e7、偏移量:00e6
    FAT32:条目:0x00e7 = 231、偏移量:0x00e7 = 231
    FAT32:RET:000000e8、偏移量:00e7
    FAT32:条目:0x00e8 = 232、偏移量:0x00e8 = 232
    FAT32:RET:000000e9、偏移量:00e8
    FAT32:条目:0x00e9 = 233、偏移量:0x00e9 = 233
    FAT32:RET:000000ea、偏移量:00e9
    FAT32:条目:0x00ea = 234、偏移量:0x00ea = 234
    FAT32:RET:000000eb、偏移量:00ea
    FAT32:条目:0x00eb = 235、偏移量:0x00eb = 235
    FAT32:RET:000000ec,偏移量:00eb
    FAT32:条目:0x00ec = 236、偏移量:0x00ec = 236
    FAT32:RET:000000ed、偏移量:00ec
    FAT32:条目:0x00ed = 237、偏移量:0x00ed = 237
    FAT32:RET:000000ee、偏移量:00ed
    FAT32:条目:0x00ee = 238、偏移量:0x00ee = 238
    FAT32:RET:000000ef、偏移量:00ee
    FAT32:条目:0x00ef = 239、偏移量:0x00ef = 239
    FAT32:RET:000000f0、偏移量:00ef
    FAT32:条目:0x00f0 = 240、偏移量:0x00f0 = 240
    FAT32:RET:000000F1、偏移量:00f0
    FAT32:条目:0x00F1 = 241、偏移量:0x00F1 = 241
    FAT32:RET:000000f2、偏移量:00f1
    FAT32:条目:0x00f2 = 242、偏移量:0x00f2 = 242
    FAT32:RET:000000f3、偏移量:00f2
    FAT32:条目:0x00f3 = 243、偏移量:0x00f3 = 243
    FAT32:RET:000000f4、偏移量:00f3
    FAT32:条目:0x00f4 = 244、偏移量:0x00f4 = 244
    FAT32:RET:000000f5、偏移量:00f4
    FAT32:条目:0x00f5 = 245、偏移量:0x00f5 = 245
    FAT32:RET:000000f6、偏移量:00f5
    FAT32:条目:0x00f6 = 246、偏移量:0x00f6 = 246
    FAT32:RET:000000f7、偏移量:00f6
    FAT32:条目:0x00f7 = 247、偏移量:0x00f7 = 247
    FAT32:RET:000000f8、偏移量:00f7
    FAT32:条目:0x00f8 = 248、偏移量:0x00f8 = 248
    FAT32:RET:000000f9、偏移量:00f8
    FAT32:条目:0x00f9 = 249、偏移量:0x00f9 = 249
    FAT32:RET:000000fa,偏移量:00f9
    FAT32:条目:0x00fa = 250、偏移量:0x00fa = 250
    FAT32:RET:000000fb、偏移量:00fa
    FAT32:条目:0x00fb = 251、偏移量:0x00fb = 251
    FAT32:RET:000000fc、偏移量:00fb
    FAT32:条目:0x00fc = 252、偏移量:0x00fc = 252
    FAT32:RET:000000fd、偏移量:00fc
    FAT32:条目:0x00fd = 253、偏移量:0x00fd = 253
    FAT32:RET:000000fe、偏移量:00fd
    FAT32:条目:0x00fe = 254、偏移量:0x00fe = 254
    FAT32:RET:000000ff,偏移量:00fe
    FAT32:条目:0x00ff = 255、偏移量:0x00ff = 255
    FAT32:RET:00000100,偏移量:00ff
    FAT32:条目:0x0100 = 256、偏移量:0x0100 = 256
    FAT32:RET:00000101、偏移量:0100
    FAT32:条目:0x0101 = 257、偏移量:0x0101 = 257
    FAT32:RET:00000102,偏移量:0101
    FAT32:条目:0x0102 = 258、偏移量:0x0102 = 258
    FAT32:RET:00000103、偏移量:0102
    FAT32:条目:0x0103 = 259、偏移量:0x0103 = 259
    FAT32:RET:00000104,偏移量:0103
    FAT32:条目:0x0104 = 260、偏移量:0x0104 = 260
    FAT32:RET:00000105,偏移量:0104
    FAT32:条目:0x0105 = 261、偏移量:0x0105 = 261
    FAT32:RET:00000106、偏移量:0105
    FAT32:条目:0x0106 = 262、偏移量:0x0106 = 262
    FAT32:RET:00000107、偏移量:0106
    FAT32:条目:0x0107 = 263、偏移量:0x0107 = 263
    FAT32:RET:00000108,偏移量:0107
    FAT32:条目:0x0108 = 264、偏移量:0x0108 = 264
    FAT32:RET:00000109,偏移量:0108
    FAT32:条目:0x0109 = 265、偏移量:0x0109 = 265
    FAT32:RET:0000010a,偏移量:0109
    FAT32:条目:0x010a = 266、偏移量:0x010a = 266
    FAT32:RET:0000010b,偏移量:010A
    FAT32:条目:0x010b = 267、偏移量:0x010b = 267
    FAT32:RET:0000010c、偏移量:010B
    FAT32:条目:0x010c = 268、偏移量:0x010c = 268
    FAT32:RET:0000010d,偏移量:010C
    FAT32:条目:0x010d = 269、偏移量:0x010d = 269
    FAT32:RET:0000010e,偏移量:010D
    FAT32:条目:0x010e = 270、偏移量:0x010e = 270
    FAT32:RET:0000010f,偏移量:010e
    FAT32:条目:0x010f = 271、偏移量:0x010f = 271
    FAT32:RET:00000110、偏移量:010f
    FAT32:条目:0x0110 = 272、偏移量:0x0110 = 272
    FAT32:RET:00000111,偏移量:0110
    FAT32:条目:0x0111 = 273、偏移量:0x0111 = 273
    FAT32:RET:00000112,偏移量:0111
    FAT32:条目:0x0112 = 274、偏移量:0x0112 = 274
    FAT32:RET:00000113,偏移量:0112
    FAT32:条目:0x0113 = 275、偏移量:0x0113 = 275
    FAT32:RET:00000114、偏移量:0113
    FAT32:条目:0x0114 = 276、偏移量:0x0114 = 276
    FAT32:RET:00000115、偏移量:0114
    FAT32:条目:0x0115 = 277、偏移量:0x0115 = 277
    FAT32:RET:00000116、偏移量:0115
    FAT32:条目:0x0116 = 278、偏移量:0x0116 = 278
    FAT32:RET:00000117、偏移量:0116
    FAT32:条目:0x0117 = 279、偏移量:0x0117 = 279
    FAT32:RET:00000118、偏移量:0117
    FAT32:条目:0x0118 = 280、偏移量:0x0118 = 280
    FAT32:RET:00000119、偏移量:0118
    FAT32:条目:0x0119 = 281、偏移量:0x0119 = 281
    FAT32:RET:0000011a,偏移量:0119
    FAT32:条目:0x011a = 282、偏移量:0x011a = 282
    FAT32:RET:0000011b,偏移量:011A
    FAT32:条目:0x011b = 283、偏移量:0x011b = 283
    FAT32:RET:0000011c、偏移量:011b
    FAT32:条目:0x011c = 284、偏移量:0x011c = 284
    FAT32:RET:0000011d,偏移量:011C
    FAT32:条目:0x011d = 285、偏移量:0x011d = 285
    FAT32:RET:0000011e,偏移量:011d
    FAT32:条目:0x011e = 286、偏移量:0x011e = 286
    FAT32:RET:0000011f,偏移量:011e
    FAT32:条目:0x011f = 287、偏移量:0x011f = 287
    FAT32:RET:00000120,偏移量:011f
    FAT32:条目:0x0120 = 288、偏移量:0x0120 = 288
    FAT32:RET:00000121、偏移量:0120
    FAT32:条目:0x0121 = 289、偏移量:0x0121 = 289
    FAT32:RET:00000122,偏移量:0121
    FAT32:条目:0x0122 = 290、偏移量:0x0122 = 290
    FAT32:RET:00000123、偏移量:0122
    FAT32:条目:0x0123 = 291、偏移量:0x0123 = 291
    FAT32:RET:00000124,偏移量:0123
    FAT32:条目:0x0124 = 292、偏移量:0x0124 = 292
    FAT32:RET:00000125,偏移量:0124
    FAT32:条目:0x0125 = 293、偏移量:0x0125 = 293
    FAT32:RET:00000126,偏移量:0125
    FAT32:条目:0x0126 = 294、偏移量:0x0126 = 294
    FAT32:RET:00000127,偏移量:0126
    FAT32:条目:0x0127 = 295、偏移量:0x0127 = 295
    FAT32:RET:00000128,偏移量:0127
    FAT32:条目:0x0128 = 296、偏移量:0x0128 = 296
    FAT32:RET:00000129,偏移量:0128
    FAT32:条目:0x0129 = 297、偏移量:0x0129 = 297
    FAT32:RET:0000012a,偏移量:0129
    FAT32:条目:0x012a = 298、偏移量:0x012a = 298
    FAT32:RET:0000012b,偏移量:012A
    FAT32:条目:0x012b = 299、偏移量:0x012b = 299
    FAT32:RET:0000012c、偏移量:012B
    FAT32:条目:0x012c = 300、偏移量:0x012c = 300
    FAT32:RET:0000012d、偏移量:012C
    FAT32:条目:0x012d = 301、偏移量:0x012d = 301
    FAT32:RET:0000012e、偏移量:012D
    FAT32:条目:0x012e = 302、偏移量:0x012e = 302
    FAT32:RET:0000012f、偏移量:012e
    FAT32:条目:0x012f = 303、偏移量:0x012f = 303
    FAT32:RET:00000130,偏移量:012f
    FAT32:条目:0x0130 = 304、偏移量:0x0130 = 304
    FAT32:RET:00000131、偏移量:0130
    FAT32:条目:0x0131 = 305、偏移量:0x0131 = 305
    FAT32:RET:00000132,偏移量:0131
    FAT32:条目:0x0132 = 306、偏移量:0x0132 = 306
    FAT32:RET:00000133、偏移量:0132
    FAT32:条目:0x0133 = 307、偏移量:0x0133 = 307
    FAT32:RET:00000134,偏移量:0133
    FAT32:条目:0x0134 = 308、偏移量:0x0134 = 308
    FAT32:RET:00000135,偏移量:0134
    FAT32:条目:0x0135 = 309、偏移量:0x0135 = 309
    FAT32:RET:00000136,偏移量:0135
    FAT32:条目:0x0136 = 310、偏移量:0x0136 = 310
    FAT32:RET:00000137,偏移量:0136
    FAT32:条目:0x0137 = 311、偏移量:0x0137 = 311
    FAT32:RET:00000138,偏移量:0137
    FAT32:条目:0x0138 = 312、偏移量:0x0138 = 312
    FAT32:RET:00000139,偏移量:0138
    FAT32:条目:0x0139 = 313、偏移量:0x0139 = 313
    FAT32:RET:0000013a,偏移量:0139
    FAT32:条目:0x013a = 314、偏移量:0x013a = 314
    FAT32:RET:0000013b、偏移量:013A
    FAT32:条目:0x013b = 315、偏移量:0x013b = 315
    FAT32:RET:0000013c、偏移量:013B
    FAT32:条目:0x013c = 316、偏移量:0x013c = 316
    FAT32:RET:0000013d,偏移量:013C
    FAT32:条目:0x013d = 317、偏移量:0x013d = 317
    FAT32:RET:0000013e,偏移量:013d
    FAT32:条目:0x013e = 318、偏移量:0x013e = 318
    FAT32:RET:0000013f,偏移量:013e
    FAT32:条目:0x013f = 319、偏移量:0x013f = 319
    FAT32:RET:00000140,偏移量:013f
    FAT32:条目:0x0140 = 320、偏移量:0x0140 = 320
    FAT32:RET:00000141、偏移量:0140
    FAT32:条目:0x0141 = 321、偏移量:0x0141 = 321
    FAT32:RET:00000142,偏移量:0141
    FAT32:条目:0x0142 = 322、偏移量:0x0142 = 322
    FAT32:RET:00000143、偏移量:0142
    FAT32:条目:0x0143 = 323、偏移量:0x0143 = 323
    FAT32:RET:00000144,偏移量:0143
    FAT32:条目:0x0144 = 324、偏移量:0x0144 = 324
    FAT32:RET:00000145,偏移量:0144
    FAT32:条目:0x0145 = 325、偏移量:0x0145 = 325
    FAT32:RET:00000146,偏移量:0145
    FAT32:条目:0x0146 = 326、偏移量:0x0146 = 326
    FAT32:RET:00000147,偏移量:0146
    FAT32:条目:0x0147 = 327、偏移量:0x0147 = 327
    FAT32:RET:00000148,偏移量:0147
    FAT32:条目:0x0148 = 328、偏移量:0x0148 = 328
    FAT32:RET:00000149、偏移量:0148
    FAT32:条目:0x0149 = 329、偏移量:0x0149 = 329
    FAT32:RET:0000014a,偏移量:0149
    FAT32:条目:0x014a = 330、偏移量:0x014a = 330
    FAT32:RET:0000014b、偏移量:014A
    FAT32:条目:0x014b = 331、偏移量:0x014b = 331
    FAT32:RET:0000014c、偏移量:014B
    FAT32:条目:0x014c = 332、偏移量:0x014c = 332
    FAT32:RET:0000014d,偏移量:014c
    FAT32:条目:0x014d = 333、偏移量:0x014d = 333
    FAT32:RET:0000014e,偏移量:014d
    FAT32:条目:0x014e = 334、偏移量:0x014e = 334
    FAT32:RET:0000014f、偏移量:014e
    FAT32:条目:0x014f = 335、偏移量:0x014f = 335
    FAT32:RET:00000150、偏移量:014f
    FAT32:条目:0x0150 = 336、偏移量:0x0150 = 336
    FAT32:RET:00000151,偏移量:0150
    FAT32:条目:0x0151 = 337、偏移量:0x0151 = 337
    FAT32:RET:00000152、偏移量:0151
    FAT32:条目:0x0152 = 338、偏移量:0x0152 = 338
    FAT32:RET:00000153、偏移量:0152
    FAT32:条目:0x0153 = 339、偏移量:0x0153 = 339
    FAT32:RET:00000154,偏移量:0153
    FAT32:条目:0x0154 = 340、偏移量:0x0154 = 340
    FAT32:RET:00000155,偏移量:0154
    FAT32:条目:0x0155 = 341、偏移量:0x0155 = 341
    FAT32:RET:00000156,偏移量:0155
    FAT32:条目:0x0156 = 342、偏移量:0x0156 = 342
    FAT32:RET:00000157、偏移量:0156
    FAT32:条目:0x0157 = 343、偏移量:0x0157 = 343
    FAT32:RET:00000158,偏移量:0157
    FAT32:条目:0x0158 = 344、偏移量:0x0158 = 344
    FAT32:RET:00000159,偏移量:0158
    FAT32:条目:0x0159 = 345、偏移量:0x0159 = 345
    FAT32:RET:0000015a,偏移量:0159
    FAT32:条目:0x015a = 346、偏移量:0x015a = 346
    FAT32:RET:0000015b、偏移量:015A
    FAT32:条目:0x015b = 347、偏移量:0x015b = 347
    FAT32:RET:0000015c、偏移量:015B
    FAT32:条目:0x015c = 348、偏移量:0x015c = 348
    FAT32:RET:0000015d,偏移量:015c
    FAT32:条目:0x015d = 349、偏移量:0x015d = 349
    FAT32:RET:0000015e,偏移量:015d
    FAT32:条目:0x015e = 350、偏移量:0x015e = 350
    FAT32:RET:0000015f,偏移量:015e
    FAT32:条目:0x015f = 351、偏移量:0x015f = 351
    FAT32:RET:00000160,偏移量:015f
    FAT32:条目:0x0160 = 352、偏移量:0x0160 = 352
    FAT32:RET:00000161,偏移量:0160
    FAT32:条目:0x0161 = 353、偏移量:0x0161 = 353
    FAT32:RET:00000162、偏移量:0161
    FAT32:条目:0x0162 = 354、偏移量:0x0162 = 354
    FAT32:RET:00000163,偏移量:0162
    FAT32:条目:0x0163 = 355、偏移量:0x0163 = 355
    FAT32:RET:00000164、偏移量:0163
    FAT32:条目:0x0164 = 356、偏移量:0x0164 = 356
    FAT32:RET:00000165,偏移量:0164
    FAT32:条目:0x0165 = 357、偏移量:0x0165 = 357
    FAT32:RET:00000166,偏移量:0165
    FAT32:条目:0x0166 = 358、偏移量:0x0166 = 358
    FAT32:RET:00000167、偏移量:0166
    FAT32:条目:0x0167 = 359、偏移量:0x0167 = 359
    FAT32:RET:00000168、偏移量:0167
    FAT32:条目:0x0168 = 360、偏移量:0x0168 = 360
    FAT32:RET:00000169,偏移量:0168
    FAT32:条目:0x0169 = 361、偏移量:0x0169 = 361
    FAT32:RET:0000016a,偏移量:0169
    FAT32:条目:0x016a = 362、偏移量:0x016a = 362
    FAT32:RET:0000016b,偏移量:016A
    FAT32:条目:0x016b = 363、偏移量:0x016b = 363
    FAT32:RET:0000016c、偏移量:016B
    FAT32:条目:0x016c = 364、偏移量:0x016c = 364
    FAT32:RET:0000016d,偏移量:016C
    FAT32:条目:0x016d = 365、偏移量:0x016d = 365
    FAT32:RET:0000016e,偏移量:016D
    FAT32:条目:0x016e = 366、偏移量:0x016e = 366
    FAT32:RET:0000016f,偏移量:016e
    FAT32:条目:0x016f = 367、偏移量:0x016f = 367
    FAT32:RET:00000170,偏移量:016f
    FAT32:条目:0x0170 = 368、偏移量:0x0170 = 368
    FAT32:RET:00000171、偏移量:0170
    FAT32:条目:0x0171 = 369、偏移量:0x0171 = 369
    FAT32:RET:00000172、偏移量:0171
    FAT32:条目:0x0172 = 370、偏移量:0x0172 = 370
    FAT32:RET:00000173,偏移量:0172
    FAT32:条目:0x0173 = 371、偏移量:0x0173 = 371
    FAT32:RET:00000174,偏移量:0173
    FAT32:条目:0x0174 = 372、偏移量:0x0174 = 372
    FAT32:RET:00000175,偏移量:0174
    FAT32:条目:0x0175 = 373、偏移量:0x0175 = 373
    FAT32:RET:00000176、偏移量:0175
    FAT32:条目:0x0176 = 374、偏移量:0x0176 = 374
    FAT32:RET:00000177、偏移量:0176
    FAT32:条目:0x0177 = 375、偏移量:0x0177 = 375
    FAT32:RET:00000178、偏移量:0177
    FAT32:条目:0x0178 = 376、偏移量:0x0178 = 376
    FAT32:RET:00000179,偏移量:0178
    FAT32:条目:0x0179 = 377、偏移量:0x0179 = 377
    FAT32:RET:0000017a,偏移量:0179
    FAT32:条目:0x017a = 378、偏移量:0x017a = 378
    FAT32:RET:0000017b、偏移量:017A
    FAT32:条目:0x017b = 379、偏移量:0x017b = 379
    FAT32:RET:0000017c、偏移量:017B
    FAT32:条目:0x017c = 380、偏移量:0x017c = 380
    FAT32:RET:0000017d,偏移量:017C
    FAT32:条目:0x017d = 381、偏移量:0x017d = 381
    FAT32:RET:0000017e,偏移量:017D
    FAT32:条目:0x017e = 382、偏移量:0x017e = 382
    FAT32:RET:0000017f,偏移量:017E
    FAT32:条目:0x017f = 383、偏移量:0x017f = 383
    FAT32:RET:00000180、偏移量:017f
    FAT32:条目:0x0180 = 384、偏移量:0x0180 = 384
    FAT32:RET:00000181、偏移量:0180
    FAT32:条目:0x0181 = 385、偏移量:0x0181 = 385
    FAT32:RET:00000182、偏移量:0181
    FAT32:条目:0x0182 = 386、偏移量:0x0182 = 386
    FAT32:RET:00000183、偏移量:0182
    FAT32:条目:0x0183 = 387、偏移量:0x0183 = 387
    FAT32:RET:00000184,偏移量:0183
    FAT32:条目:0x0184 = 388、偏移量:0x0184 = 388
    FAT32:RET:00000185,偏移量:0184
    FAT32:条目:0x0185 = 389、偏移量:0x0185 = 389
    FAT32:RET:00000186,偏移量:0185
    FAT32:条目:0x0186 = 390、偏移量:0x0186 = 390
    FAT32:RET:00000187,偏移量:0186
    FAT32:条目:0x0187 = 391、偏移量:0x0187 = 391
    FAT32:RET:00000188、偏移量:0187
    FAT32:条目:0x0188 = 392、偏移量:0x0188 = 392
    FAT32:RET:00000189,偏移量:0188
    FAT32:条目:0x0189 = 393、偏移量:0x0189 = 393
    FAT32:RET:0000018a,偏移量:0189
    FAT32:条目:0x018a = 394、偏移量:0x018a = 394
    FAT32:RET:0000018b、偏移量:018A
    FAT32:条目:0x018b = 395、偏移量:0x018b = 395
    FAT32:RET:0000018c、偏移量:018B
    FAT32:条目:0x018c = 396、偏移量:0x018c = 396
    FAT32:RET:0000018d,偏移量:018c
    FAT32:条目:0x018d = 397、偏移量:0x018d = 397
    FAT32:RET:0000018e,偏移量:018d
    FAT32:条目:0x018e = 398、偏移量:0x018e = 398
    FAT32:RET:0000018f,偏移量:018e
    FAT32:条目:0x018f = 399、偏移量:0x018f = 399
    FAT32:RET:00000190,偏移量:018f
    FAT32:条目:0x0190 = 400、偏移量:0x0190 = 400
    FAT32:RET:00000191,偏移量:0190
    FAT32:条目:0x0191 = 401、偏移量:0x0191 = 401
    FAT32:RET:00000192、偏移量:0191
    FAT32:条目:0x0192 = 402、偏移量:0x0192 = 402
    FAT32:RET:00000193,偏移量:0192
    FAT32:条目:0x0193 = 403、偏移量:0x0193 = 403
    FAT32:RET:00000194,偏移量:0193
    FAT32:条目:0x0194 = 404、偏移量:0x0194 = 404
    FAT32:RET:00000195、偏移量:0194
    FAT32:条目:0x0195 = 405、偏移量:0x0195 = 405
    FAT32:RET:00000196、偏移量:0195
    FAT32:条目:0x0196 = 406、偏移量:0x0196 = 406
    FAT32:RET:00000197、偏移量:0196
    FAT32:条目:0x0197 = 407、偏移量:0x0197 = 407
    FAT32:RET:00000198、偏移量:0197
    FAT32:条目:0x0198 = 408、偏移量:0x0198 = 408
    FAT32:RET:00000199、偏移量:0198
    FAT32:条目:0x0199 = 409、偏移量:0x0199 = 409
    FAT32:RET:0000019a,偏移量:0199
    FAT32:条目:0x019a = 410、偏移量:0x019a = 410
    FAT32:RET:0000019b、偏移量:019A
    FAT32:条目:0x019b = 411、偏移量:0x019b = 411
    FAT32:RET:0000019c、偏移量:019B
    FAT32:条目:0x019c = 412、偏移量:0x019c = 412
    FAT32:RET:0000019d,偏移量:019C
    FAT32:条目:0x019d = 413、偏移量:0x019d = 413
    FAT32:RET:0000019e,偏移量:019d
    FAT32:条目:0x019e = 414、偏移量:0x019e = 414
    FAT32:RET:0000019f、偏移量:019e
    FAT32:条目:0x019f = 415、偏移量:0x019f = 415
    FAT32:RET:000001a0,偏移量:019f
    FAT32:条目:0x01a0 = 416、偏移量:0x01a0 = 416
    FAT32:RET:000001a1、偏移量:01a0
    FAT32:条目:0x01a1 = 417、偏移量:0x01a1 = 417
    FAT32:RET:000001a2、偏移量:01a1
    FAT32:条目:0x01a2 = 418、偏移量:0x01a2 = 418
    FAT32:RET:000001a3、偏移量:01a2
    FAT32:条目:0x01a3 = 419、偏移量:0x01a3 = 419
    FAT32:RET:000001a4、偏移量:01a3
    FAT32:条目:0x01a4 = 420、偏移量:0x01a4 = 420
    FAT32:RET:000001a5,偏移量:01a4
    FAT32:条目:0x01a5 = 421、偏移量:0x01a5 = 421
    FAT32:RET:000001a6、偏移量:01a5
    FAT32:条目:0x01a6 = 422、偏移量:0x01a6 = 422
    FAT32:RET:000001a7、偏移量:01a6
    FAT32:条目:0x01a7 = 423、偏移量:0x01a7 = 423
    FAT32:RET:000001a8、偏移量:01a7
    FAT32:条目:0x01a8 = 424、偏移量:0x01a8 = 424
    FAT32:RET:000001a9,偏移量:01a8
    FAT32:条目:0x01a9 = 425、偏移量:0x01a9 = 425
    FAT32:RET:000001aa,偏移量:01a9
    FAT32:条目:0x01aa = 426、偏移量:0x01aa = 426
    FAT32:RET:000001ab,偏移量:01aa
    FAT32:条目:0x01ab = 427、偏移量:0x01ab = 427
    FAT32:RET:000001ac,偏移量:01ab
    FAT32:条目:0x01ac = 428、偏移量:0x01ac = 428
    FAT32:RET:000001ad、偏移量:01ac
    FAT32:条目:0x01ad = 429、偏移量:0x01ad = 429
    FAT32:RET:000001ae,偏移量:01ad
    FAT32:条目:0x01ae = 430、偏移量:0x01ae = 430
    FAT32:RET:000001af,偏移量:01ae
    FAT32:条目:0x01af = 431、偏移量:0x01af = 431
    FAT32:RET:000001b0,偏移量:01af
    FAT32:条目:0x01b0 = 432、偏移量:0x01b0 = 432
    FAT32:RET:000001b1、偏移量:01b0
    FAT32:条目:0x01b1 = 433、偏移量:0x01b1 = 433
    FAT32:RET:000001b2、偏移量:01b1
    FAT32:条目:0x01b2 = 434、偏移量:0x01b2 = 434
    FAT32:RET:000001b3、偏移量:01b2
    FAT32:条目:0x01b3 = 435、偏移量:0x01b3 = 435
    FAT32:RET:000001b4、偏移量:01b3
    FAT32:条目:0x01b4 = 436、偏移量:0x01b4 = 436
    FAT32:RET:000001b5,偏移量:01b4
    FAT32:条目:0x01b5 = 437、偏移量:0x01b5 = 437
    FAT32:RET:000001b6、偏移量:01b5
    FAT32:条目:0x01b6 = 438、偏移量:0x01b6 = 438
    FAT32:RET:000001b7、偏移量:01b6
    FAT32:条目:0x01b7 = 439、偏移量:0x01b7 = 439
    FAT32:RET:000001b8、偏移量:01b7
    FAT32:条目:0x01b8 = 440、偏移量:0x01b8 = 440
    FAT32:RET:000001b9,偏移量:01b8
    FAT32:条目:0x01b9 = 441、偏移量:0x01b9 = 441
    FAT32:RET:000001ba,偏移量:01b9
    FAT32:条目:0x01ba = 442、偏移量:0x01ba = 442
    FAT32:RET:000001bb、偏移量:01ba
    FAT32:条目:0x01bb = 443、偏移量:0x01bb = 443
    FAT32:RET:000001bc、偏移量:01bb
    FAT32:条目:0x01bc = 444、偏移量:0x01bc = 444
    FAT32:RET:000001bd,偏移量:01bc
    FAT32:条目:0x01bd = 445、偏移量:0x01bd = 445
    FAT32:RET:000001be、偏移量:01bd
    FAT32:条目:0x01be = 446、偏移量:0x01be = 446
    FAT32:RET:000001bf、偏移量:01be
    FAT32:条目:0x01bf = 447、偏移量:0x01bf = 447
    FAT32:RET:000001c0,偏移量:01bf
    FAT32:条目:0x01c0 = 448、偏移量:0x01c0 = 448
    FAT32:RET:000001c1、偏移量:01c0
    FAT32:条目:0x01c1 = 449、偏移量:0x01c1 = 449
    FAT32:RET:000001c2、偏移量:01c1
    FAT32:条目:0x01c2 = 450、偏移量:0x01c2 = 450
    FAT32:RET:000001c3,偏移量:01c2
    FAT32:条目:0x01c3 = 451、偏移量:0x01c3 = 451
    FAT32:RET:000001c4,偏移量:01c3
    FAT32:条目:0x01c4 = 452、偏移量:0x01c4 = 452
    FAT32:RET:000001c5,偏移量:01c4
    FAT32:条目:0x01c5 = 453、偏移量:0x01c5 = 453
    FAT32:RET:000001c6、偏移量:01c5
    FAT32:条目:0x01c6 = 454、偏移量:0x01c6 = 454
    FAT32:RET:000001c7,偏移量:01c6
    FAT32:条目:0x01c7 = 455、偏移量:0x01c7 = 455
    FAT32:RET:000001c8、偏移量:01c7
    FAT32:条目:0x01c8 = 456、偏移量:0x01c8 = 456
    FAT32:RET:000001c9,偏移量:01c8
    FAT32:条目:0x01c9 = 457、偏移量:0x01c9 = 457
    FAT32:RET:000001ca、偏移量:01c9
    FAT32:条目:0x01ca = 458、偏移量:0x01ca = 458
    FAT32:RET:000001cb、偏移量:01ca
    FAT32:条目:0x01cb = 459、偏移量:0x01cb = 459
    FAT32:RET:000001cc、偏移量:01cb
    FAT32:条目:0x01cc = 460、偏移量:0x01cc = 460
    FAT32:RET:000001cd、偏移量:01cc
    FAT32:条目:0x01cd = 461、偏移量:0x01cd = 461
    FAT32:RET:000001ce、偏移量:01cd
    FAT32:条目:0x01ce = 462、偏移量:0x01ce = 462
    FAT32:RET:000001CF,偏移量:01ce
    FAT32:条目:0x01CF = 463、偏移量:0x01CF = 463
    FAT32:RET:000001d0、偏移量:01cf
    FAT32:条目:0x01d0 = 464、偏移量:0x01d0 = 464
    FAT32:RET:000001d1、偏移量:01d0
    FAT32:条目:0x01d1 = 465、偏移量:0x01d1 = 465
    FAT32:RET:000001d2、偏移量:01d1
    FAT32:条目:0x01d2 = 466、偏移量:0x01d2 = 466
    FAT32:RET:000001d3,偏移量:01d2
    FAT32:条目:0x01d3 = 467、偏移量:0x01d3 = 467
    FAT32:RET:000001d4、偏移量:01d3
    FAT32:条目:0x01d4 = 468、偏移量:0x01d4 = 468
    FAT32:RET:000001d5,偏移量:01d4
    FAT32:条目:0x01d5 = 469、偏移量:0x01d5 = 469
    FAT32:RET:000001d6、偏移量:01d5
    FAT32:条目:0x01d6 = 470、偏移量:0x01d6 = 470
    FAT32:RET:000001d7,偏移量:01d6
    FAT32:条目:0x01d7 = 471、偏移量:0x01d7 = 471
    FAT32:RET:000001d8、偏移量:01d7
    FAT32:条目:0x01d8 = 472、偏移量:0x01d8 = 472
    FAT32:RET:000001d9,偏移量:01d8
    FAT32:条目:0x01d9 = 473、偏移量:0x01d9 = 473
    FAT32:RET:000001da,偏移量:01d9
    FAT32:条目:0x01da = 474、偏移量:0x01da = 474
    FAT32:RET:000001db,偏移量:01da
    FAT32:条目:0x01db = 475、偏移量:0x01db = 475
    FAT32:RET:000001dc,偏移量:01db
    FAT32:条目:0x01dc = 476、偏移量:0x01dc = 476
    FAT32:RET:000001dd、偏移量:01dc
    FAT32:条目:0x01dd = 477、偏移量:0x01dd = 477
    FAT32:RET:000001DE,偏移量:01dd
    FAT32:条目:0x01de = 478、偏移量:0x01de = 478
    FAT32:RET:000001df、偏移量:01de
    FAT32:条目:0x01df = 479、偏移量:0x01df = 479
    FAT32:RET:000001e0,偏移量:01df
    FAT32:条目:0x01e0 = 480、偏移量:0x01e0 = 480
    FAT32:RET:000001e1、偏移量:01e0
    FAT32:条目:0x01e1 = 481、偏移量:0x01e1 = 481
    FAT32:RET:000001e2、偏移量:01e1
    FAT32:条目:0x01e2 = 482、偏移量:0x01e2 = 482
    FAT32:RET:000001e3,偏移量:01e2
    FAT32:条目:0x01e3 = 483、偏移量:0x01e3 = 483
    FAT32:RET:000001e4,偏移量:01e3
    FAT32:条目:0x01e4 = 484、偏移量:0x01e4 = 484
    FAT32:RET:000001e5,偏移量:01e4
    FAT32:条目:0x01e5 = 485、偏移量:0x01e5 = 485
    FAT32:RET:000001e6,偏移量:01e5
    FAT32:条目:0x01e6 = 486、偏移量:0x01e6 = 486
    FAT32:RET:000001e7,偏移量:01e6
    FAT32:条目:0x01e7 = 487、偏移量:0x01e7 = 487
    FAT32:RET:000001e8、偏移量:01e7
    FAT32:条目:0x01e8 = 488、偏移量:0x01e8 = 488
    FAT32:RET:000001e9,偏移量:01e8
    FAT32:条目:0x01e9 = 489、偏移量:0x01e9 = 489
    FAT32:RET:000001ea、偏移量:01e9
    FAT32:条目:0x01ea = 490、偏移量:0x01ea = 490
    FAT32:RET:000001eb、偏移量:01ea
    FAT32:条目:0x01eb = 491、偏移量:0x01eb = 491
    FAT32:RET:000001ec,偏移量:01eb
    FAT32:条目:0x01ec = 492、偏移量:0x01ec = 492
    FAT32:RET:000001ed、偏移量:01ec
    FAT32:条目:0x01ed = 493、偏移量:0x01ed = 493
    FAT32:RET:000001ee,偏移量:01ed
    FAT32:条目:0x01ee = 494、偏移量:0x01ee = 494
    FAT32:RET:000001ef、偏移量:01ee
    FAT32:条目:0x01ef = 495、偏移量:0x01ef = 495
    FAT32:RET:000001f0,偏移量:01ef
    FAT32:条目:0x01f0 = 496、偏移量:0x01f0 = 496
    FAT32:RET:000001F1、偏移量:01f0
    FAT32:条目:0x01F1 = 497、偏移量:0x01F1 = 497
    FAT32:RET:000001f2、偏移量:01f1
    FAT32:条目:0x01f2 = 498、偏移量:0x01f2 = 498
    FAT32:RET:000001f3、偏移量:01f2
    FAT32:条目:0x01f3 = 499、偏移量:0x01f3 = 499
    FAT32:RET:000001f4,偏移量:01f3
    FAT32:条目:0x01f4 = 500、偏移量:0x01f4 = 500
    FAT32:RET:000001f5,偏移量:01f4
    FAT32:条目:0x01f5 = 501、偏移量:0x01f5 = 501
    FAT32:RET:000001f6,偏移量:01f5
    FAT32:条目:0x01f6 = 502、偏移量:0x01f6 = 502
    FAT32:RET:000001f7,偏移量:01f6
    FAT32:条目:0x01f7 = 503、偏移量:0x01f7 = 503
    FAT32:RET:000001f8、偏移量:01f7
    FAT32:条目:0x01f8 = 504、偏移量:0x01f8 = 504
    FAT32:RET:000001f9,偏移量:01f8
    FAT32:条目:0x01f9 = 505、偏移量:0x01f9 = 505
    FAT32:RET:000001fa,偏移量:01f9
    FAT32:条目:0x01fa = 506、偏移量:0x01fa = 506
    FAT32:RET:000001fb,偏移量:01fa
    FAT32:条目:0x01fb = 507、偏移量:0x01fb = 507
    FAT32:RET:000001fc、偏移量:01fb
    FAT32:条目:0x01fc = 508、偏移量:0x01fc = 508
    FAT32:RET:000001fd,偏移量:01fc
    FAT32:条目:0x01fd = 509、偏移量:0x01fd = 509
    FAT32:RET:000001fe、偏移量:01fd
    FAT32:条目:0x01fe = 510、偏移量:0x01fe = 510
    FAT32:RET:000001ff,偏移量:01fe
    FAT32:条目:0x01ff = 511、偏移量:0x01ff = 511
    FAT32:RET:00000200、偏移量:01ff
    FAT32:条目:0x0200 = 512、偏移量:0x0200 = 512
    FAT32:RET:00000201,偏移量:0200
    FAT32:条目:0x0201 = 513、偏移量:0x0201 = 513
    FAT32:RET:00000202,偏移量:0201
    FAT32:条目:0x0202 = 514、偏移量:0x0202 = 514
    FAT32:RET:00000203,偏移量:0202
    FAT32:条目:0x0203 = 515、偏移量:0x0203 = 515
    FAT32:RET:00000204,偏移量:0203
    FAT32:条目:0x0204 = 516、偏移量:0x0204 = 516
    FAT32:RET:00000205,偏移量:0204
    FAT32:条目:0x0205 = 517、偏移量:0x0205 = 517
    FAT32:RET:00000206,偏移量:0205
    FAT32:条目:0x0206 = 518、偏移量:0x0206 = 518
    FAT32:RET:00000207,偏移量:0206
    FAT32:条目:0x0207 = 519、偏移量:0x0207 = 519
    FAT32:RET:00000208、偏移量:0207
    FAT32:条目:0x0208 = 520、偏移量:0x0208 = 520
    FAT32:RET:00000209,偏移量:0208
    FAT32:条目:0x0209 = 521、偏移量:0x0209 = 521
    FAT32:RET:0000020a,偏移量:0209
    FAT32:条目:0x020a = 522、偏移量:0x020a = 522
    FAT32:RET:0000020b、偏移量:020A
    FAT32:条目:0x020b = 523、偏移量:0x020b = 523
    FAT32:RET:0000020c、偏移量:020B
    FAT32:条目:0x020c = 524、偏移量:0x020c = 524
    FAT32:RET:0000020d,偏移量:020C
    FAT32:条目:0x020d = 525、偏移量:0x020d = 525
    FAT32:RET:0000020e,偏移量:020D
    FAT32:条目:0x020e = 526、偏移量:0x020e = 526
    FAT32:RET:0000020f,偏移量:020E
    FAT32:条目:0x020f = 527、偏移量:0x020f = 527
    FAT32:RET:00000210,偏移量:020F
    FAT32:条目:0x0210 = 528、偏移量:0x0210 = 528
    FAT32:RET:00000211、偏移量:0210
    FAT32:条目:0x0211 = 529、偏移量:0x0211 = 529
    FAT32:RET:00000212、偏移量:0211
    FAT32:条目:0x0212 = 530、偏移量:0x0212 = 530
    FAT32:RET:00000213、偏移量:0212
    FAT32:条目:0x0213 = 531、偏移量:0x0213 = 531
    FAT32:RET:00000214、偏移量:0213
    FAT32:条目:0x0214 = 532、偏移量:0x0214 = 532
    FAT32:RET:00000215、偏移量:0214
    FAT32:条目:0x0215 = 533、偏移量:0x0215 = 533
    FAT32:RET:00000216、偏移量:0215
    FAT32:条目:0x0216 = 534、偏移量:0x0216 = 534
    FAT32:RET:00000217、偏移量:0216
    FAT32:条目:0x0217 = 535、偏移量:0x0217 = 535
    FAT32:RET:00000218、偏移量:0217
    FAT32:条目:0x0218 = 536、偏移量:0x0218 = 536
    FAT32:RET:00000219、偏移量:0218
    FAT32:条目:0x0219 = 537、偏移量:0x0219 = 537
    FAT32:RET:0000021a、偏移量:0219
    FAT32:条目:0x021a = 538、偏移量:0x021A = 538
    FAT32:RET:0000021b、偏移量:021A
    FAT32:条目:0x021b = 539、偏移量:0x021b = 539
    FAT32:RET:0000021c、偏移量:021B
    FAT32:条目:0x021c = 540、偏移量:0x021c = 540
    FAT32:RET:0000021d,偏移量:021C
    FAT32:条目:0x021d = 541、偏移量:0x021d = 541
    FAT32:RET:0000021e、偏移量:021D
    FAT32:条目:0x021e = 542、偏移量:0x021e = 542
    FAT32:RET:0000021f、偏移量:021e
    FAT32:条目:0x021f = 543、偏移量:0x021f = 543
    FAT32:RET:00000220、偏移量:021F
    FAT32:条目:0x0220 = 544、偏移量:0x0220 = 544
    FAT32:RET:00000221,偏移量:0220
    FAT32:条目:0x0221 = 545、偏移量:0x0221 = 545
    FAT32:RET:00000222、偏移量:0221
    FAT32:条目:0x0222 = 546、偏移量:0x0222 = 546
    FAT32:RET:00000223、偏移量:0222
    FAT32:条目:0x0223 = 547、偏移量:0x0223 = 547
    FAT32:RET:00000224、偏移量:0223
    FAT32:条目:0x0224 = 548、偏移量:0x0224 = 548
    FAT32:RET:00000225、偏移量:0224
    FAT32:条目:0x0225 = 549、偏移量:0x0225 = 549
    FAT32:RET:00000226,偏移量:0225
    FAT32:条目:0x0226 = 550、偏移量:0x0226 = 550
    FAT32:RET:00000227、偏移量:0226
    FAT32:条目:0x0227 = 551、偏移量:0x0227 = 551
    FAT32:RET:00000228、偏移量:0227
    FAT32:条目:0x0228 = 552、偏移量:0x0228 = 552
    FAT32:RET:00000229、偏移量:0228
    FAT32:条目:0x0229 = 553、偏移量:0x0229 = 553
    FAT32:RET:0000022a,偏移量:0229
    FAT32:条目:0x022a = 554、偏移量:0x022a = 554
    FAT32:RET:0000022b、偏移量:022A
    FAT32:条目:0x022b = 555、偏移量:0x022b = 555
    FAT32:RET:0000022c、偏移量:022B
    FAT32:条目:0x022c = 556、偏移量:0x022c = 556
    FAT32:RET:0000022d,偏移量:022c
    FAT32:条目:0x022d = 557、偏移量:0x022d = 557
    FAT32:RET:0000022e,偏移量:022d
    FAT32:条目:0x022e = 558、偏移量:0x022e = 558
    FAT32:RET:0000022f,偏移量:022e
    FAT32:条目:0x022f = 559、偏移量:0x022f = 559
    FAT32:RET:00000230、偏移量:022f
    FAT32:条目:0x0230 = 560、偏移量:0x0230 = 560
    FAT32:RET:00000231、偏移量:0230
    FAT32:条目:0x0231 = 561、偏移量:0x0231 = 561
    FAT32:RET:00000232,偏移量:0231
    FAT32:条目:0x0232 = 562、偏移量:0x0232 = 562
    FAT32:RET:00000233、偏移量:0232
    FAT32:条目:0x0233 = 563、偏移量:0x0233 = 563
    FAT32:RET:00000234、偏移量:0233
    FAT32:条目:0x0234 = 564、偏移量:0x0234 = 564
    FAT32:RET:00000235、偏移量:0234
    FAT32:条目:0x0235 = 565、偏移量:0x0235 = 565
    FAT32:RET:00000236,偏移量:0235
    FAT32:条目:0x0236 = 566、偏移量:0x0236 = 566
    FAT32:RET:00000237、偏移量:0236
    FAT32:条目:0x0237 = 567、偏移量:0x0237 = 567
    FAT32:RET:00000238、偏移量:0237
    FAT32:条目:0x0238 = 568、偏移量:0x0238 = 568
    FAT32:RET:00000239、偏移量:0238
    FAT32:条目:0x0239 = 569、偏移量:0x0239 = 569
    FAT32:RET:0000023a,偏移量:0239
    FAT32:条目:0x023a = 570、偏移量:0x023a = 570
    FAT32:RET:0000023b,偏移量:023A
    FAT32:条目:0x023b = 571、偏移量:0x023b = 571
    FAT32:RET:0000023c、偏移量:023B
    FAT32:条目:0x023c = 572、偏移量:0x023c = 572
    FAT32:RET:0000023d,偏移量:023C
    FAT32:条目:0x023d = 573、偏移量:0x023d = 573
    FAT32:RET:0000023e,偏移量:023d
    FAT32:条目:0x023e = 574、偏移量:0x023e = 574
    FAT32:RET:0000023f,偏移量:023e
    FAT32:条目:0x023f = 575、偏移量:0x023f = 575
    FAT32:RET:00000240,偏移量:023f
    FAT32:条目:0x0240 = 576、偏移量:0x0240 = 576
    FAT32:RET:00000241、偏移量:0240
    FAT32:条目:0x0241 = 577、偏移量:0x0241 = 577
    FAT32:RET:00000242、偏移量:0241
    FAT32:条目:0x0242 = 578、偏移量:0x0242 = 578
    FAT32:RET:00000243,偏移量:0242
    FAT32:条目:0x0243 = 579、偏移量:0x0243 = 579
    FAT32:RET:00000244,偏移量:0243
    FAT32:条目:0x0244 = 580、偏移量:0x0244 = 580
    FAT32:RET:00000245、偏移量:0244
    FAT32:条目:0x0245 = 581、偏移量:0x0245 = 581
    FAT32:RET:00000246,偏移量:0245
    FAT32:条目:0x0246 = 582、偏移量:0x0246 = 582
    FAT32:RET:00000247、偏移量:0246
    FAT32:条目:0x0247 = 583、偏移量:0x0247 = 583
    FAT32:RET:00000248,偏移量:0247
    FAT32:条目:0x0248 = 584、偏移量:0x0248 = 584
    FAT32:RET:00000249、偏移量:0248
    FAT32:条目:0x0249 = 585、偏移量:0x0249 = 585
    FAT32:RET:0000024A,偏移量:0249
    FAT32:条目:0x024a = 586、偏移量:0x024a = 586
    FAT32:RET:0000024b,偏移量:024A
    FAT32:条目:0x024b = 587、偏移量:0x024b = 587
    FAT32:RET:0000024c、偏移量:024B
    FAT32:条目:0x024c = 588、偏移量:0x024c = 588
    FAT32:RET:0000024d,偏移量:024C
    FAT32:条目:0x024d = 589、偏移量:0x024d = 589
    FAT32:RET:0000024e,偏移量:024d
    FAT32:条目:0x024e = 590、偏移量:0x024e = 590
    FAT32:RET:0000024f,偏移量:024e
    FAT32:条目:0x024f = 591、偏移量:0x024f = 591
    FAT32:RET:00000250、偏移量:024f
    FAT32:条目:0x0250 = 592、偏移量:0x0250 = 592
    FAT32:RET:00000251、偏移量:0250
    FAT32:条目:0x0251 = 593、偏移量:0x0251 = 593
    FAT32:RET:00000252、偏移量:0251
    FAT32:条目:0x0252 = 594、偏移量:0x0252 = 594
    FAT32:RET:00000253、偏移量:0252
    FAT32:条目:0x0253 = 595、偏移量:0x0253 = 595
    FAT32:RET:00000254,偏移量:0253
    FAT32:条目:0x0254 = 596、偏移量:0x0254 = 596
    FAT32:RET:00000255、偏移量:0254
    FAT32:条目:0x0255 = 597、偏移量:0x0255 = 597
    FAT32:RET:00000256、偏移量:0255
    FAT32:条目:0x0256 = 598、偏移量:0x0256 = 598
    FAT32:RET:00000257,偏移量:0256
    FAT32:条目:0x0257 = 599、偏移量:0x0257 = 599
    FAT32:RET:00000258、偏移量:0257
    FAT32:条目:0x0258 = 600、偏移量:0x0258 = 600
    FAT32:RET:00000259、偏移量:0258
    FAT32:条目:0x0259 = 601、偏移量:0x0259 = 601
    FAT32:RET:0000025A,偏移量:0259
    FAT32:条目:0x025a = 602、偏移量:0x025a = 602
    FAT32:RET:0000025b、偏移量:025A
    FAT32:条目:0x025b = 603、偏移量:0x025b = 603
    FAT32:RET:0000025c、偏移量:025B
    FAT32:条目:0x025c = 604、偏移量:0x025c = 604
    FAT32:RET:0000025d,偏移量:025C
    FAT32:条目:0x025d = 605、偏移量:0x025d = 605
    FAT32:RET:0000025e,偏移量:025D
    FAT32:条目:0x025e = 606、偏移量:0x025e = 606
    FAT32:RET:0000025f,偏移量:025e
    FAT32:条目:0x025f = 607、偏移量:0x025f = 607
    FAT32:RET:00000260、偏移量:025f
    FAT32:条目:0x0260 = 608、偏移量:0x0260 = 608
    FAT32:RET:00000261,偏移量:0260
    FAT32:条目:0x0261 = 609、偏移量:0x0261 = 609
    FAT32:RET:00000262、偏移量:0261
    FAT32:条目:0x0262 = 610、偏移量:0x0262 = 610
    FAT32:RET:00000263、偏移量:0262
    FAT32:条目:0x0263 = 611、偏移量:0x0263 = 611
    FAT32:RET:00000264、偏移量:0263
    FAT32:条目:0x0264 = 612、偏移量:0x0264 = 612
    FAT32:RET:00000265、偏移量:0264
    FAT32:条目:0x0265 = 613、偏移量:0x0265 = 613
    FAT32:RET:00000266、偏移量:0265
    FAT32:条目:0x0266 = 614、偏移量:0x0266 = 614
    FAT32:RET:00000267、偏移量:0266
    FAT32:条目:0x0267 = 615、偏移量:0x0267 = 615
    FAT32:RET:00000268、偏移量:0267
    FAT32:条目:0x0268 = 616、偏移量:0x0268 = 616
    FAT32:RET:00000269,偏移量:0268
    FAT32:条目:0x0269 = 617、偏移量:0x0269 = 617
    FAT32:RET:0000026a,偏移量:0269
    FAT32:条目:0x026a = 618、偏移量:0x026a = 618
    FAT32:RET:0000026b、偏移量:026A
    FAT32:条目:0x026b = 619、偏移量:0x026b = 619
    FAT32:RET:0000026c、偏移量:026B
    FAT32:条目:0x026c = 620、偏移量:0x026c = 620
    FAT32:RET:0000026d,偏移量:026C
    FAT32:条目:0x026d = 621、偏移量:0x026d = 621
    FAT32:RET:0000026e,偏移量:026D
    FAT32:条目:0x026e = 622、偏移量:0x026e = 622
    FAT32:RET:0000026f,偏移量:026e
    FAT32:条目:0x026f = 623、偏移量:0x026f = 623
    FAT32:RET:00000270,偏移量:026f
    FAT32:条目:0x0270 = 624、偏移量:0x0270 = 624
    FAT32:RET:00000271、偏移量:0270
    FAT32:条目:0x0271 = 625、偏移量:0x0271 = 625
    FAT32:RET:00000272、偏移量:0271
    FAT32:条目:0x0272 = 626、偏移量:0x0272 = 626
    FAT32:RET:00000273、偏移量:0272
    FAT32:条目:0x0273 = 627、偏移量:0x0273 = 627
    FAT32:RET:00000274、偏移量:0273
    FAT32:条目:0x0274 = 628、偏移量:0x0274 = 628
    FAT32:RET:00000275,偏移量:0274
    FAT32:条目:0x0275 = 629、偏移量:0x0275 = 629
    FAT32:RET:00000276、偏移量:0275
    FAT32:条目:0x0276 = 630、偏移量:0x0276 = 630
    FAT32:RET:00000277、偏移量:0276
    FAT32:条目:0x0277 = 631、偏移量:0x0277 = 631
    FAT32:RET:00000278,偏移量:0277
    FAT32:条目:0x0278 = 632、偏移量:0x0278 = 632
    FAT32:RET:00000279、偏移量:0278
    FAT32:条目:0x0279 = 633、偏移量:0x0279 = 633
    FAT32:RET:0000027a,偏移量:0279
    FAT32:条目:0x027a = 634、偏移量:0x027a = 634
    FAT32:RET:0000027b、偏移量:027A
    FAT32:条目:0x027b = 635、偏移量:0x027b = 635
    FAT32:RET:0000027c、偏移量:027B
    FAT32:条目:0x027c = 636、偏移量:0x027c = 636
    FAT32:RET:0000027d,偏移量:027C
    FAT32:条目:0x027d = 637、偏移量:0x027d = 637
    FAT32:RET:0000027e,偏移量:027d
    FAT32:条目:0x027e = 638、偏移量:0x027e = 638
    FAT32:RET:0000027f、偏移量:027e
    FAT32:条目:0x027f = 639、偏移量:0x027f = 639
    FAT32:RET:00000280、偏移量:027f
    FAT32:条目:0x0280 = 640、偏移量:0x0280 = 640
    FAT32:RET:00000281,偏移量:0280
    FAT32:条目:0x0281 = 641、偏移量:0x0281 = 641
    FAT32:RET:00000282,偏移量:0281
    FAT32:条目:0x0282 = 642、偏移量:0x0282 = 642
    FAT32:RET:00000283,偏移量:0282
    FAT32:条目:0x0283 = 643、偏移量:0x0283 = 643
    FAT32:RET:00000284、偏移量:0283
    FAT32:条目:0x0284 = 644、偏移量:0x0284 = 644
    FAT32:RET:00000285,偏移量:0284
    FAT32:条目:0x0285 = 645、偏移量:0x0285 = 645
    FAT32:RET:00000286,偏移量:0285
    FAT32:条目:0x0286 = 646、偏移量:0x0286 = 646
    FAT32:RET:00000287、偏移量:0286
    FAT32:条目:0x0287 = 647、偏移量:0x0287 = 647
    FAT32:RET:00000288、偏移量:0287
    FAT32:条目:0x0288 = 648、偏移量:0x0288 = 648
    FAT32:RET:00000289、偏移量:0288
    FAT32:条目:0x0289 = 649、偏移量:0x0289 = 649
    FAT32:RET:0000028a,偏移量:0289
    FAT32:条目:0x028a = 650、偏移量:0x028a = 650
    FAT32:RET:0000028b,偏移量:028A
    FAT32:条目:0x028b = 651、偏移量:0x028b = 651
    FAT32:RET:0000028c、偏移量:028B
    FAT32:条目:0x028c = 652、偏移量:0x028c = 652
    FAT32:RET:0000028d,偏移量:028C
    FAT32:条目:0x028d = 653、偏移量:0x028d = 653
    FAT32:RET:0000028e,偏移量:028d
    FAT32:条目:0x028e = 654、偏移量:0x028e = 654
    FAT32:RET:0000028f,偏移量:028e
    FAT32:条目:0x028f = 655、偏移量:0x028f = 655
    FAT32:RET:00000290、偏移量:028F
    FAT32:条目:0x0290 = 656、偏移量:0x0290 = 656
    FAT32:RET:00000291、偏移量:0290
    FAT32:条目:0x0291 = 657、偏移量:0x0291 = 657
    FAT32:RET:00000292、偏移量:0291
    FAT32:条目:0x0292 = 658、偏移量:0x0292 = 658
    FAT32:RET:00000293、偏移量:0292
    FAT32:条目:0x0293 = 659、偏移量:0x0293 = 659
    FAT32:RET:00000294、偏移量:0293
    FAT32:条目:0x0294 = 660、偏移量:0x0294 = 660
    FAT32:RET:00000295、偏移量:0294
    FAT32:条目:0x0295 = 661、偏移量:0x0295 = 661
    FAT32:RET:00000296,偏移量:0295
    FAT32:条目:0x0296 = 662、偏移量:0x0296 = 662
    FAT32:RET:00000297、偏移量:0296
    FAT32:条目:0x0297 = 663、偏移量:0x0297 = 663
    FAT32:RET:00000298、偏移量:0297
    FAT32:条目:0x0298 = 664、偏移量:0x0298 = 664
    FAT32:RET:00000299,偏移量:0298
    FAT32:条目:0x0299 = 665、偏移量:0x0299 = 665
    FAT32:RET:0000029a,偏移量:0299
    FAT32:条目:0x029a = 666、偏移量:0x029a = 666
    FAT32:RET:0000029b、偏移量:029A
    FAT32:条目:0x029b = 667、偏移量:0x029b = 667
    FAT32:RET:0000029c、偏移量:029B
    FAT32:条目:0x029c = 668、偏移量:0x029c = 668
    FAT32:RET:0000029d,偏移量:029c
    FAT32:条目:0x029d = 669、偏移量:0x029d = 669
    FAT32:RET:0000029e,偏移量:029d
    FAT32:条目:0x029e = 670、偏移量:0x029e = 670
    FAT32:RET:0000029f、偏移量:029e
    FAT32:条目:0x029f = 671、偏移量:0x029f = 671
    FAT32:RET:000002a0,偏移量:029F
    FAT32:条目:0x02a0 = 672、偏移量:0x02a0 = 672
    FAT32:RET:000002a1、偏移量:02a0
    FAT32:条目:0x02a1 = 673、偏移量:0x02a1 = 673
    FAT32:RET:000002a2、偏移量:02a1
    FAT32:条目:0x02a2 = 674、偏移量:0x02a2 = 674
    FAT32:RET:000002a3,偏移量:02a2
    FAT32:条目:0x02a3 = 675、偏移量:0x02a3 = 675
    FAT32:RET:000002a4、偏移量:02a3
    FAT32:条目:0x02a4 = 676、偏移量:0x02a4 = 676
    FAT32:RET:000002a5,偏移量:02a4
    FAT32:条目:0x02a5 = 677、偏移量:0x02a5 = 677
    FAT32:RET:000002a6、偏移量:02a5
    FAT32:条目:0x02a6 = 678、偏移量:0x02a6 = 678
    FAT32:RET:000002a7、偏移量:02a6
    FAT32:条目:0x02a7 = 679、偏移量:0x02a7 = 679
    FAT32:RET:000002a8、偏移量:02a7
    FAT32:条目:0x02a8 = 680、偏移量:0x02a8 = 680
    FAT32:RET:000002a9,偏移量:02a8
    FAT32:条目:0x02a9 = 681、偏移量:0x02a9 = 681
    FAT32:RET:000002aa,偏移量:02a9
    FAT32:条目:0x02aa = 682、偏移量:0x02aa = 682
    FAT32:RET:000002ab,偏移量:02aa
    FAT32:条目:0x02ab = 683、偏移量:0x02ab = 683
    FAT32:RET:000002ac,偏移量:02ab
    FAT32:条目:0x02ac = 684、偏移量:0x02ac = 684
    FAT32:RET:000002ad、偏移量:02ac
    FAT32:条目:0x02AD = 685、偏移量:0x02AD = 685
    FAT32:RET:000002ae,偏移量:02ad
    FAT32:条目:0x02ae = 686、偏移量:0x02ae = 686
    FAT32:RET:000002af,偏移量:02ae
    FAT32:条目:0x02af = 687、偏移量:0x02af = 687
    FAT32:RET:000002b0,偏移量:02af
    FAT32:条目:0x02b0 = 688、偏移量:0x02b0 = 688
    FAT32:RET:000002b1、偏移量:02b0
    FAT32:条目:0x02b1 = 689、偏移量:0x02b1 = 689
    FAT32:RET:000002b2、偏移量:02b1
    FAT32:条目:0x02b2 = 690、偏移量:0x02b2 = 690
    FAT32:RET:000002b3、偏移量:02b2
    FAT32:条目:0x02b3 = 691、偏移量:0x02b3 = 691
    FAT32:RET:000002b4、偏移量:02b3
    FAT32:条目:0x02b4 = 692、偏移量:0x02b4 = 692
    FAT32:RET:000002b5,偏移量:02b4
    FAT32:条目:0x02b5 = 693、偏移量:0x02b5 = 693
    FAT32:RET:000002b6、偏移量:02b5
    FAT32:条目:0x02b6 = 694、偏移量:0x02b6 = 694
    FAT32:RET:000002b7、偏移量:02b6
    FAT32:条目:0x02b7 = 695、偏移量:0x02b7 = 695
    FAT32:RET:000002b8、偏移量:02b7
    FAT32:条目:0x02b8 = 696、偏移量:0x02b8 = 696
    FAT32:RET:000002b9,偏移量:02b8
    FAT32:条目:0x02b9 = 697、偏移量:0x02b9 = 697
    FAT32:RET:000002ba,偏移量:02b9
    FAT32:条目:0x02ba = 698、偏移量:0x02ba = 698
    FAT32:RET:000002bb、偏移量:02ba
    FAT32:条目:0x02bb = 699、偏移量:0x02bb = 699
    FAT32:RET:000002bc、偏移量:02bb
    FAT32:条目:0x02bc = 700、偏移量:0x02bc = 700
    FAT32:RET:000002bd,偏移量:02bc
    FAT32:条目:0x02BD = 701、偏移量:0x02BD = 701
    FAT32:RET:000002be、偏移量:02bd
    FAT32:条目:0x02be = 702、偏移量:0x02be = 702
    FAT32:RET:000002bf、偏移量:02be
    FAT32:条目:0x02bf = 703、偏移量:0x02bf = 703
    FAT32:RET:000002c0,偏移量:02bf
    FAT32:条目:0x02c0 = 704、偏移量:0x02c0 = 704
    FAT32:RET:000002c1、偏移量:02c0
    FAT32:条目:0x02c1 = 705、偏移量:0x02c1 = 705
    FAT32:RET:000002c2、偏移量:02c1
    FAT32:条目:0x02c2 = 706、偏移量:0x02c2 = 706
    FAT32:RET:000002c3,偏移量:02c2
    FAT32:条目:0x02c3 = 707、偏移量:0x02c3 = 707
    FAT32:RET:000002c4,偏移量:02c3
    FAT32:条目:0x02c4 = 708、偏移量:0x02c4 = 708
    FAT32:RET:000002c5,偏移量:02c4
    FAT32:条目:0x02c5 = 709、偏移量:0x02c5 = 709
    FAT32:RET:000002c6、偏移量:02c5
    FAT32:条目:0x02c6 = 710、偏移量:0x02c6 = 710
    FAT32:RET:000002c7,偏移量:02c6
    FAT32:条目:0x02c7 = 711、偏移量:0x02c7 = 711
    FAT32:RET:000002c8、偏移量:02c7
    FAT32:条目:0x02c8 = 712、偏移量:0x02c8 = 712
    FAT32:RET:000002c9,偏移量:02c8
    FAT32:条目:0x02c9 = 713、偏移量:0x02c9 = 713
    FAT32:RET:000002ca、偏移量:02c9
    FAT32:条目:0x02ca = 714、偏移量:0x02ca = 714
    FAT32:RET:000002cb、偏移量:02ca
    FAT32:条目:0x02cb = 715、偏移量:0x02cb = 715
    FAT32:RET:000002cc、偏移量:02cb
    FAT32:条目:0x02cc = 716、偏移量:0x02cc = 716
    FAT32:RET:000002cd、偏移量:02cc
    FAT32:条目:0x02cd = 717、偏移量:0x02cd = 717
    FAT32:RET:000002ce、偏移量:02cd
    FAT32:条目:0x02ce = 718、偏移量:0x02ce = 718
    FAT32:RET:000002CF,偏移量:02ce
    FAT32:条目:0x02CF = 719、偏移量:0x02CF = 719
    FAT32:RET:000002d0、偏移量:02CF
    FAT32:条目:0x02d0 = 720、偏移量:0x02d0 = 720
    FAT32:RET:000002d1、偏移量:02d0
    FAT32:条目:0x02d1 = 721、偏移量:0x02d1 = 721
    FAT32:RET:000002d2、偏移量:02d1
    FAT32:条目:0x02d2 = 722、偏移量:0x02d2 = 722
    FAT32:RET:000002d3,偏移量:02d2
    FAT32:条目:0x02d3 = 723、偏移量:0x02d3 = 723
    FAT32:RET:000002d4、偏移量:02d3
    FAT32:条目:0x02d4 = 724、偏移量:0x02d4 = 724
    FAT32:RET:000002d5,偏移量:02d4
    FAT32:条目:0x02d5 = 725、偏移量:0x02d5 = 725
    FAT32:RET:000002d6、偏移量:02d5
    FAT32:条目:0x02d6 = 726、偏移量:0x02d6 = 726
    FAT32:RET:000002d7、偏移量:02d6
    FAT32:条目:0x02d7 = 727、偏移量:0x02d7 = 727
    FAT32:RET:000002d8、偏移量:02d7
    FAT32:条目:0x02d8 = 728、偏移量:0x02d8 = 728
    FAT32:RET:000002d9,偏移量:02d8
    FAT32:条目:0x02d9 = 729、偏移量:0x02d9 = 729
    FAT32:RET:000002da,偏移量:02d9
    FAT32:条目:0x02da = 730、偏移量:0x02da = 730
    FAT32:RET:000002db,偏移量:02da
    FAT32:条目:0x02db = 731、偏移量:0x02db = 731
    FAT32:RET:000002dc,偏移量:02db
    FAT32:条目:0x02dc = 732、偏移量:0x02dc = 732
    FAT32:RET:000002dd、偏移量:02dc
    FAT32:条目:0x02dd = 733、偏移量:0x02dd = 733
    FAT32:RET:000002DE,偏移量:02dd
    FAT32:条目:0x02DE = 734、偏移量:0x02DE = 734
    FAT32:RET:000002df、偏移量:02de
    FAT32:条目:0x02df = 735、偏移量:0x02df = 735
    FAT32:RET:000002e0,偏移量:02df
    FAT32:条目:0x02e0 = 736、偏移量:0x02e0 = 736
    FAT32:RET:000002e1、偏移量:02e0
    FAT32:条目:0x02e1 = 737、偏移量:0x02e1 = 737
    FAT32:RET:000002e2、偏移量:02e1
    FAT32:条目:0x02e2 = 738、偏移量:0x02e2 = 738
    FAT32:RET:000002e3,偏移量:02e2
    FAT32:条目:0x02e3 = 739、偏移量:0x02e3 = 739
    FAT32:RET:000002e4,偏移量:02e3
    FAT32:条目:0x02e4 = 740、偏移量:0x02e4 = 740
    FAT32:RET:000002e5,偏移量:02e4
    FAT32:条目:0x02e5 = 741、偏移量:0x02e5 = 741
    FAT32:RET:000002e6,偏移量:02e5
    FAT32:条目:0x02e6 = 742、偏移量:0x02e6 = 742
    FAT32:RET:000002e7,偏移量:02e6
    FAT32:条目:0x02e7 = 743、偏移量:0x02e7 = 743
    FAT32:RET:000002e8、偏移量:02e7
    FAT32:条目:0x02e8 = 744、偏移量:0x02e8 = 744
    FAT32:RET:000002e9,偏移量:02e8
    FAT32:条目:0x02e9 = 745、偏移量:0x02e9 = 745
    FAT32:RET:000002ea、偏移量:02e9
    FAT32:条目:0x02ea = 746、偏移量:0x02ea = 746
    FAT32:RET:000002eb、偏移量:02ea
    FAT32:条目:0x02eb = 747、偏移量:0x02eb = 747
    FAT32:RET:000002ec,偏移量:02eb
    FAT32:条目:0x02ec = 748、偏移量:0x02ec = 748
    FAT32:RET:000002ed、偏移量:02ec
    FAT32:条目:0x02ed = 749、偏移量:0x02ed = 749
    FAT32:RET:000002ee,偏移量:02ed
    FAT32:条目:0x02ee = 750、偏移量:0x02ee = 750
    FAT32:RET:000002ef,偏移量:02ee
    FAT32:条目:0x02ef = 751、偏移量:0x02ef = 751
    FAT32:RET:000002f0,偏移量:02ef
    FAT32:条目:0x02f0 = 752、偏移量:0x02f0 = 752
    FAT32:RET:000002F1、偏移量:02f0
    FAT32:条目:0x02F1 = 753、偏移量:0x02F1 = 753
    FAT32:RET:000002f2、偏移量:02f1
    FAT32:条目:0x02f2 = 754、偏移量:0x02f2 = 754
    FAT32:RET:000002f3、偏移量:02f2
    FAT32:条目:0x02f3 = 755、偏移量:0x02f3 = 755
    FAT32:RET:000002f4,偏移量:02f3
    FAT32:条目:0x02f4 = 756、偏移量:0x02f4 = 756
    FAT32:RET:000002f5,偏移量:02f4
    FAT32:条目:0x02f5 = 757、偏移量:0x02f5 = 757
    FAT32:RET:000002f6,偏移量:02f5
    FAT32:条目:0x02f6 = 758、偏移量:0x02f6 = 758
    FAT32:RET:000002f7,偏移量:02f6
    FAT32:条目:0x02f7 = 759、偏移量:0x02f7 = 759
    FAT32:RET:000002f8、偏移量:02f7
    FAT32:条目:0x02f8 = 760、偏移量:0x02f8 = 760
    FAT32:RET:000002f9,偏移量:02f8
    FAT32:条目:0x02f9 = 761、偏移量:0x02f9 = 761
    FAT32:RET:000002fa,偏移量:02f9
    FAT32:条目:0x02fa = 762、偏移量:0x02fa = 762
    FAT32:RET:000002fb,偏移量:02fa
    FAT32:条目:0x02fb = 763、偏移量:0x02fb = 763
    FAT32:RET:000002fc、偏移量:02fb
    FAT32:条目:0x02fc = 764、偏移量:0x02fc = 764
    FAT32:RET:000002fd,偏移量:02fc
    FAT32:条目:0x02fd = 765、偏移量:0x02fd = 765
    FAT32:RET:000002fe、偏移量:02fd
    FAT32:条目:0x02fe = 766、偏移量:0x02fe = 766
    FAT32:RET:000002ff,偏移量:02fe
    FAT32:条目:0x02ff = 767、偏移量:0x02ff = 767
    FAT32:RET:00000300,偏移量:02ff
    FAT32:条目:0x0300 = 768、偏移量:0x0000 = 0
    FAT32:RET:00000301,偏移量:0000
    FAT32:条目:0x0301 = 769、偏移量:0x0001 = 1
    FAT32:RET:00000302,偏移量:0001
    FAT32:条目:0x0302 = 770、偏移量:0x0002 = 2
    FAT32:RET:00000303,偏移量:0002
    FAT32:条目:0x0303 = 771、偏移量:0x0003 = 3
    FAT32:RET:00000304,偏移量:0003
    FAT32:条目:0x0304 = 772、偏移量:0x0004 = 4
    FAT32:RET:00000305,偏移量:0004
    FAT32:条目:0x0305 = 773、偏移量:0x0005 = 5
    FAT32:RET:00000306、偏移量:0005
    FAT32:条目:0x0306 = 774、偏移量:0x0006 = 6
    FAT32:RET:00000307,偏移量:0006
    FAT32:条目:0x0307 = 775、偏移量:0x0007 = 7
    FAT32:RET:00000308、偏移量:0007
    FAT32:条目:0x0308 = 776、偏移量:0x0008 = 8
    FAT32:RET:00000309,偏移量:0008
    FAT32:条目:0x0309 = 777、偏移量:0x0009 = 9
    FAT32:RET:0000030a,偏移量:0009
    FAT32:条目:0x030a = 778、偏移量:0x000a = 10
    FAT32:RET:0000030b,偏移量:000a
    FAT32:条目:0x030b = 779、偏移量:0x000b = 11
    FAT32:RET:0000030c、偏移量:000b
    FAT32:条目:0x030c = 780、偏移量:0x000c = 12
    FAT32:RET:0000030d,偏移量:000c
    FAT32:条目:0x030d = 781、偏移量:0x000d = 13
    FAT32:RET:0000030e,偏移量:000d
    FAT32:条目:0x030e = 782、偏移量:0x000e = 14
    FAT32:RET:0000030f,偏移量:000e
    FAT32:条目:0x030f = 783、偏移量:0x000f = 15
    FAT32:RET:00000310,偏移量:000f
    FAT32:条目:0x0310 = 784、偏移量:0x0010 = 16
    FAT32:RET:00000311,偏移量:0010
    FAT32:条目:0x0311 = 785、偏移量:0x0011 = 17
    FAT32:RET:00000312、偏移量:0011
    FAT32:条目:0x0312 = 786、偏移量:0x0012 = 18
    FAT32:RET:00000313,偏移量:0012
    FAT32:条目:0x0313 = 787、偏移量:0x0013 = 19
    FAT32:RET:00000314、偏移量:0013
    FAT32:条目:0x0314 = 788、偏移量:0x0014 = 20
    FAT32:RET:00000315,偏移量:0014
    FAT32:条目:0x0315 = 789、偏移量:0x0015 = 21
    FAT32:RET:00000316、偏移量:0015
    FAT32:条目:0x0316 = 790、偏移量:0x0016 = 22
    FAT32:RET:00000317、偏移量:0016
    FAT32:条目:0x0317 = 791、偏移量:0x0017 = 23
    FAT32:RET:00000318,偏移量:0017
    FAT32:条目:0x0318 = 792、偏移量:0x0018 = 24
    FAT32:RET:00000319、偏移量:0018
    FAT32:条目:0x0319 = 793、偏移量:0x0019 = 25
    FAT32:RET:0000031a、偏移量:0019
    FAT32:条目:0x031a = 794、偏移量:0x001a = 26
    FAT32:RET:0000031b、偏移量:001A
    FAT32:条目:0x031b = 795、偏移量:0x001b = 27
    FAT32:RET:0000031c、偏移量:001B
    FAT32:条目:0x031c = 796、偏移量:0x001c = 28
    FAT32:RET:0000031d,偏移量:001C
    FAT32:条目:0x031d = 797、偏移量:0x001d = 29
    FAT32:RET:0000031e、偏移量:001D
    FAT32:条目:0x031e = 798、偏移量:0x001e = 30
    FAT32:RET:0000031f、偏移量:001e
    FAT32:条目:0x031f = 799、偏移量:0x001f = 31
    FAT32:RET:00000320,偏移量:001f
    FAT32:条目:0x0320 = 800、偏移量:0x0020 = 32
    FAT32:RET:00000321、偏移量:0020
    FAT32:条目:0x0321 = 801、偏移量:0x0021 = 33
    FAT32:RET:00000322、偏移量:0021
    FAT32:条目:0x0322 = 802、偏移量:0x0022 = 34
    FAT32:RET:00000323,偏移量:0022
    FAT32:条目:0x0323 = 803、偏移量:0x0023 = 35
    FAT32:RET:00000324、偏移量:0023
    FAT32:条目:0x0324 = 804、偏移量:0x0024 = 36
    FAT32:RET:00000325、偏移量:0024
    FAT32:条目:0x0325 = 805、偏移量:0x0025 = 37
    FAT32:RET:00000326,偏移量:0025
    FAT32:条目:0x0326 = 806、偏移量:0x0026 = 38
    FAT32:RET:00000327,偏移量:0026
    FAT32:条目:0x0327 = 807、偏移量:0x0027 = 39
    FAT32:RET:00000328,偏移量:0027
    FAT32:条目:0x0328 = 808、偏移量:0x0028 = 40
    FAT32:RET:00000329、偏移量:0028
    FAT32:条目:0x0329 = 809、偏移量:0x0029 = 41
    FAT32:RET:0000032a,偏移量:0029
    FAT32:条目:0x032a = 810、偏移量:0x002a = 42
    FAT32:RET:0000032b、偏移量:002A
    FAT32:条目:0x032b = 811、偏移量:0x002b = 43
    FAT32:RET:0000032c、偏移量:002B
    FAT32:条目:0x032c = 812、偏移量:0x002c = 44
    FAT32:RET:0000032d,偏移量:002c
    FAT32:条目:0x032d = 813、偏移量:0x002d = 45
    FAT32:RET:0000032e,偏移量:002D
    FAT32:条目:0x032e = 814、偏移量:0x002e = 46
    FAT32:RET:0000032f、偏移量:002E
    FAT32:条目:0x032f = 815、偏移量:0x002f = 47
    FAT32:RET:00000330,偏移量:002F
    FAT32:条目:0x0330 = 816、偏移量:0x0030 = 48
    FAT32:RET:00000331、偏移量:0030
    FAT32:条目:0x0331 = 817、偏移量:0x0031 = 49
    FAT32:RET:00000332、偏移量:0031
    FAT32:条目:0x0332 = 818、偏移量:0x0032 = 50
    FAT32:RET:00000333,偏移量:0032
    FAT32:条目:0x0333 = 819、偏移量:0x0033 = 51
    FAT32:RET:00000334,偏移量:0033
    FAT32:条目:0x0334 = 820、偏移量:0x0034 = 52
    FAT32:RET:00000335,偏移量:0034
    FAT32:条目:0x0335 = 821、偏移量:0x0035 = 53
    FAT32:RET:00000336,偏移量:0035
    FAT32:条目:0x0336 = 822、偏移量:0x0036 = 54
    FAT32:RET:00000337、偏移量:0036
    FAT32:条目:0x0337 = 823、偏移量:0x0037 = 55
    FAT32:RET:00000338,偏移量:0037
    FAT32:条目:0x0338 = 824、偏移量:0x0038 = 56
    FAT32:RET:00000339、偏移量:0038
    FAT32:条目:0x0339 = 825、偏移量:0x0039 = 57
    FAT32:RET:0000033a,偏移量:0039
    FAT32:条目:0x033a = 826、偏移量:0x003a = 58
    FAT32:RET:0000033b,偏移量:003A
    FAT32:条目:0x033b = 827、偏移量:0x003b = 59
    FAT32:RET:0000033c、偏移量:003B
    FAT32:条目:0x033C = 828、偏移量:0x003c = 60
    FAT32:RET:0000033d,偏移量:003c
    FAT32:条目:0x033D = 829、偏移量:0x003d = 61
    FAT32:RET:0000033e,偏移量:003d
    FAT32:条目:0x033E = 830、偏移量:0x003e = 62
    FAT32:RET:0000033f,偏移量:003e
    FAT32:条目:0x033F = 831、偏移量:0x003F = 63
    FAT32:RET:00000340、偏移量:003f
    FAT32:条目:0x0340 = 832、偏移量:0x0040 = 64
    FAT32:RET:00000341、偏移量:0040
    FAT32:条目:0x0341 = 833、偏移量:0x0041 = 65
    FAT32:RET:00000342、偏移量:0041
    FAT32:条目:0x0342 = 834、偏移量:0x0042 = 66
    FAT32:RET:00000343、偏移量:0042
    FAT32:条目:0x0343 = 835、偏移量:0x0043 = 67
    FAT32:RET:00000344、偏移量:0043
    FAT32:条目:0x0344 = 836、偏移量:0x0044 = 68
    FAT32:RET:00000345,偏移量:0044
    FAT32:条目:0x0345 = 837、偏移量:0x0045 = 69
    FAT32:RET:00000346、偏移量:0045
    FAT32:条目:0x0346 = 838、偏移量:0x0046 = 70
    FAT32:RET:00000347,偏移量:0046
    FAT32:条目:0x0347 = 839、偏移量:0x0047 = 71
    FAT32:RET:00000348,偏移量:0047
    FAT32:条目:0x0348 = 840、偏移量:0x0048 = 72
    FAT32:RET:00000349、偏移量:0048
    FAT32:条目:0x0349 = 841、偏移量:0x0049 = 73
    FAT32:RET:0000034a,偏移量:0049
    FAT32:条目:0x034a = 842、偏移量:0x004a = 74
    FAT32:RET:0000034b、偏移量:004A
    FAT32:条目:0x034b = 843、偏移量:0x004b = 75
    FAT32:RET:0000034c、偏移量:004B
    FAT32:条目:0x034c = 844、偏移量:0x004c = 76
    FAT32:RET:0000034d,偏移量:004C
    FAT32:条目:0x034d = 845、偏移量:0x004d = 77
    FAT32:RET:0000034e,偏移量:004D
    FAT32:条目:0x034e = 846、偏移量:0x004e = 78
    FAT32:RET:0000034f、偏移量:004E
    FAT32:条目:0x034f = 847、偏移量:0x004f = 79
    FAT32:RET:00000350,偏移量:004F
    FAT32:条目:0x0350 = 848、偏移量:0x0050 = 80
    FAT32:RET:00000351、偏移量:0050
    FAT32:条目:0x0351 = 849、偏移量:0x0051 = 81
    FAT32:RET:00000352、偏移量:0051
    FAT32:条目:0x0352 = 850、偏移量:0x0052 = 82
    FAT32:RET:00000353、偏移量:0052
    FAT32:条目:0x0353 = 851、偏移量:0x0053 = 83
    FAT32:RET:00000354、偏移量:0053
    FAT32:条目:0x0354 = 852、偏移量:0x0054 = 84
    FAT32:RET:00000355,偏移量:0054
    FAT32:条目:0x0355 = 853、偏移量:0x0055 = 85
    FAT32:RET:00000356,偏移量:0055
    FAT32:条目:0x0356 = 854、偏移量:0x0056 = 86
    FAT32:RET:00000357,偏移量:0056
    FAT32:条目:0x0357 = 855、偏移量:0x0057 = 87
    FAT32:RET:00000358,偏移量:0057
    FAT32:条目:0x0358 = 856、偏移量:0x0058 = 88
    FAT32:RET:00000359,偏移量:0058
    FAT32:条目:0x0359 = 857、偏移量:0x0059 = 89
    FAT32:RET:0000035a,偏移量:0059
    FAT32:条目:0x035A = 858、偏移量:0x005a = 90
    FAT32:RET:0000035b、偏移量:005A
    FAT32:条目:0x035b = 859、偏移量:0x005b = 91
    FAT32:RET:0000035c、偏移量:005B
    FAT32:条目:0x035c = 860、偏移量:0x005c = 92
    FAT32:RET:0000035d,偏移量:005C
    FAT32:条目:0x035d = 861、偏移量:0x005d = 93
    FAT32:RET:0000035e,偏移量:005D
    FAT32:条目:0x035e = 862、偏移量:0x005e = 94
    FAT32:RET:0000035f、偏移量:005e
    FAT32:条目:0x035F = 863、偏移量:0x005f = 95
    FAT32:RET:00000360,偏移量:005F
    FAT32:条目:0x0360 = 864、偏移量:0x0060 = 96
    FAT32:RET:00000361、偏移量:0060
    FAT32:条目:0x0361 = 865、偏移量:0x0061 = 97
    FAT32:RET:00000362、偏移量:0061
    FAT32:条目:0x0362 = 866、偏移量:0x0062 = 98
    FAT32:RET:00000363,偏移量:0062
    FAT32:条目:0x0363 = 867、偏移量:0x0063 = 99
    FAT32:RET:00000364、偏移量:0063
    FAT32:条目:0x0364 = 868、偏移量:0x0064 = 100
    FAT32:RET:00000365、偏移量:0064
    FAT32:条目:0x0365 = 869、偏移量:0x0065 = 101
    FAT32:RET:00000366、偏移量:0065
    FAT32:条目:0x0366 = 870、偏移量:0x0066 = 102
    FAT32:RET:00000367、偏移量:0066
    FAT32:条目:0x0367 = 871、偏移量:0x0067 = 103
    FAT32:RET:00000368,偏移量:0067
    FAT32:条目:0x0368 = 872、偏移量:0x0068 = 104
    FAT32:RET:00000369,偏移量:0068
    FAT32:条目:0x0369 = 873、偏移量:0x0069 = 105
    FAT32:RET:0000036a,偏移量:0069
    FAT32:条目:0x036a = 874、偏移量:0x006a = 106
    FAT32:RET:0000036b、偏移量:006A
    FAT32:条目:0x036b = 875、偏移量:0x006b = 107
    FAT32:RET:0000036c、偏移量:006B
    FAT32:条目:0x036c = 876、偏移量:0x006c = 108
    FAT32:RET:0000036d,偏移量:006C
    FAT32:条目:0x036d = 877、偏移量:0x006d = 109
    FAT32:RET:0000036e,偏移量:006d
    FAT32:条目:0x036e = 878、偏移量:0x006e = 110
    FAT32:RET:0000036f、偏移量:006E
    FAT32:条目:0x036f = 879、偏移量:0x006f = 111
    FAT32:RET:00000370,偏移量:006F
    FAT32:条目:0x0370 = 880、偏移量:0x0070 = 112
    FAT32:RET:00000371,偏移量:0070
    FAT32:条目:0x0371 = 881、偏移量:0x0071 = 113
    FAT32:RET:00000372、偏移量:0071
    FAT32:条目:0x0372 = 882、偏移量:0x0072 = 114
    FAT32:RET:00000373,偏移量:0072
    FAT32:条目:0x0373 = 883、偏移量:0x0073 = 115
    FAT32:RET:00000374、偏移量:0073
    FAT32:条目:0x0374 = 884、偏移量:0x0074 = 116
    FAT32:RET:00000375、偏移量:0074
    FAT32:条目:0x0375 = 885、偏移量:0x0075 = 117
    FAT32:RET:00000376,偏移量:0075
    FAT32:条目:0x0376 = 886、偏移量:0x0076 = 118
    FAT32:RET:00000377、偏移量:0076
    FAT32:条目:0x0377 = 887、偏移量:0x0077 = 119
    FAT32:RET:00000378、偏移量:0077
    GC - clustnum: 160, startsect: 2208
    大小:373024、得到:373024
    [fs/fat/fat.c];<1172>;{do_fat_read_at};ret=373024
    [SPL_MMC_LOAD_IMAGE]; :{369}
    [Board_init_r]; :{289}
    跳转到 U-Boot
    [Board_init_r]; :{415}
    [JUTO_IMAGE_NO_args]; :{168}
    [JUTO_IMAGE_NO_args]; :{171}
    图像入口点:0x80800000
    图像入口点:0x80800000
    [JUTO_IMAGE_NO_args]; :{175.
    ===========================================================================================================

    此致、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bowei、

    我不确定正在打印什么内容。 我希望按照上一个帖子中的指示打印内存。 它不会像您在日志中看到的那样按顺序显示。 您能向我展示一下上面的一段代码、printf 函数吗? ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我打印的代码片段。 实际上、我只启用"调试"。

    /fs/fat/fat.c

    static __u32 get_fatent (fsdata *MyData,__u32 entry)
    {
    __u32 bufNum;
    __u32 off16,offset;
    __u32 ret= 0x00;
    __U16 val1,val2;
    
    switch (MyData->Fatsize){
    case 32:
    bufnum = entry / BUF32BUF32–
    retry = FAT16;case
    
    
    = entry;offset = statue = statue = status/fuF16;?
    offset = entry - bufnum * FAT16BUFSIZE;
    break;
    case 12:
    bufnum = entry / FAT12BUFSIZE;
    offset = entry - bufnum * FAT12BUFSIZE;
    break;
    
    default:
    // Unsupported FAT size */
    return;
    
    
    debug}("FAT%d:entry:0x%04x =%d、offset:%04x =%d"、offset =%0X")
    myData->fatsize、条目、条目、偏移、偏移); 
    
    /*将新的 FAT 条目块读取到缓存中。 //
    if (bufnum!= MyData->Fatbufnum){
    __u32 GetSize = FATBUFBLOCKS;
    __u8 *bufptr = MyData->Fatbuf;
    __u32 Fatlength = MyData->Fatlength;
    __u32 startblock = bufnum * BUFBLOCKS = myData->Fatsect
    
    fatlength
    ;__startlength = myatsect
    
    = myData=myfs&fatlength;__startlength = mystock = fatfatsect!/*从磁盘开始偏移*/
    
    if (disk_read(startblock、GetSize、bufptr )<0){
    debug (Error reading FAT blocks\n");
    return;
    }
    MyData->Fatbufnum = bufnum;
    }//
    
    从表中获取实际条目*/ switch
    (MyData->Fatsize ){
    case =>FAT32_
    (<);
    
    
    RET = FAT2CPU16 (((__U16 *) MyData->Fatbuf)[offset]);
    break;
    case 12:
    off16 =(offset * 3)/4;
    
    switch (offset & 0x3){
    case 0:
    RET = FAT2CPU16 ((__U16 *) MyData->Fatbuf);[offset16]=0x16](&=my16)=24=(=(&=24)=(=24)=(=(=)+=24=(=)=24=(=)=(&=24=(=)+=(=24)=(=(=)+=24=(=)+=24=(=(=)+=(=)+=24)====(=(&=24===(=)+=(&==24=(=)+=(=)+==
    
    
    
    
    
    
    
    RET =(val2 << 4)|(val1 >> 12);
    break;
    case 2:
    val1 = FAT2CPU16 (((__U16 *) MyData->Fatbuf)[off16]);
    val1 &= 0x0000;
    val2 = FAT2CPU16 ((__U16 *) MyData->Fatbuf);
    
    [val2 = 0xFFU16);
    
    (=<=<=<=u0001]=<=u16>1)
    ;(=u16>yvrt 2u0001<=<=<=u16[y&=u16]|u=u0001<=u16]|u=u16[y=u=u0001](=u&=u=u=u=u16](=u=u=u=u
    RET =(RET & 0xFF0)>> 4;
    break;
    default:
    break;
    }
    break;
    }
    debug ("FAT%d:RET:%08x、offset:%04x\n"、
    myData->fatsize、ret、offset);
    
    return;
    } 

    此致、

    Bowei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我想按如下所示打印 uboot 存储器:
    for (i=0;i 大小;i++)
    调试("图像入口点:0x%X\n"、spl_image->entry_point[i]);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已尝试您的建议以打印 uboot 内存,但它会导致编译失败。

    我添加了调试消息并打印了所有地址(从0x807FFFC0到0x8085B0DC、包括标头64字节)和数据(存储器的值)、如下所示:

    ===================================================================================================

    /common/spl/spl.c

    #endif

    默认值:

    Debug ("不支持的操作系统映像.. 尽管如此,还是跳过。\n");

    long addr = 0x807FFFC0;

    unsigned int *p;

    P = addr;

    int i;

    对于(I = 0;I < 93256;I++)

    printf ("地址= 0x%X\n"、p);

    printf ("值=%x\n"、p[0]);

    P++;

    printf ("[%s];<%s>:{%d}\n"、__func__、__file__、__line__);

    JUTO_IMAGE_NO_args (&spl_image);

    printf ("[%s];<%s>:{%d}\n"、__func__、__file__、__line__);

    ===================================================================================================

    我发现工作中的 CPU 模块和非工作中的 CPU 模块的内存值不同。

    您可以参阅附件。

    e2e.ti.com/.../pass.txt

    e2e.ti.com/.../6507.fail.txt

    此致、

    Bowei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对 u-boot.bin 内容是否有任何看法?
    我们在同一定制子板(包括 u-boot.bin、内核和根文件系统)上测试了这些 Tho CPU 模块。

    您是否认为这个 NG 样片在 CPU 部件中出现故障?

    感谢您的支持。

    此致、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将再次使用 CCS 检查 DDR。

    BRS、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    好主意
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它可能位于 CPU 模块中、但将位于 SoC 之外。 这可能是由于 DDR 或 PMIC 问题、我怀疑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、DDR 应力测试通过。 我测试了1G 的存储器大小、存储器地址从0x8000000开始。

    此致、
    Bowei