This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:接地层估算

Guru**** 2546950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593828/tda2evm5777-ground-plane-estimation

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我正在尝试运行接地层估算模块的独立应用 、该模块位于以下路径"C:\VISION_SDK_02_12_00_00\ti_components \Algorithms_codecs\REL.200.V.SFM.C66X.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.200.V.SFM.C66X.00.01\modules\ti_Ground 平面_估算\test"。

我想知道如何生成"InObjectFile.bin"、"out_camera_data_proj.yml"文件。

在参考文件夹下,它们没有示例输出,如果可能,请提供

谢谢、

Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    不确定您为什么无法在中找到这些内容 \ti_componations\Algorithms_codecs\REL.200.V.SFM.C66X.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00.200.V.SFM.C66X.00.01\modules\ti_Ground _平面_估值\testvecs\input\

    附加了"InObjectFile.bin"和"out_camera_data_proj.yml"文件、这些文件是我在该文件夹中的安装中看到的。

    e2e.ti.com/.../out_5F00_camera_5F00_data_5F00_proj.yml

    e2e.ti.com/.../InObjectFile.bin

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    SDK 专家将收到通知、他们将直接在该主题中发表评论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经在" C:\vision_sdk_02_12_00_00\ti_components \Algorithms_codecs\REL.200.V.SFM.C66X.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01\tis_probest\modules\ctest_traination\tis_training\tise_out_data_proj.yml"中看到了"InObjectFile.bin"和"out_bin"和"out_files"文件。

    您能告诉我如何生成"InObjectFile.bin"和"out_camera_data_proj.yml"文件吗?

    谢谢、
    Swati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些文件保存的信息如下所述

    InObjectFile.bin" -接地层参数

    out_camera_data_proj.yml"-摄像机的姿势信息

    摄像头姿态信息可通过 IMU 传感器/转向系统获取、通常所有车辆都可以通过 CAN 总线提供此信息。

    接地平面参数也可通过任何外部算法获得。 我将检查我是否可以分享某些算法的详细信息。

    谢谢、

    此致、

    Pramod