This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:1.8V MMC2接口

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598492/am5708-mmc2-interface-on-1-8v

器件型号:AM5708

您好、Champs、我的客户希望仅在1.8V 上运行 MMC2;从1.8V eMMC 引导。

但是、不清楚 MMCHS_AC12寄存器中以下位的影响/需求是什么。

位18:19的说明表示只有当位19为"1"时、HS200才是可能的。 Bit19默认为"0"、表示3V3。
客户仅提供1.8V 电压并从1.8V eMMC 引导。

问题:位19是否表示外部稳压器在3.3V 和1.8V 之间切换? 或者是否有一个由该位设置的内部稳压器。?


提前感谢。
此致、Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我已通知工厂团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我们的应用团队正在处理此主题...回复将很快发布在此处。