This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:如何在 DM388-CSK 中创建静态 IP 并禁用 DHCP

Guru**** 2545740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606425/dm388-how-to-create-static-ip-in-dm388-csk-and-disable-dhcp

器件型号:DM388

我正在使用 DM388_CSK、如何禁用 DHCP 以自动获取 IP 并创建我自己的 IP 地址。

从 SD 卡引导

我尝试通过更改 bootargs 来实现这一点... 它对我不起作用。

以下命令是否起作用?

setenv bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=$(serverip):$(rootpath) ip=$(ipaddr):$(serverip):$(gatewayip):$(netmask):$(hostname)::off "

如果没有、请帮助提供 DM388-CSK 的有效命令、如果我需要设置 IP 192.168.1.125

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    文件是/opt/ipnc/ip_config,而不是/opt/ipnc/ip_config.sh。 您能否检查控制台中的日志,也请重新引导并检查相同的日志。 /mnt/ramdisk 中的 NET.TXT 应反映您设置的值。

    谢谢、此致、

    Vishwanath Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    在中;
    /ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/interface/inc/system_default.h

    我们有;


    #define TITLE_DEFAULT"TI_IPNC"
    #define IP_DEFAULTIPv4 (192、168、1、224)
    #define netmask_defaultIPv4 (255、255、255、0)


    我对她进行了更改并进行了 sysall、但我仍然获得了相同的 IP .224

    您能评论一下吗、就像我需要做任何其他更改一样吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    镍薄型、

    修改 system_default.h 文件后、您到底做了什么? 您能提供确切的步骤吗? 我怀疑您使用的旧应用程序/可执行文件不适用您的更改。

    另请参阅以下 e2e 线程是否将提供帮助:

    e2e.ti.com/.../261775
    e2e.ti.com/.../52753

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    e2e.ti.com/.../52753

    这是有用的,我所做的是,我改变了

    #define IP_DEFAULT IPv4 (192、168、1、125)//以前的值.224


    在 root@DM388_CSK 中:~# flash_eraseall /dev/mtd6

    我在这里得到了所需的 IP。 我遇到的问题是、它仅流式传输几秒钟。 我怀疑、即使分配了 IP、电路板也会继续发送 Discover DHCP。 在电路板中禁用 DHCP 后必须看到。

    如何禁用 DHCP 或此问题与 DHCP 无关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题似乎是 IPNC RDK 的特定问题。 我已在此处通知 IPNC RDK 团队寻求帮助。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    我没有从 IPNC RDK 团队获得任何帮助。
    请查看此问题。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    IPNC RDK 团队已收到通知。 如果/当他们对此有任何内容时、他们将在 e2e 线程中直接在此处回复。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    镍薄型、

    以下两个文档中还提供了有关 DHCP/STATIC IP 的信息。 另请查看这些信息。

    IPNC_RDK_3.9.1/Source/IPNC_RDK/配套 资料/IPNC_RDK_Application_DesignGuide.pdf
    IPNC_RDK_3.9.1/Source/IPNC_RDK/配套 资料/IPNC_RDK_GUI_Guide.pdf

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Pavel。
    我已经介绍了这两个文件。 'IPNC_RDK_GUI_Guide.pdf'这些选项包括一些选项、在我们开始流式传输后在 GUI 中设置 IP。通过 DHCP 分配 IP 后。
    我正在寻找在获取流链路之前设置静态 IP 的方法。

    到目前为止、我已在 system_default.h 中进行了更改以设置所需的 IP、而在清除 mtd6时、我将获得新的 IP。 问题是引导过程需要太多时间、比如大约8到10分钟的时间来提供链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    要获得 IPNC 团队的帮助、是否有其他论坛、
    如果是、您能否将此移至相应的论坛。 如果您有建议
    我可以在相应的论坛上关闭此主题并在那里启动新主题。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为在 system_default.h 中进行了更改以创建新的静态 IP 使用静态 IP 生成 rtsp 链路的时间几乎为8分钟。 电路板等待 DHCP 服务器提供 IP、这使得启动过程需要一些时间。 我尝试在源代码中禁用 DHCP、但无法找到启用 DHCP 的位置。 我如何在文件系统中查找和禁用 DHCP。 现在、引导过程会快速生成静态 IP

    感谢你的帮助
    Reagards