This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3352:L2缓存延迟设置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606228/rtos-am3352-l2-cache-latency-settings

器件型号:AM3352

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们想知道我们应该为标记 RAM 延迟/数据 RAM 延迟使用什么值
启用 L2缓存时的位(Cortex-A8 L2缓存辅助控制寄存器)。
无法找到 ARM TRM 或 AM335x 手册的详细信息。
这些位是否应保留为默认值?



此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我、对于这个问题是否有任何建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于此问题的任何更新?
    请告诉我们应该为 L2缓存延迟设置什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kummi、您可以将其设置为最小值。 当在 pl310初始化函数中启用高速缓存时、RTOS 应该已经完成此操作。

    此致、
    James