您好!
我需要对 TMS320VC5416PGE160进行编程 、建议将仿真器 XDS510PLUS 与 Code Composer Studio 结合使用。
但是、我只需要对 DSP 进行编程、而不需要对其进行调试。 您能否在不购买仿真器的情况下为我提供一些有关如何对此 DSP 进行编程的建议? 是否有更便宜的版本?
非常感谢、
传真
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要对 TMS320VC5416PGE160进行编程 、建议将仿真器 XDS510PLUS 与 Code Composer Studio 结合使用。
但是、我只需要对 DSP 进行编程、而不需要对其进行调试。 您能否在不购买仿真器的情况下为我提供一些有关如何对此 DSP 进行编程的建议? 是否有更便宜的版本?
非常感谢、
传真
您好!
感谢你的答复。
通过查看以下链接 :http://www.spectrumdigital.com/jtag-emulators/ 、我看到仿真器 USB100v2适合 c54xx 和 C55xx 产品、我正在使用的器件是 TMS320VC5416。 VC54和 C54之间是否有任何差异? 我是否也可以将 USB100v2用于我的器件? 最后一个问题是否也可以使用用于 TMS320VC5416的仿真器 XDS200?
谢谢、
传真
大家好、
我购买了 Olimex XDS100V3仿真器、并尝试使用 Code Composer Studio 7和 TI 仿真包7.0.48.0连接到我的 DSP。
遗憾的是、我无法在器件列表中看到 TMS320VC54。 如果我选择 TMS320VC55、则会出现以下错误:
"连接到目标时出错(错误1063 @ 0x0)
驱动程序无法识别或不支持设备 ID。 确认设备和调试探针配置正确、或更新设备驱动程序(仿真包7.0.48.0)"。
有什么想法吗? 我应该购买昂贵的 XDS510Plus 吗?
提前感谢
Alfredo
您好、Alfredo、
根据此主题、支持 C54x 的 CCS 的最新版本为 CCSv5.5。 购买更好的仿真器不会为 CCSv7增加对 C54x 的支持。 无论如何、我相信板载仿真器等效于 XDS510。 我安装的 CCS6.1肯定不支持该功能。
我建议您从 此处下载 CCS5.5。 好消息 是、即使对于较旧的 CCS 版本、许可现在也是免费的。
processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS
希望这对您有所帮助、
标记