This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:用于编程的价格更低的仿真器工具

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606655/tms320vc5416-cheaper-emulator-tool-for-programming

器件型号:TMS320VC5416

您好!

我需要对 TMS320VC5416PGE160进行编程 、建议将仿真器 XDS510PLUS 与 Code Composer Studio 结合使用。

但是、我只需要对 DSP 进行编程、而不需要对其进行调试。 您能否在不购买仿真器的情况下为我提供一些有关如何对此 DSP 进行编程的建议? 是否有更便宜的版本?

非常感谢、

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传真、
    请查看 Blackhawk USB100v2 store.blackhawk-dsp.com/12196.html
    此外、如果可能、请尝试使用一些较新的 C5000 DSP (C5515、17、35、45)、与较旧的 C5416相比、这些 DSP 得到了更好的支持。

    希望这对您有所帮助。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laly、感谢您的回复。
    传真支持我选择仿真器,所以我专门加入论坛讨论;-)

    我查看了 Blackhawk 产品、但我找不到任何目标列表来检查我的 DSP 是否真正受支持。

    但是,我看到 XDS100V3 ( www.spectrumdigital.com/.../ )支持"c54xx"系列,XDS200 ( www.spectrumdigital.com/.../ )也支持 C5000系列。
    我的 DSP 是"VC54":您是否认为它仍然兼容?

    提前感谢、
    Alfredo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    通过查看以下链接 :http://www.spectrumdigital.com/jtag-emulators/ 、我看到仿真器 USB100v2适合 c54xx 和 C55xx 产品、我正在使用的器件是 TMS320VC5416。 VC54和 C54之间是否有任何差异? 我是否也可以将 USB100v2用于我的器件? 最后一个问题是否也可以使用用于 TMS320VC5416的仿真器 XDS200?

    谢谢、

    传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传真、

    我真的不知道您的问题的答案。
    我在一位同事中遇到了一个问题、他应该能够提供帮助。 VC5416是一款非常旧的器件。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我购买了 Olimex XDS100V3仿真器、并尝试使用 Code Composer Studio 7和 TI 仿真包7.0.48.0连接到我的 DSP。

    遗憾的是、我无法在器件列表中看到 TMS320VC54。 如果我选择 TMS320VC55、则会出现以下错误:

    "连接到目标时出错(错误1063 @ 0x0)

    驱动程序无法识别或不支持设备 ID。 确认设备和调试探针配置正确、或更新设备驱动程序(仿真包7.0.48.0)"。

    有什么想法吗? 我应该购买昂贵的 XDS510Plus 吗?

    提前感谢

    Alfredo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfredo、

    根据此主题、支持 C54x 的 CCS 的最新版本为 CCSv5.5。 购买更好的仿真器不会为 CCSv7增加对 C54x 的支持。 无论如何、我相信板载仿真器等效于 XDS510。 我安装的 CCS6.1肯定不支持该功能。

    我建议您从 此处下载 CCS5.5。 好消息 是、即使对于较旧的 CCS 版本、许可现在也是免费的。

    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    希望这对您有所帮助、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark、感谢您的宝贵回答。

    我大致假设 CCS 的最新版本与所有旧版本兼容、但我意识到这不是真的。

    我将尝试使用 CCS 5.5 、我将告诉您...

    再次感谢

    Alfredo