工具/软件:Linux
大家好、TI 团队、
我们有一个使用 dra750和 GLSDK_7.04.00.03的定制板。
有一个 USB 转以太网转换器 RTL8153vc 连接到 USB2.0端口。
当 RTL8153vc 连接到 USB2.0端口并加载驱动程序时、我们可以看到一个 eth0设备。
问题是"ifconfig eth0 up"之后、LAN 链接无法自动建立。
我们已将此问题传递给 Realtek、他们通过 USB 逻辑分析仪分析此问题、如下所示。
他们说、离开 L1后、批量输入应发送到端点1、批量输出应发送到端点2、
但 USB 主机仍然向用于控制的端点0发送批量输入/输出。
他们建议我们关闭 L1。
是否有办法关闭 USB2.0主机的 L1?
感谢你能抽出时间。
BR、
肖恩