This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:mSATA Gen III SSD

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598178/linux-am5728-msata-gen-iii-ssd

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好、Biser、

我正在 使用 TI 的 TMDSEVM572X 开发板。

我有来自 ATP 的 mSATA III SSD (来自我的主机的日志[0.704943]   ata4.00:ATA-9:ATP SATA III mSATA、N0516B、最大 UDMA/133)

我之前曾在 基于 AM5728的 EVM 上发布过有关 mSATA SSD 的帖子、我知道由于硬件错误、它不支持与 SATA Gen III 器件的向后兼容性。 问题是否仍然存在??

以下是连接 mSATA SSD 时 EVM 上的引导日志

[9.928640]   SCSI host0:AHCI
[9.953268]   ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 348
[9.985169]   [DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
[10.011274]  VIP 48990000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[10.028661]  VIP 48990000.VIP:已加载 VPDMA 固件
[ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[ 确定 ]已启动电话服务。
[10.328679]  ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)

根据您的经验、为 EVM 推荐读取速度高达300Mbps 的合适 mSATA SSD。

谢谢、此致、

Vamshi G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SATA 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、引用的勘误表仍然适用。

    我们不会维护兼容 SSD 器件的列表、但我已联系主板所有者以查看他是否有任何建议。 他外出参加美国阵亡将士纪念日假期、因此任何回复都将延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DK:

    感谢您的回复、请更新我。 是说、虽然我希望购买一个、然后尝试... 快速响应将节省我的资金。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vamshi、

    TI 系统测试使用 Kingston SMS200S3/30G、但我们 对此器件的内部测量 值未达到300Mbps。 从启动日志中、似乎 mSATA 未插入。 您是否将 AM5728 GP EVM 与 LCD 模块配合使用? LCD 模块 有 一 个 PCIe 和一个 mSATA 插槽。 如果您使用的是这种类型、请确保将 mSATA 插入 到更靠近 AM5728电源连接器的插槽中。 另一个仅适用于 PCIe。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex Chang:

    1)感谢您的输入、您对速度的评论非常有用、我正在寻找一款可提供400Mbps 速率的器件(欢迎您提出建议)。

    2) 2)我使用的是带7英寸 LCD 模块的 AM5728 EVM。 在底部、我看到的是牵引插槽、一个用于 PCIe 驱动器、另一个用于 mSATA、我确定它已连接到 mSATA 插槽中(但我仍将在明天验证、并在此更新)。

    3) 3)此 EVM 具有板载 USB 3.0集线器、我已连接 USB 3.0外部硬盘以验证读取/写入速度"dd"命令、我测量的高达198MBps、在下游端口上确实具有任何更好的写入速度数字。

    谢谢、此致、
    Vamshi G.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    现在检测到 mSATA 驱动器、基板上有一个跳线 J1 (跳线实例=mSATA)、安装了跳线并将 mSATA 驱动器连接到电源连接器附近的插槽中、正在检测。 下面是引导日志的一部分

    [8.297417]   ata1.00:检测到 HPA:当前61857727、原生61865984
    [8.297428]   ata1.00:ATA-9:ATP SATA III mSATA、N0516B、最大 UDMA/133
    [8.297434]   ata1.00:61857727扇区、多1:lba48 NCQ (深度31/32)
    [8.32391]   ata1.00:针对 UDMA/133配置
    [8.338676]   SCSI 0:0:0:0:0:直接访问    ATA     ATP SATA III MSA 6B  PQ:0 ANSI:5
    [8.348505]   SD 0:0:0:0:[SDA] 61857727 512字节逻辑块:(31.6 GB/29.4 GiB)
    [8.358677]   SD 0:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
    [8.363584]   SD 0:0:0:0:[SDA]写入高速缓存:已启用、读取高速缓存:已启用、不支持 DPO 或 FUA
    [8.374934]    sda:sda1.
    [8.379487]   SD 0:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 磁盘

    请将基板上的点 J1 (跳线实例=mSATA)添加到 TI 的用户指南中。

    谢谢、此致、

    Vamshi G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vamshi、

    很高兴您解决了问题。 AM5728  EVM 硬件用户指南中介绍了该信息、

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM572x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide#eSATA

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    感谢您指出这一点、我查看的是 pdf 用户指南。

    我想检查基于 AM572x 的 EVM 上的 mSATA 性能。 我看到 从链路读取的性能数据高达225MBps

    请帮助我了解以下内容:

    1) 1)我了解测试结果基于 LFTB、如果我错了、请纠正。

    2) 2)我知道测试是使用 Linux SDK (tisdk、是在 uSD 上提供的预构建映像、与运行 Linux 的 EVM 一起运行)。如果我错了、请纠正我的问题。

    3) 3)我从 LFTB 自述文件中看到,它没有在平台 am57xx 上进行测试??

    我想在 EVM 上获得性能数据、请提供输入

    谢谢、此致、

    Vamshi G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vamshi、

    LFTB 是一个不再使用的旧测试套件。 我们使用开源 LTP 套件。 您可以在 ProcSDK 软件包的文件系统/Arago-base-tisdk-image-am57xx-evm.tar.xz 中找到它。 它是/opt/ltp/runtest/ddt.中的 LTP 滴滴涕

    是的、用户指南中的数字使用的是 TI EVM 上的 Linux SDK。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:

    感谢您的参与、我尝试了运行、但最终出错了。 我明天会试一下、然后再回来
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:

    我尝试从您提到的/opt/ltp/runtest/ddt 文件夹运行测试、我看到了大量文件、我如何运行它们、当我尝试运行时、它显示错误"权限被拒绝"、请提供您的输入。

    谢谢、
    Vamshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vamshi、

    LTP 是开源包。 您应该能够从其页面 http://ltp.sourceforge.net/documentation/how-to/ltp.php 中找到信息

    如需了解相关信息、 请参阅下面的 运行方式、

    PERF 命令:"./runltp -P am57xx-EVM -f D滴 涕/SATA_PERF_ext4 -s SATA_L_PERF_EXT4_1G"

    sanity 命令:"./runltp -P am57xx-EVM -f d滴 涕/mSATA_dd_rw -s "mSATA_S_FUNC_DD_RW_10M"

    雷克斯