工具/软件:Linux
您好、Biser、
我有来自 ATP 的 mSATA III SSD (来自我的主机的日志[0.704943] ata4.00:ATA-9:ATP SATA III mSATA、N0516B、最大 UDMA/133)
我之前曾在 基于 AM5728的 EVM 上发布过有关 mSATA SSD 的帖子、我知道由于硬件错误、它不支持与 SATA Gen III 器件的向后兼容性。 问题是否仍然存在??
以下是连接 mSATA SSD 时 EVM 上的引导日志
[9.928640] SCSI host0:AHCI
[9.953268] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 348
[9.985169] [DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
[10.011274] VIP 48990000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[10.028661] VIP 48990000.VIP:已加载 VPDMA 固件
[ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[ 确定 ]已启动电话服务。
[10.328679] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
根据您的经验、为 EVM 推荐读取速度高达300Mbps 的合适 mSATA SSD。
谢谢、此致、
Vamshi G.