主题中讨论的其他器件:DRA752
你好。
我刚刚从1.5.0.20.02升级到 RadioApp (RA) 1.5.0.21.01。 我正在运行6.1.3。 我用21.01版本中的预构建替换了器件上的所有预构建。
(除了 cmem 之外-我们直接从6.A.1.3源代码编译了这个、以匹配内核(在使用20.02时必须执行相同的操作)。
我无法再使用 Dracon (1.50.21.01随附的版本)或我自己的简单 Android 套接字客户端应用程序成功调优无线电台(JAMR3)。
我的公司有一个来自 TI 的定制 RA_1.50.20.02、用于解决乱码音频问题。 1.50.21.01预计不作修改即可工作。
我怀疑我只需要拨入命令行选项-我看到21.01中有新选项。
使用20.02、我启动了该应用程序:
RadioApp -h eth -o arm -a 127.0.0.1
我没有背景、因此我可以看到消息。
我的客户端(包括 Dracon)在板上运行、并连接到127.0.1/3125。 我使用 tuner_onboard 和"
RM_HDMRC_SD_CUNCHRENCY_EN'(14)(我所在地区没有 HD 覆盖范围-这种并发性至少允许我获得静态覆盖)。
使用上述选项、Dracon 在"已连接!"后挂起 日志消息。 同样、对于'RadioApp -h eth -o arm -t 0 -A 127.0.1'。
我也尝试了
'RadioApp -h eth -h CLI -t 0 -A 127.0.1'
命令'tunerselect onboard` 14 μ s (响应了
SV:SV_RADIO_SELECT_TUNER)、然后
'radoband 0 FM'和'radotune 0 98.1 '、响应'Waiting for the acknowledgement of previous user command'
最后:
'RadioApp -o arm -h CLI -h eth -a 127.0.0.1 -t 1 -l 1 -u 14'
该配置从未为我提供"cli>"
第一步、请告诉我应该使用哪些命令行选项、然后让我知道您可能需要哪些其他信息。
谢谢
-Greg