This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J6EVM5777:RadioApp 150.21.01命令行选项

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597412/j6evm5777-radioapp-150-21-01-command-line-options

器件型号:J6EVM5777
主题中讨论的其他器件:DRA752

你好。

我刚刚从1.5.0.20.02升级到 RadioApp (RA) 1.5.0.21.01。 我正在运行6.1.3。 我用21.01版本中的预构建替换了器件上的所有预构建。

(除了 cmem 之外-我们直接从6.A.1.3源代码编译了这个、以匹配内核(在使用20.02时必须执行相同的操作)。

我无法再使用 Dracon (1.50.21.01随附的版本)或我自己的简单 Android 套接字客户端应用程序成功调优无线电台(JAMR3)。

我的公司有一个来自 TI 的定制 RA_1.50.20.02、用于解决乱码音频问题。 1.50.21.01预计不作修改即可工作。

我怀疑我只需要拨入命令行选项-我看到21.01中有新选项。

使用20.02、我启动了该应用程序:

RadioApp -h eth -o arm -a 127.0.0.1

我没有背景、因此我可以看到消息。

我的客户端(包括 Dracon)在板上运行、并连接到127.0.1/3125。 我使用 tuner_onboard 和"

RM_HDMRC_SD_CUNCHRENCY_EN'(14)(我所在地区没有 HD 覆盖范围-这种并发性至少允许我获得静态覆盖)。

使用上述选项、Dracon 在"已连接!"后挂起 日志消息。 同样、对于'RadioApp -h eth -o arm -t 0 -A 127.0.1'。

我也尝试了

'RadioApp -h eth -h CLI -t 0 -A 127.0.1'

命令'tunerselect onboard` 14 μ s (响应了

SV:SV_RADIO_SELECT_TUNER)、然后  

'radoband 0 FM'和'radotune 0 98.1 '、响应'Waiting for the acknowledgement of previous user command'

最后:

'RadioApp -o arm -h CLI -h eth -a 127.0.0.1 -t 1 -l 1 -u 14'

该配置从未为我提供"cli>"

第一步、请告诉我应该使用哪些命令行选项、然后让我知道您可能需要哪些其他信息。

谢谢

-Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    我已将您的问题转交给无线电专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    感谢您提供的所有信息。

    我已尝试在运行 Android M 6A.1.3的 J6EVM 上重现此问题。 您在这里使用的 Linux 内核版本是什么? 我要求内核版本确定重新编译 cmem 的原因

    如果您的内核版本为4.4、请尝试所有带有01.50.21.01版本的预构建、包括 CMEM 和 Dracon。

    此外、请确保 dracon.ini 已复制到/sdcard/dracon.ini 位置。 请在 INI 文件中验证  IP_Address= 字段是否设置为 localhost 或127.0.0.1。

    您为无线电调优键入的 CLI 命令是"无线电 调优0 98.1 "、似乎不正确。 它是否是"无线电调谐0 FM 98.1 "的拼写错误?

    请告诉我这是否有帮助。

     -Manoj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj -

    我在 dracon.ini 和配置:loadConfigSettings()中的第34行中都将 IP 设置为127.0.0.1,默认设置似乎覆盖了 dracon.in 中的值 (拼写检查_真的_希望'racon'为'ragon';)。 Communication 构造函数中的 qDebug()确认 ipAddress 是127.0.0.1 (我确实看到了“已连接!” 在两个位置更改值后也是如此。)。

    内核:

    root@jacinto6evm:/# uname -a

    Linux localhost 4.4.45 #1 SMP 抢先于2月22日22:06:01 EST 2017 armv7l

    我可能在 OP 中的"radotune"信息中出现剪切和粘贴错误-下面是完整对话框:

    //++

    root@jacinto6evm:/# RadioApp -h eth -o arm -h CLI -a 127.0.0.1

    配置 JAMR3

    EVM 名称:DRA752

    为 Switchconfig 成功创建 IIC

    VCP 可用性为1

    VCP 启用返回成功

    1495563371

    1495563371

    CMEM 已初始化。

    为 RDE 输出创建 DSP 到 Arm RingIO  

    APP_CREATE:成功为 RingIO 创建 GateMP

    (小部分

    DSP 版本01.50.21.01

    无线电应用程序版本01.50.21.01

    (小部分

    AL_CMEM_alloc:大小1612 => VA:0xB62C7000、PA:0x95653000

    AL_CMEM_alloc:成功

    SV:DSP 初始化成功  

    RM:发送 MQ 通知

    RM:已发送 MQ 通知

    RM:正在等待 Sup 通知

    RM:为 RDE 0打开消息队列

    SV:对讲机管理器初始化成功  

    RM:RDE 0的已打开消息队列

    RM:为 RDE 1打开消息队列

    RM:RDE 1的已打开消息队列

    RM:打开 RID 的消息队列

    RM:已打开 RID 的消息队列

    AL_CMEM_alloc:大小16384 => VA:0xB5CC1000、PA:0x956E0000

    AL_CMEM_alloc:成功

    amgr:已打开 APPE 的消息队列  

    AL_CMEM_alloc:大小672 => VA:0xB5CC0000、PA:0x95652000

    AL_CMEM_alloc:成功

    正在复制 pcmdsp_play0

    正在复制 pcmdsp_play1

    正在复制 APPE_inrio6

    正在复制 IOA_riomic

    SV:音频管理器初始化成功  

    SV:输出管理器线程创建成功  

    ho_ethernetNotificationTask:任务已创建

    秘书长的报告

    连接 到 MultiZoneAudio 播放器的命令行界面

    秘书长的报告

    CLI>输出管理器线程已启动

    输出管理器:已创建信标

    OutputMgr:Writer RingIO 名称 RDE_pcmrio

    cli>tunerselect 机载14.

    cli>

    SV:SV_RADIO_SELECT_TUNER

    射线光和0 FM

    cli>

    无线电调谐0 FM 98.1

    cli>

    正在等待前一个用户命令的确认  

    //++

    我确实使用了预编译的 cmemk (我认为)、并且出现错误、我想、但是当我现在重新复制21.01版本时、没有错误、 我必须复制20.02版本。 不过、结果与上述相同。

    使用21.01 Dracon (仅更改 IP 地址、仅保留 HD 并发)、运行在'RadioApp -h eth -o arm -h CLI -a 127.0.1' logcat 上时显示:

    //++

    gpetters-06064:~ gpetters$ adb logcat -v time -s libDracon.so:*、Qt:*

    ------ main 的开始

    ------ 系统开始

    05-23 11:51:48.352 I/Qt   (1398):QT 开始

    05-23 11:51:56.160 D/libDracon.so (1398):../Dracon/main.cpp:42 (int main (int、cha**)):启动 Dracon

    05-23 11:51:56.192 D/libDracon.so (1398):../Dracon/utility/src/configuration.cpp:42 (空配置:loadConfigSettings()):radioType = "HD"

    05-23 11:51:56.192 D/libDracon.so (1398):../Dracon/utility/src/configuration.cpp:63 (空配置:loadConfigSettings()):仅 HD 并发

    05-23 11:51:56.256 D/libDracon.so (1398):../Dracon/communication/src/communication.cpp:38 (通信::通信(QString、uint)):ipaddress: "127.0.1" portnum: 3125

    05-23 11:51:56.256 D/libDracon.so (1398):../Dracon/communication/src/communication.cpp:116 (空通信::已连接()):已连接!

    05-23 11:51:56.256 D/libDracon.so (1398):../Dracon/communication/src/communication.cpp:42 (通信::通信(QString、uint)):连接状态: true

    05-23 11:52:27.808 D/libDracon.SO(1398):./Dracon/radio/hd/src/hd.cpp :12(HD::HD(): HD 已构造

    //++

    但屏幕为黑色、但"Dracon"标题除外。

    RadioApp 仅显示启动消息:
    //++

    root@jacinto6evm:/# RadioApp -h eth -o arm -h CLI -a 127.0.0.1

    配置 JAMR3

    EVM 名称:DRA752

    为 Switchconfig 成功创建 IIC

    VCP 可用性为1

    VCP 启用返回成功

    1495565474

    1495565474

    CMEM 已初始化。

    为 RDE 输出创建 DSP 到 Arm RingIO  

    APP_CREATE:成功为 RingIO 创建 GateMP

    (小部分

    DSP 版本01.50.21.01

    无线电应用程序版本01.50.21.01

    (小部分

    AL_CMEM_alloc:大小1612 => VA:0xB6183000、PA:0x95653000

    AL_CMEM_alloc:成功

    SV:DSP 初始化成功  

    RM:发送 MQ 通知

    RM:已发送 MQ 通知

    RM:正在等待 Sup 通知

    RM:为 RDE 0打开消息队列

    SV:对讲机管理器初始化成功  

    RM:RDE 0的已打开消息队列

    RM:为 RDE 1打开消息队列

    RM:RDE 1的已打开消息队列

    RM:打开 RID 的消息队列

    RM:已打开 RID 的消息队列

    AL_CMEM_alloc:大小16384 => VA:0xB5C66000、PA:0x956E0000

    AL_CMEM_alloc:成功

    amgr:已打开 APPE 的消息队列  

    AL_CMEM_alloc:大小672 => VA:0xB5C5C000、PA:0x95652000

    AL_CMEM_alloc:成功

    正在复制 pcmdsp_play0

    正在复制 pcmdsp_play1

    正在复制 APPE_inrio6

    正在复制 IOA_riomic

    SV:音频管理器初始化成功  

    SV:输出管理器线程创建成功  

    ho_ethernetNotificationTask:任务已创建

    秘书长的报告

    连接 到 MultiZoneAudio 播放器的命令行界面

    秘书长的报告

    CLI>输出管理器线程已启动

    输出管理器:已创建信标

    OutputMgr:Writer RingIO 名称 RDE_pcmrio

    //++

    哇。

    如果您需要更多信息、或者我错过了您的任何问题、请告诉我、谢谢。

    -Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    感谢所有日志。 这些信息非常有用。 很抱歉您遇到的所有问题。  e2e.ti.com/.../RadioAppStartup_5F00_GSS.txt

    无线电应用程序似乎冻结了 CLI 命令。 当您执行"TunerSelect"命令时、我们希望此打印输出显示在末尾:

    RM:RAD_START_RES 接收到:McASP 初始化成功。


    为了确定基线是否正常工作、您是否可以执行以下步骤:

    1.以“RadioApp -h eth -h CLI”启动 RadioApp。

    2.调谐器选择“调谐器选择板载5.”。  这将启动具有 HD_FM 并发的无线电。 在控制台可用于下一个命令之前,预期会看到多个打印输出。

    3.频带选择"radoband 0 fm"  预计在控制台可用于下一个命令之前会看到多个打印输出。

    4.调谐频率"无线电调谐0 FM 98.1 "  预计在控制台可用于下一条命令之前会看到多个打印输出。

    请尝试以下步骤、看看我们是否可以听到任何收音机音频?  

    -Manoj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manoj -

    我刚刚复制了预编译的20.02、并且我们的 TI 提供了'RadioApp_With_AUDIO_FIX'(音频在没有它的情况下乱码)。 启动差异显著。 (/data/app/autostart.sh 是我运行'RadioApp -o arm -h eth -a 127.0.0.1的脚本)。 开始消息不仅会宣布创建回送和对讲机曲目、而且连接到 P13的扬声器会发出一个小的噼啪声。

    //++
    root@jacinto6evm:/#/data/app/autostart.sh
    配置 JAMR3
    EVM 名称:DRA752
    为 Switchconfig 成功创建 IIC
    VCP 可用性为1
    VCP 启用返回成功
    CMEM 已初始化。
    为 RDE 输出创建 DSP 到 Arm RingIO
    APP_CREATE:成功为 RingIO 创建 GateMP

    (小部分
    DSP 版本01.50.20.02
    无线电应用程序版本01.50.20.02
    (小部分
    AL_CMEM_alloc:大小1612 => VA:0xB622D000、PA:0x95657000
    AL_CMEM_alloc:成功
    SV:DSP 初始化成功

    RM:发送 MQ 通知

    RM:已发送 MQ 通知

    RM:正在等待 Sup 通知
    RM:为 RDE 0打开消息队列
    SV:对讲机管理器初始化成功
    RM:RDE 0的已打开消息队列
    RM:为 RDE 1打开消息队列
    RM:RDE 1的已打开消息队列
    RM:打开 RID 的消息队列
    RM:已打开 RID 的消息队列
    AL_CMEM_alloc:大小51200 => VA:0xB5D13000、PA:0x95700000
    AL_CMEM_alloc:成功
    AL_CMEM_alloc:大小51200 => VA:0xB5D03000、PA:0x956F0000
    AL_CMEM_alloc:成功

    RM:已收到 Sup 通知
    AL_CMEM_alloc:大小16384 => VA:0xB59B3000、PA:0x956E0000
    AL_CMEM_alloc:成功
    amgr:已打开 APPE 的消息队列
    AL_CMEM_alloc:大小672 => VA:0xB58AA000、PA:0x95656000
    AL_CMEM_alloc:成功
    正在复制 pcmdsp_play0
    正在复制 pcmdsp_play1
    正在复制 APPE_inrio6
    正在复制 IOA_riomic
    SV:音频管理器初始化成功
    调用 Outmgr Main
    已完成 Outmgr Main
    输出管理器线程已启动
    输出管理器:已创建信标
    OutputMgr:Writer RingIO 名称 RDE_pcmrio
    ho_ethernetNotificationTask:任务已创建
    OutputMgr:RingIO_open 成功句柄 b6307280
    OutputMgr:读取器 RingIO 名称 APPE_骑马0
    OutputMgr:RingIO_open 成功句柄 b6307320
    OutputMgr:挂起属性
    OutputMgr:RingIO 传输大小为8192
    OutputMgr:RingIO_getvAttribute 成功
    customAudioLoopback 构造函数->Num of tracks = 1.
    无线电跟踪0........ ,已成功创建
    已成功创建录音....
    customAudioLoopback::开始-> TrackId 0
    customAudioLoopback::asyncPlaybackStart:曲目0
    //++

    -Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Manoj -

    下面是控制20.02和21.01的结果。 (我使用了并发14、因为我在这里没有获得 HD -使用14、我得到"可变"静态-也就是说、我可以知道电台何时发生变化、至少是这样)。

    格雷格

    20.02
    //++
    Shell@jacinto6evm:/$ su
    root@jacinto6evm:/# RadioApp -h eth -h CLI -o arm
    配置 JAMR3
    EVM 名称:DRA752
    为 Switchconfig 成功创建 IIC
    VCP 可用性为1
    VCP 启用返回成功
    CMEM 已初始化。
    为 RDE 输出创建 DSP 到 Arm RingIO
    APP_CREATE:成功为 RingIO 创建 GateMP

    (小部分
    DSP 版本01.50.20.02
    无线电应用程序版本01.50.20.02
    (小部分
    AL_CMEM_alloc:大小1612 => VA:0xB6189000、PA:0x95657000
    AL_CMEM_alloc:成功
    SV:DSP 初始化成功

    RM:发送 MQ 通知

    RM:已发送 MQ 通知

    RM:正在等待 Sup 通知
    RM:为 RDE 0打开消息队列
    SV:对讲机管理器初始化成功
    RM:RDE 0的已打开消息队列
    RM:为 RDE 1打开消息队列
    RM:RDE 1的已打开消息队列
    RM:打开 RID 的消息队列
    RM:已打开 RID 的消息队列
    AL_CMEM_alloc:大小51200 => VA:0xB5C2D000、PA:0x95700000
    AL_CMEM_alloc:成功
    AL_CMEM_alloc:大小51200 => VA:0xB5C1D000、PA:0x956F0000
    AL_CMEM_alloc:成功

    RM:已收到 Sup 通知
    AL_CMEM_alloc:大小16384 => VA:0xB590D000、PA:0x956E0000
    AL_CMEM_alloc:成功
    amgr:已打开 APPE 的消息队列
    AL_CMEM_alloc:大小672 => VA:0xB5C81000、PA:0x95656000
    AL_CMEM_alloc:成功
    正在复制 pcmdsp_play0
    正在复制 pcmdsp_play1
    正在复制 APPE_inrio6
    正在复制 IOA_riomic
    SV:音频管理器初始化成功
    调用 Outmgr Main
    已完成 Outmgr Main
    ho_ethernetNotificationTask:任务已创建
    秘书长的报告
    连接到 MultiZoneAudio 播放器的命令行界面
    秘书长的报告

    CLI>输出管理器线程已启动
    输出管理器:已创建信标
    OutputMgr:Writer RingIO 名称 RDE_pcmrio
    OutputMgr:RingIO_open 成功处理 b65dbc80
    OutputMgr:读取器 RingIO 名称 APPE_骑马0
    OutputMgr:RingIO_open 成功处理 b65dbd20
    OutputMgr:挂起属性
    OutputMgr:RingIO 传输大小为8192
    OutputMgr:RingIO_getvAttribute 成功
    customAudioLoopback 构造函数->Num of tracks = 1.
    无线电跟踪0........ ,已成功创建
    已成功创建录音....
    customAudioLoopback::开始-> TrackId 0
    customAudioLoopback::asyncPlaybackStart:曲目0



    cli>tunerselect 机载14.


    cli>

    SV:SV_RADIO_SELECT_TUNER
    RM:RM_TUNER_SELECT_OCODE

    并发:HDMRC/SD

    RM:GetTunerI2cAddress:Case OnBoardTuner

    Tuner1的 I2C 地址:4B。

    Tuner2的 I2C 地址:49。
    为调谐器成功创建 IIC
    TCD:TCD_detectTunerVersion => PG3调谐器
    TCD:TCD_detectTunerVersion => PG3调谐器
    TCD_Setup tunerId 0无线电频带1 dOut0Config 0x21345 dOut1Config 0x0
    TCD_Setup tunerId 1无线电频带1 dOut0Config 0x21345 dOut1Config 0x0
    TCD_Setup tunerId 0无线电频带0 dOut0Config 0x2143a dOut1Config 0x0
    TCD_Setup tunerId 1无线电频带0 dOut0Config 0x2143a dOut1Config 0x0
    TCD_SetDriveStruffh tunerId 0 dfs_input_path 0x2040 dout_params 0xb641.
    TCD_SetDriveStruffh tunerId 1 DFS_INPUT_PATH 0x2040 DOUT_params 0xb641
    TCD_SetBand tunerId 0 radioBand 0
    TCD_SetBand tunerId 1 radioBand 0
    TCD:TCD_Start 0
    TCD_InitializeTuner - Band = 0
    写入寄存器1 - cnt = 34
    写入 MEM1 - cnt = 59
    写入 MEM2 - cnt = 129
    写入 mem3 - cnt = 129
    正在写入 Register2 - cnt = 23
    正在写入 Register3 - cnt = 13
    CX 和 CY 储罐过滤器未设置。
    TCD:TCD_Start 1.
    TCD_InitializeTuner - Band = 0
    写入寄存器1 - cnt = 34
    写入 MEM1 - cnt = 59
    写入 MEM2 - cnt = 129
    写入 mem3 - cnt = 129
    正在写入 Register2 - cnt = 23
    正在写入 Register3 - cnt = 13
    CX 和 CY 储罐过滤器未设置。
    RM:RID 配置-> HDMRC+SD 模式
    RM:RAD_INIT_REQ 被发送到 DSP。

    RM:RDI_INIT_RES 已接收:EDMA 配置成功。

    RM:输入了 RM_sendRdeStart 函数。

    RM:RDE_START_REQ 被发送至0。
    RM:接收到 RDE 开始响应
    RM:RDE 设置并发
    RM:设置道路设置命令
    正在发送 RDE_SET_Concurrency_CMD...
    RM:RDE 设置并发响应已接收
    RM:进入 RDE RM_sendSwitchState
    DSP 错误中断122
    ho_send_notification_msg:通知计数器1
    DSP 错误中断122
    DSP 错误中断122
    RM:接收到 RDE 空闲开关状态响应
    RM:进入 RDE RM_sendSwitchState
    RM:RDE 执行接收到的开关状态响应

    RM:RAD_START_RES 接收到:McASP 初始化成功。



    cli>radoband 0 fm


    cli>
    RM:RM_BAD_SELECT_OCODE
    RM_Handle_BandCommand...进入
    RM_EXECUT_BandCommand...条目
    FM 频带-调谐器1
    TCD_SetBand tunerId 0 radioBand 1

    新频带:TCD_InitializeTuner -频带= 1
    写入寄存器1 - cnt = 42
    TCD_Standby
    写入 MEM1 - cnt = 45
    写入 MEM2 - cnt = 129
    写入 mem3 - cnt = 129
    写入 mem4 - cnt = 51
    写入 mem5 - cnt = 129
    正在写入寄存器2 - cnt = 9
    写入寄存器3 - cnt = 27
    正在更改频道过滤器...fm
    CX 和 CY 储罐过滤器未设置。
    电路板类型3、TunerId:0、频带1、lnaEnFlag 1
    LNA_READ:数据0x0效率
    LNA:未对频带1执行任何操作
    设置 AF CF

    rm :ridBandChangeReq->band = 1 ridBandChangeReq->tunerId = 0
    RM_EXECUT_BandCommand...退出
    RM_EXECUT_BandCommand...条目
    FM 频带-调谐器2
    TCD_SetBand tunerId 1 radioBand 1

    新频带:TCD_InitializeTuner -频带= 1
    写入寄存器1 - cnt = 42
    TCD_Standby
    写入 MEM1 - cnt = 45
    写入 MEM2 - cnt = 129
    写入 mem3 - cnt = 129
    写入 mem4 - cnt = 51
    写入 mem5 - cnt = 129
    正在写入寄存器2 - cnt = 9
    写入寄存器3 - cnt = 27
    正在更改频道过滤器...fm
    CX 和 CY 储罐过滤器未设置。
    电路板类型3、TunerId:1、频带1、lnaEnFlag 1
    LNA_READ:数据0x1效率
    LNA:未对频带1执行任何操作
    设置 AF CF

    rm :ridBandChangeReq->band = 1 ridBandChangeReq->tunerId = 1.
    RM_EXECUT_BandCommand...退出
    RM_Handle_BandCommand...退出
    RM:发送 RDE 带交换机
    RM:发送带开关到 RDE 1
    RM:已将频带开关发送至 RDE 1
    RM:RDE_BAD_SWITCH_RES
    RM:RDE_BAD_SWITCH_RES 已接收- InstanceId 1.



    cli>radotune 0 FM 107.5


    cli>
    RM:RM_TUNER_TUNE_OPTO
    RM_Handle_TuneCommand...进入
    RM_EXECUT_BandCommand...条目
    RM_EXECUT_BandCommand...不执行任何操作。 我们已经处于同一频带中
    RM_EXECUT_BandCommand...退出
    调谐器1频率107500kHz
    RM_EXECUT_BandCommand...条目
    RM_EXECUT_BandCommand...不执行任何操作。 我们已经处于同一频带中
    RM_EXECUT_BandCommand...退出
    RM:将 TUNE 发送至 RDE1
    RM:发送 RDE 调优
    RM:将 RM_sendRdeTune 发送到实例1
    RM:将 Tune 命令发送至 RDE
    RM:已将 Tune 命令发送至 RDE
    RM_Handle_TuneCommand……退出
    RM:接收到 RDE_TUNE_RES
    ^C

    root@jacinto6evm:/# exit
    Shell@jacinto6evm:/$ EXIT

    //++

    21.01
    //++
    Shell@jacinto6evm:/$ su
    root@jacinto6evm:/# RadioApp -o arm -h eth -h CLI
    配置 JAMR3
    EVM 名称:DRA752
    为 Switchconfig 成功创建 IIC
    VCP 可用性为1
    VCP 启用返回成功
    1495577988
    1495577988
    CMEM 已初始化。
    为 RDE 输出创建 DSP 到 Arm RingIO
    APP_CREATE:成功为 RingIO 创建 GateMP

    (小部分
    DSP 版本01.50.21.01
    无线电应用程序版本01.50.21.01
    (小部分
    AL_CMEM_alloc:大小1612 => VA:0xB616F000、PA:0x95653000
    AL_CMEM_alloc:成功
    SV:DSP 初始化成功

    RM:发送 MQ 通知

    RM:已发送 MQ 通知

    RM:正在等待 Sup 通知
    RM:为 RDE 0打开消息队列
    SV:对讲机管理器初始化成功
    RM:RDE 0的已打开消息队列
    RM:为 RDE 1打开消息队列
    RM:RDE 1的已打开消息队列
    RM:打开 RID 的消息队列
    RM:已打开 RID 的消息队列
    AL_CMEM_alloc:大小16384 => VA:0xB5C49000、PA:0x956E0000
    AL_CMEM_alloc:成功
    amgr:已打开 APPE 的消息队列
    AL_CMEM_alloc:大小672 => VA:0xB5C48000、PA:0x95652000
    AL_CMEM_alloc:成功
    正在复制 pcmdsp_play0
    正在复制 pcmdsp_play1
    正在复制 APPE_inrio6
    正在复制 IOA_riomic
    SV:音频管理器初始化成功
    SV:输出管理器线程创建成功
    ho_ethernetNotificationTask:任务已创建
    秘书长的报告
    连接到 MultiZoneAudio 播放器的命令行界面
    秘书长的报告

    CLI>输出管理器线程已启动
    输出管理器:已创建信标
    OutputMgr:Writer RingIO 名称 RDE_pcmrio



    cli>tunerselect 机载14.


    cli>

    SV:SV_RADIO_SELECT_TUNER



    cli>radoband 0 fm


    cli>



    cli>radotune 0 FM 107.5


    cli>
    正在等待前一个用户命令的确认



    cli>^C


    cli>

    cli>

    cli>

    cli>

    cli>

    cli>

    cli>

    cli>

    cli>

    cli>
    root@jacinto6evm:/# exit
    Shell@jacinto6evm:/$ EXIT

    //++
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    我认为扬声器发出的启动噼啪声与 ALSA 有关。 但您可以按如下方式进行控制。 这是我们的 Linux 音频专家提出的建议:

    tlv320aic3xx 驱动程序有两个处理编解码器输出驱动程序的 ALSA kcontrol:
    “输出驱动器加电时间”
    “输出驱动器斜升步进”

    请尝试以下命令:
    •找到两个控件的 kcontrol 编号
    o# tinymix | grep“输出驱动器加电时间”
    o# tinymix | grep“输出驱动器斜升步进”
    •一旦确定了每个值的编号、您就可以获得当前值:
    o#混合色
    •或为控件设置新值:
    o#混合色

    希望这对您有所帮助。

    -Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    20.02和21.01启动日志之间的快速比较显示 RadioManager (RM)启动是不同的。 在启动 RadioApp 之前、您是否可以尝试重新启动 CMEMK 内核模块? 为此,请运行以下命令:

    rmmod cmemk

    insmod /system/lib/modules/cmemk.ko phys_start=0x95400000 phys_end=0x95800000 pools=25x6553640x4096 allowOverlap=1

    RadioApp -h eth -h CLI -o ARM

    请告诉我这是否可行。 如果这对您有用、我可以解释原因。

    谢谢。

    -Manoj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj -

    很酷。

    我始终打开新的 shell 命令。

    虽然这不是一个坏的弹出窗口-我认为这是一个指示应用程序正在工作的故事、并将扬声器提起(20.02)。 直到那时、我还没有注意到21.01上的声音缺失。

    -Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Manoj -

    没有乐趣。

    //++
    Shell@jacinto6evm:/$ su
    root@jacinto6evm:/# rmmod cmemk
    root@jacinto6evm:/# insmod /system/lib/modules/cmemk.ko phys_start=0x95400000 phys_end=0x95800000 pool=25x6553640x4096 allowOverlap=1
    root@jacinto6evm:/# RadioApp -o arm -h eth -h CLI
    配置 JAMR3
    EVM 名称:DRA752
    为 Switchconfig 成功创建 IIC
    VCP 可用性为1
    VCP 启用返回成功
    1495644885
    1495644885
    CMEM 已初始化。
    为 RDE 输出创建 DSP 到 Arm RingIO
    APP_CREATE:成功为 RingIO 创建 GateMP

    (小部分
    DSP 版本01.50.21.01
    无线电应用程序版本01.50.21.01
    (小部分
    AL_CMEM_alloc:大小1612 => VA:0xB61B3000、PA:0x95653000
    AL_CMEM_alloc:成功
    SV:DSP 初始化成功

    RM:发送 MQ 通知

    RM:已发送 MQ 通知

    :对讲机管理器初始化成功 RM:打开 RDE 0的消息队列
    RM:为 RDE 0打开消息队列
    RM:RDE 0的已打开消息队列
    RM:为 RDE 1打开消息队列
    RM:RDE 1的已打开消息队列
    RM:打开 RID 的消息队列
    RM:已打开 RID 的消息队列
    AL_CMEM_alloc:大小16384 => VA:0xB5C8D000、PA:0x956E0000
    AL_CMEM_alloc:成功
    amgr:已打开 APPE 的消息队列
    AL_CMEM_alloc:大小672 => VA:0xB5C8C000、PA:0x95652000
    AL_CMEM_alloc:成功
    正在复制 pcmdsp_play0
    正在复制 pcmdsp_play1
    正在复制 APPE_inrio6
    正在复制 IOA_riomic
    SV:音频管理器初始化成功
    SV:输出管理器线程创建成功
    ho_ethernetNotificationTask:任务已创建
    秘书长的报告
    连接到 MultiZoneAudio 播放器的命令行界面
    秘书长的报告

    CLI>输出管理器线程已启动
    输出管理器:已创建信标
    OutputMgr:Writer RingIO 名称 RDE_pcmrio



    cli>tunerselect 机载14.


    cli>

    SV:SV_RADIO_SELECT_TUNER



    cli>radoband 0 fm


    cli>



    cli>radotune 0 FM 107.5


    cli>
    正在等待前一个用户命令的确认
    ^C

    //++
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    很遗憾听到它仍然不能为您服务。 您是否也可以尝试不使用-o arm 选项,而只是查看是否响应了“tunerselect”?
    RadioApp -h eth -h CLI

    我无法在此处使用6.A.1.3重新生成设置问题。

    -Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    如脱机讨论的那样,您能否尝试在 DTS 源 review.omapzoom.org/

    请告诉我这是否可行。

    此致、
    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Manoj -

    应用修补程序确实有效。 以下是无线电应用程序成功启动的日志、供比较之用:

    Shell@jacinto6evm:/$ su
    root@jacinto6evm:/# RadioApp -o arm -h eth
    配置 JAMR3
    EVM 名称:DRA752
    为 Switchconfig 成功创建 IIC
    VCP 可用性为1
    VCP 启用返回成功
    1496358796
    1496358796
    CMEM 已初始化。
    为 RDE 输出创建 DSP 到 Arm RingIO
    APP_CREATE:成功为 RingIO 创建 GateMP

    (小部分
    DSP 版本01.50.21.01
    无线电应用程序版本01.50.21.01
    (小部分
    AL_CMEM_alloc:大小1612 => VA:0xB6281000、PA:0x95653000
    AL_CMEM_alloc:成功
    SV:DSP 初始化成功

    RM:发送 MQ 通知

    RM:已发送 MQ 通知

    RM:正在等待 Sup 通知
    RM:为 RDE 0打开消息队列
    RM:为 RDE 0打开消息队列
    RM:RDE 0的已打开消息队列
    RM:为 RDE 1打开消息队列
    RM:RDE 1的已打开消息队列
    RM:打开 RID 的消息队列
    RM:已打开 RID 的消息队列
    AL_CMEM_alloc:大小51200 => VA:0xB5D16000、PA:0x956E0000
    AL_CMEM_alloc:成功
    AL_CMEM_alloc:大小51200 => VA:0xB5D06000、PA:0x956D0000
    AL_CMEM_alloc:成功

    RM:已收到 Sup 通知
    AL_CMEM_alloc:大小16384 => VA:0xB58AE000、PA:0x956C0000
    AL_CMEM_alloc:成功
    amgr:已打开 APPE 的消息队列
    AL_CMEM_alloc:大小672 => VA:0xB6280000、PA:0x95652000
    AL_CMEM_alloc:成功
    正在复制 pcmdsp_play0
    正在复制 pcmdsp_play1
    正在复制 APPE_inrio6
    正在复制 IOA_riomic
    SV:音频管理器初始化成功
    SV:输出管理器线程创建成功
    ho_ethernetNotificationTask:任务已创建
    输出管理器线程已启动
    输出管理器:已创建信标
    OutputMgr:Writer RingIO 名称 RDE_pcmrio
    OutputMgr:RingIO_open 成功句柄 b6247280
    OutputMgr:读取器 RingIO 名称 APPE_骑马0
    OutputMgr:RingIO_open 成功句柄 b6247320
    OutputMgr:挂起属性
    OutputMgr:RingIO 传输大小为8192
    OutputMgr:RingIO_getvAttribute 成功
    customAudioLoopback 构造函数->Num of tracks = 1.
    无线电跟踪0........ ,已成功创建
    已成功创建录音....
    customAudioLoopback::开始-> TrackId 0
    customAudioLoopback::asyncPlaybackStart:曲目0

    此外、应用补丁后、丢失的扬声器'pop'会立即返回。

    非常感谢您的帮助。

    -Greg