This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:OpenCV 问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596721/linux-am5728-opencv-issues

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尝试让 OpenCV 示例在我们基于 AM5728的平台上运行。 我们使用最新的 Arago 版本作为基准。  

当我按照此处的说明操作时(您的文本呈现拒绝让我将其粘贴为链接、它会继续将其呈现为图像、因此我将其放入代码片段中):

processors.wiki.ti.com/.../OpenCV_AM57_Test_Instructions 

我不会得到相同的结果。 指令的输出显示:

Logfile.jpg

我的输出为:

CTEST_FULL_OUTPUT
OpenCV 版本:3.1.0
OpenCV VCS 版本:未知
构建类型:发布
并行框架:TBB
CPU 特性:NEON 

我看不到任何 OpenCL 平台。

但是、如果我运行中的示例  

/usr/share/ti/examples/opencl/platforms

我看到 OpenCL 平台被正确检测到:

  版本:OpenCL 1.1 TI 产品版本01.01.09.1 (2016年10月20日15:48:24)

 供应商:Texas Instruments、Inc.

 配置文件:full_profile

  器件:TI 多核 C66 DSP

   键入   :Accelerator

   单位 :2.

   频率 :0.75 GHz

   GLB 内存  : 163840 KB

   GlbExt1内存:   0KB

   GlbExt2内存:   0KB

   MSMC 内存 :  1024KB

   LOC 内存  :  128 KB

   最大分配 数: 147456 KB

那么、它可能与 OpenCV 有关吗? 在运行时是否有某种方法可以启用 OpenCV 的调试输出? 还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    您能否使用最新的处理器 SDK Linux 版本3.3尝试此操作? 从您的帖子中、您不清楚是将其与 SDK 一起使用、还是与 SDK 随附的文件系统无关。 您是否能够在此平台上运行开箱即用 OpenCV 演示、如下所述:
    processors.wiki.ti.com/.../OpenCV

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用自己的 RFS、但它基于 Processor SDK 3.02版本。 我能够运行您描述的演示、这就是我从上面打印出来的内容。 但是、正如您在打印输出中看到的、它不是初始化 OpenCL 平台。

    如果我在目标上运行 Python OpenCL 示例、它们会识别并打印 OpenCL 平台(与上面我的图像/附件中的情况相同)。

    是否有方法可以启用 OpenCL 的调试输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    对我的上一篇帖子有任何见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    很抱歉、进入此主题时出现延迟。 请查看开发人员在类似 E2E 主题上对启用 OpenCL 加速的回答:
    e2e.ti.com/.../2203866

    如果您需要更多信息、我可以联系负责基于 OpenCL 的 DSP 加速的团队、提供更多见解。

    此致、
    Rahul